Schmalz

Magnetic Grippers

Magnetic grippers provide safe gripping of ferromagnetic workpieces by using the magnetic field of an integrated permanent magnet. The magnet is moved with compressed air to activate and deactivate gripping. Magnetic grippers are operated with pneumatic valves. The gripper does not require a voltage source for this purpose.

Advantages of magnetic grippers:

  • Safe gripping with a permanent magnet is possible without voltage source

  • Control of permanent magnet with compressed air

Typical areas of application:

  • Handling of ferromagnetic workpieces

  • Handling of blanks and perforated plates as well as sheet metal parts with drilled holes/breakouts or complex shapes

  • Support of vacuum gripping system in highly dynamic handling of sheet metal parts

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.