Schmalz

Wafer Grippers

Wafer grippers are ideally suited for the handling of sensitive parts, especially photovoltaic components such as wafers and cells. The wafer gripper is equipped with an integrated vacuum generator. The high volume flow and the moderate vacuum level allow gentle handling of workpieces.

Advantages of wafer grippers:

  • Extremely fast and accurate handling; implements cycle times of less than one second

  • High volume flow with low air consumption

  • Integrated vacuum generation, including blow-off function

  • Many accessories for perfect matching to different processsteps in photovoltaics industry

Typical areas of application:

  • Handling of photovoltaics components also under cleanroomconditions

  • Handling of fragile workpieces

  • Handling of porous, permeable workpieces

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.