Schmalz

Wafer Grippers

Wafer grippers are ideally suited for the handling of sensitive parts, especially photovoltaic components such as wafers and cells. The wafer gripper is equipped with an integrated vacuum generator. The high volume flow and the moderate vacuum level allow gentle handling of workpieces.

Advantages of wafer grippers:

  • Extremely fast and accurate handling; implements cycle times of less than one second

  • High volume flow with low air consumption

  • Integrated vacuum generation, including blow-off function

  • Many accessories for perfect matching to different processsteps in photovoltaics industry

Typical areas of application:

  • Handling of photovoltaics components also under cleanroomconditions

  • Handling of fragile workpieces

  • Handling of porous, permeable workpieces

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.