Schmalz

Vacuum Pumps

Vacuum pumps include an eccentrically mounted impeller with lamellas (A) which are pressed against the walls of the housing by centrifugal force and thus provide a seal. As the impeller rotates, the size of each chamber (B) varies. As the chamber becomes larger, the air in it expands and the pressure drops, resulting in a partial vacuum. The air is drawn in through the inlet (C), compressed and ejected through the outlet (D).

Due to their high compression factor, pumps generate a very high vacuum and according to the type, have a very high suction capacity.

Advantages of vacuum pumps

  • High vacuum with high evacuation volume

  • Central vacuum generation

Typical areas of application

  • As central vacuum generation in gantry handling systems

  • In manual vacuum handling systems

  • In packaging machines

We distinguish between three basic types of vacuum pumps:

Dry-running pumps

  • Universal vacuum pumps requiring little maintenance

  • Used mainly as central vacuum generator in large gripping systems for handling air-tight workpieces

Oil-lubricated pumps

  • Vacuum pump with extremely high vacuum level (up to 95% vacuum)

  • Used in handling systems with an emphasis on low noise and low maintenanceas well as high vacuum, for handling air-tight workpieces

Water-ring pumps

  • Vacuum pump requiring little maintenance with internal water cooling for handling air-tight workpieces

  • Used especially in areas with high demands on ambient air (e.g. packaging in the food industry

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.