Schmalz

Vakuum-Pumpen

Vakuum-Pumpen beinhalten ein exzentrisch angebrachtes Laufrad mit Lamellen (A). Durch die Fliehkraft werden die Lamellen nach außen gedrückt. So entstehen verschieden große Kammern (B), die durch die Lamellen abgedichtet werden. Durch die mit der Rotation zunehmende Vergrößerung der Kammer dehnt sich die Luft aus. Der Luftdruck sinkt und es entsteht ein Unterdruck (Vakuum). Die Luft wird durch diesen Vorgang an der Saugseite (C) abgesaugt und tritt in verdichteter Form (Abluft) durch die Austrittsöffnung (D) aus.

Aufgrund der guten Verdichtung erzeugen Pumpen ein sehr hohes Vakuum und haben je nach Typ ein relativ hohes Saugvermögen.

Vorteile von Vakuum-Pumpen:

  • Hoher Unterdruck mit hohem Absaugvolumen
  • Zentrale Vakuum-Erzeugung

Typische Einsatzgebiete:

  • Als zentrale Vakuum-Erzeugung in Portal-Umsetzanlagen
  • In manuellen Vakuum-Handhabungssystemen
  • In Verpackungsmaschinen

 

Es werden drei Grundtypen von Pumpen unterschieden:

Trockenläufer-Pumpen

  • Universell einsetzbare Vakuum-Pumpe in wartungsarmer Ausführung
  • Einsatz vorwiegend in großen Greifsystemen zur Handhabung luftdichter Werkstücke als zentrale Vakuum-Erzeugung

Ölgeschmierte Pumpen

  • Vakuum-Pumpe mit äußerst hohem Vakuum-Niveau (bis 95% Vakuum)
  • Einsatz in Handhabungssystemen, bei denen auf Geräusch- und Wartungsarmut sowie hohen Unterdruck Wert gelegt wird; zur Handhabung luftdichter Werkstücke

Wasserring-Pumpen

  • Vakuum-Pumpe in wartungsarmer Ausführung mit interner Wasserkühlung zur Handhabung luftdichter Werkstücke
  • Einsatz speziell in Bereichen mit hohen Anforderungen an die Umgebungsluft (z. B. Verpackungsaufgaben im Lebensmittelbereich)

Produkte

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb