Schmalz

Pompes à vide

Les pompes à vide sont composées d'une roue excentrée à lamelles (A). Les lamelles sont repoussées vers l'extérieur par la force centrifuge. Des chambres de différentes tailles (B) se forment ainsi et sont isolées par les lamelles. L'agrandissement de la chambre causé par la rotation provoque une dilatation de l'air. La pression diminue et une dépression (vide) se produit. L'air est aspiré côté aspiration (C) et sort sous forme comprimée (air d'échappement) via l'orifice de sortie (D).

Grâce à leur bonne étanchéité, les pompes génèrent un vide très élevé et ont, selon leur type, une capacité d'aspiration relativement élevée.

Avantages des pompes à vide :

  • Forte dépression avec un grand volume d'aspiration
  • Génération centrale du vide

Domaines d'utilisation typiques :

  • Génération centrale du vide dans les installations de transport à portique
  • Dans les systèmes de manipulation par le vide manuels
  • Dans les machines de conditionnement

 

On distingue trois grands types de pompes:

Pompes à rotor sec

  • Pompe à vide d'utilisation universelle nécessitant peu d'entretien
  • Utilisation comme générateur central de vide principalement dans les grands systèmes de préhension pour la manipulation de pièces étanches

Pompes lubrifiées

  • Pompe à vide avec un niveau de vide extrêmement élevé (jusqu'à 95 % de vide)
  • Utilisation dans les systèmes de manipulation nécessitant un fonctionnement peu bruyant et quasiment sans entretien de même qu'une forte dépression ; pour la manipulation de pièces étanche

Pompes à anneau d'eau

  • Pompe à vide nécessitant peu d'entretien à refroidissement à eau interne pour la manipulation de pièces étanches
  • Utilisation spécialement dans les domaines où de hautes exigences sont posées à l'air ambiant (p. ex. tâches de conditionnement dans le secteur alimentaire)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier