Schmalz

Vacuum Pumps

Vacuum pumps include an eccentrically mounted impeller with lamellas (A) which are pressed against the walls of the housing by centrifugal force and thus provide a seal. As the impeller rotates, the size of each chamber (B) varies. As the chamber becomes larger, the air in it expands and the pressure drops, resulting in a partial vacuum. The air is drawn in through the inlet (C), compressed and ejected through the outlet (D).

Due to their high compression factor, pumps generate a very high vacuum and according to the type, have a very high suction capacity.

Advantages of vacuum pumps

  • High vacuum with high evacuation volume

  • Central vacuum generation

Typical areas of application

  • As central vacuum generation in gantry handling systems

  • In manual vacuum handling systems

  • In packaging machines

We distinguish between three basic types of vacuum pumps:

Dry-running pumps

  • Universal vacuum pumps requiring little maintenance

  • Used mainly as central vacuum generator in large gripping systems for handling air-tight workpieces

Oil-lubricated pumps

  • Vacuum pump with extremely high vacuum level (up to 95% vacuum)

  • Used in handling systems with an emphasis on low noise and low maintenanceas well as high vacuum, for handling air-tight workpieces

Water-ring pumps

  • Vacuum pump requiring little maintenance with internal water cooling for handling air-tight workpieces

  • Used especially in areas with high demands on ambient air (e.g. packaging in the food industry

Products

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.