Schmalz

Selection Aid for Vacuum Generators

Selection by Suction Rate

The necessary vacuum can be generated with vacuum generators of various types.

The following three vacuum generators are available:

1) Ejector
2) Vacuum pump
3) Vacuum blower

Each type has its own specific advantages, but they have one thing in common: a high suction rate at a high vacuum always means high power consumption and high operating costs.

Selection Aid for Compact Ejectors

Our selection aid for compact ejectors helps you find the right compact ejector for your application based on various technical properties.

Selection by Properties

This overview is available in PDF format in the following:
Tài liệu
Ngôn ngữ

Checklist for Selection of Vacuum Generators

How is the vacuum generator driven?

Electrically (pump, blower) or pneumatically (ejector).

Is the workpiece air-tight or porous?

Affects the evacuation volume.

How large is the volume to be evacuated?

Details (in m³/h or l/min) are shown for each vacuum generator.

How long is the required cycle time?

Affected by: the evacuation volume of the vacuum generator, the volume to be evacuated, the switching times of the valves etc.

Which vacuum value is required?

For practical use, a value of -600 mbar is assumed for calculations with air-tight workpieces.

Where is the vacuum generator located?

Affects the size, weight and additional functions.

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.