Schmalz

Soffiante a canale laterale

Le soffianti a canale laterale, note anche come compressori a canale laterale, sono generatori di vuoto elettrici. Accelerano l'aria attraverso una girante in un canale a forma di anello e creano così un vuoto uniforme. Grazie al loro design robusto, le soffianti a canale laterale sono durevoli e affidabili. Sono quindi ideali per applicazioni con un flusso elevato.

Nell'industria del legno, sono spesso utilizzate per la rimozione delle tavole nelle segherie e per i processi automatizzati nei settori di falegnameria. Le soffianti a canale laterale garantiscono inoltre un supporto sicuro e un lavoro efficiente nella movimentazione di pallet e scatole di cartone. Nella produzione alimentare, sostengono precise operazioni pick-and-place, mentre nella logistica interna e nel picking di magazzino sono utilizzate per una manipolazione veloce e affidabile delle merci.

Termini correlati

Pompa a griffa
Le pompe a griffe sono generatori di vuoto a secco che generano vuoto senza olio.
Pompa a membrana
La pompa a membrana è un generatore di vuoto elettrico con una membrana flessibile. Ha un design compatto, richiede poco olio durante il funzionamento e richiede poca manutenzione.
Generazione di vuoto elettrico
La generazione di vuoto elettrico crea il vuoto senza l'uso di aria compressa. Viene utilizzata nell'industria e nella logistica per rendere i processi efficienti dal punto di vista energetico e flessibili.
Pompa per vuoto rotativa
La pompa per vuoto rotativa è un generatore di vuoto che utilizza pale rotanti per generare il vuoto in modo affidabile e può essere utilizzata per un'ampia gamma di applicazioni.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.