Tecnica di presa per la robotica mobile
Dalle pompe per vuoto ai sistemi di presa completi: Schmalz trasforma i robot mobili in efficienti sistemi di movimentazione autonomi.

Le esigenze in ambito di logistica e produzione sono in costante crescita. Le aziende devono gestire volumi di ordini sempre maggiori, rispettare tempi di consegna sempre più brevi e adattarsi rapidamente alle fluttuazioni della domanda, spesso con risorse di personale limitate. I robot mobili autonomi (AMR) e i veicoli a guida automatica (AGV) svolgono un ruolo fondamentale in questo contesto. Si muovono in modo autonomo all’interno degli impianti di produzione e logistica e trasportano i materiali ovunque siano necessari. Ciò consente di creare flussi di materiali flessibili e scalabili, in grado di adattarsi alle mutevoli esigenze.
Il prossimo passo nell’automazione inizia quando i robot mobili non si limitano più a trasportare oggetti, ma eseguono operazioni di handling in modo autonomo.
La combinazione di piattaforme mobili con bracci robotici dà vita a sistemi di movimentazione autonomi in grado di afferrare, trasportare e posizionare i pezzi in modo indipendente. Questo principio, spesso definito «robots-to-goods», apre possibilità completamente nuove per l’automazione dei processi di stoccaggio, produzione e logistica.
Il sistema di presa costituisce l’interfaccia tra il robot e il pezzo. Solo quando i prodotti possono essere prelevati in modo sicuro, trasportati in modo affidabile e posizionati con precisione è possibile eseguire un flusso continuo di materiale senza intervento manuale.
La tecnologia del vuoto offre una soluzione particolarmente versatile a tal fine. Geometrie dei pezzi, materiali e superfici diversi possono essere gestiti in modo affidabile utilizzando un unico principio di presa in un’ampia gamma di applicazioni.
Nei robot mobili ogni grammo conta. I sistemi di presa leggeri e poco ingombranti massimizzano la portata, il carico utile e le prestazioni dinamiche.
Aspirazione portatile: i sistemi robotici mobili richiedono un sistema per la generazione di vuoto compatto che funzioni indipendentemente dall’aria compressa.
I processi di serraggio devono funzionare in modo affidabile anche in presenza di variazioni nei pezzi da lavorare e nelle condizioni di lavorazione.
Le interfacce moderne garantiscono un'integrazione rapida e semplice nei sistemi robotici esistenti.

I robot mobili diventano sistemi di movimentazione veramente autonomi solo se abbinati a una tecnica di presa intelligente. Le nostre soluzioni costituiscono la base per flussi di materiali sicuri, flessibili ed efficienti.∼ Michael Pojtinger, Responsabile del processo di sviluppo commerciale, automazione per il vuoto
Un sistema di presa ad alte prestazioni è molto più di una semplice ventosa. È proprio l’interazione tra tutti i componenti a garantire un processo stabile ed economico.
A tal fine, Schmalz offre una gamma coordinata di prodotti che spazia dalle ventose intelligenti e dai generatori di vuoto elettrici alla tecnologia dei sensori e agli accessori abbinati. Il risultato sono soluzioni facili da integrare e che funzionano in modo affidabile nelle applicazioni robotiche mobili.
La generazione di vuoto è il cuore di ogni processo di presa. Influisce sui tempi ciclo, sulla stabilità del processo e sull’utilizzazione di energia dell’intera applicazione. Con la pompa per vuoto intelligente GSP, Schmalz ha sviluppato una soluzione unica per la generazione elettrica del vuoto e sta definendo nuovi standard in termini di efficienza energetica, integrazione e prestazioni.


Pompa per vuoto per robot mobili
Con la pompa a vuoto intelligente GSP, Schmalz presenta un generatore di vuoto elettrico destinato alle applicazioni di robotica mobile e ai processi di intralogistica. Il controllo della pompa in base alla richiesta e il rilevamento automatico delle perdite adattano la prestazione erogata alle effettive esigenze. Di conseguenza, il consumo di energia viene ridotto fino al 90% rispetto ai generatori di vuoto elettrici convenzionali.
Nuovo
Prestazioni elettriche: Come il vuoto sta diventando mobile
Le fabbriche modulari, la robotica mobile e l'aumento dei prezzi dell'energia stanno cambiando radicalmente l'automazione. In un numero sempre maggiore di casi, si apre un'alternativa ai tradizionali sistemi ad aria compressa: la generazione di vuoto elettrico, che offre nuovi gradi di libertà. Consente soluzioni di presa autosufficienti, riduce le perdite di energia e si integra perfettamente negli ambienti di produzione digitale.
Risparmio energetico nell'automazione del vuoto: pompa invece di eiettore
L'aria compressa è la base per un'automazione di successo. Questa forma di energia può essere utilizzata in molti modi e combina velocità, potenza e peso ridotto. Tuttavia, il costo per generarla è relativamente alto, poiché l'energia elettrica deve essere convertita a questo scopo attraverso diverse perdite di efficienza. Anche se la fabbrica senza aria compressa è solo una parola d'ordine per una tendenza, sono necessarie alternative tecnologiche per rendere l'automazione del vuoto indipendente dal tubo flessibile aria compressa.

Soluzioni di movimentazione flessibili per aeroporti, logistica interna e distributiva

Scoprite come Schmalz crea novità per il futuro con tecnologie all'avanguardia e un profondo know-how.

Dalla messa in funzione alla manutenzione, dalle riparazioni alla fornitura di pezzi di ricambio: scoprite la nostra gamma completa di servizi.

Prodotti sostenibili con un impatto tangibile: le novità di Schmalz riducono le emissioni lungo il collegamento elettrico e abbassano i costi energetici.

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Germania