Schmalz

El futuro de la logística pasa por la movilidad y la autonomía

Las exigencias en materia de logística y producción no dejan de crecer. Las empresas deben gestionar volúmenes de pedidos cada vez mayores, cumplir con plazos de entrega cada vez más cortos y adaptarse rápidamente a las fluctuaciones de la demanda, a menudo con recursos de personal limitados. Los robots móviles autónomos (AMR) y los vehículos guiados automáticamente (AGV) desempeñan un papel clave en este sentido. Se desplazan de forma autónoma por las instalaciones de producción y logística y transportan materiales allí donde se necesitan. De este modo se crean flujos de materiales flexibles y escalables, capaces de adaptarse a las exigencias cambiantes.

De los robots a las mercancías: cuando los AMR aprenden a agarrar objetos

El siguiente paso en la automatización comienza cuando los robots móviles ya no se limitan a transportar artículos, sino que realizan tareas de manipulación autónomas.

La combinación de plataformas móviles con brazos robóticos da lugar a sistemas de manipulación autónomos que agarran, transportan y colocan piezas de trabajo de forma independiente. Este principio, conocido a menudo como «robots-to-goods», abre posibilidades totalmente nuevas para la automatización de los procesos de almacenamiento, producción y logística.

El factor decisivo: el sistema de ventosas

El sistema de ventosas constituye la interfaz entre el robot y la pieza de trabajo. Solo cuando los productos pueden recogerse de forma segura, transportarse de manera fiable y colocarse con precisión es posible ejecutar un flujo continuo de material sin intervención manual.

La tecnología del vacío ofrece una solución especialmente versátil para ello. Las diferentes geometrías de las piezas, materiales y superficies pueden manipularse de forma fiable utilizando un único principio de agarre en una amplia gama de aplicaciones.

Cuatro factores clave para el éxito de la tecnología de agarre en los robots móviles

Diseño compacto

En los robots móviles, cada gramo cuenta. Los sistemas de ventosas ligeros y que ocupan poco espacio maximizan el alcance, la carga útil y la dinámica.

Generación de vacío eficiente

Aspiración portátil: Los sistemas robóticos móviles requieren un sistema compacto de generación de vacío que funcione independientemente del aire comprimido.

Máxima fiabilidad del proceso

Los procesos de sujeción deben funcionar de forma fiable incluso cuando varían las piezas y las condiciones del proceso.

Fácil integración

Las interfaces modernas garantizan una integración rápida y sencilla en los sistemas robóticos existentes.

Los robots móviles solo se convierten en sistemas de manipulación verdaderamente autónomos cuando se combinan con tecnología de agarre inteligente. Nuestras soluciones sientan las bases para un flujo de materiales seguro, flexible y eficiente.
∼ Michael Pojtinger, responsable del proceso de desarrollo empresarial de la automatización por vacío

Soluciones con vacío para AMR y AGV: desde componentes hasta sistemas completos

Un sistema de ventosas de alto rendimiento es mucho más que una simple ventosa. Es la interacción de todos los componentes lo que garantiza un proceso estable y rentable.

Schmalz ofrece una gama de productos coordinada para este fin, que abarca desde ventosas inteligentes y generadores de vacío eléctricos hasta tecnología de sensores y otros accesorios. El resultado son soluciones fáciles de integrar y que funcionan de forma fiable en aplicaciones de robótica móvil.

Schmalz marca la pauta

La nueva bomba de vacío GSP: diseñada para la robótica móvil

La generación de vacío es el elemento central de cualquier proceso de sujeción. Influye en los tiempos de ciclo, la estabilidad del proceso y el aprovechamiento de energía de toda la aplicación. Con la bomba de vacío inteligente GSP, Schmalz ha desarrollado una solución única para la generación eléctrica de vacío y está estableciendo nuevos estándares en materia de eficiencia energética, integración y rendimiento.

image.alt

Aplicaciones típicas de los sistemas de manipulación móviles

Preparación de pedidos

Preparación de pedidos

Preparación automatizada de pedidos para su cumplimiento

Carga y descarga de máquinas

Carga y descarga de máquinas

Bin picking

Bin picking

Paletizado y despaletizado

Paletizado y despaletizado

Envase

Envase

Noticias destacadas

Ver todas las noticias
El sistema de control inteligente detecta si la pieza es hermética o porosa y adapta la potencia de salida en tiempo real. Esto puede suponer un ahorro de energía de hasta el 90 por ciento.

Bomba de vacío para robots móviles

Con la bomba de vacío inteligente GSP, Schmalz presenta un generador de vacío eléctrico destinado a aplicaciones de robótica móvil y procesos de intralogística. El control de la bomba en función de la demanda y la detección automática de fugas adaptan la potencia de salida a las necesidades reales. Como resultado, el consumo de energía se reduce hasta en un 90 % en comparación con los generadores de vacío eléctricos convencionales.

Nuevo

Contacto

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Alemania

+49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
Formulario de contacto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.