Schmalz

Pompa per vuoto intelligente GSP

Energia senza aria compressa: generatori di vuoto elettrici per la massima autonomia e il minimo consumo di energia

Senza aria compressa

Per applicazioni di robotica flessibili e mobili

Dispositivo di allarme intelligente

Fino al 90% di risparmio energetico*

Pronto all’uso

Per un confezionamento facile e veloce

Stabilire nuovi standard nella robotica mobile e nell'automazione

Flessibilità, utilizzazione di energia e scalabilità sono oggi fattori chiave di successo, sia che si tratti di veicoli a guida automatica (AGV), robot mobili autonomi (AMR) o altre applicazioni assistite da robot. È proprio qui che entra in gioco Schmalz con la sua tecnologia unica e ad alte prestazioni.

Corri, robot, corri

La pompa per vuoto intelligente GSP trasforma i robot mobili in efficienti sistemi di movimentazione autonomi

Scopri le numerose possibilità di utilizzo

Le nostre pompe ad alte prestazioni da 24 V CC (capacità di aspirazione 50–150 l/min) con rilevamento automatico delle perdite funzionano ovunque: sia in sistemi fissi che in robot mobili autonomi (AMR) e veicoli a guida automatica (AGV), con pezzi sia ermetici che porosi.

Confezionamento autonomo

Confezionamento autonomo

Bin picking

Bin picking

(De-)pallettizzazione e handling dei cartoni

(De-)pallettizzazione e handling dei cartoni

Carico e scarico delle macchine

Carico e scarico delle macchine

Assemblaggio con robot e dispositivi di sollevamento

Assemblaggio con robot e dispositivi di sollevamento

Il cuore dei robot mobili

La pompa per vuoto intelligente GSP rende possibile ciò che in passato spesso non riusciva a realizzarsi a causa di limiti di spazio, consumo energetico o prestazioni: una presa affidabile con la massima flessibilità sui robot mobili. Come elemento centrale di una gamma coordinata di sistemi di generazione di vuoto, pinze di presa e componenti di sistema, consente di realizzare potenti soluzioni per la movimentazione su robot mobili autonomi (AMR) e veicoli a guida automatica (AGV).

I vantaggi della pompa per vuoto intelligente GSP

Più di una semplice pompa: un sistema completo

In combinazione con la valvola elettrica compatta LQE, Schmalz realizza un sistema perfettamente coordinato. Esso consente tempi di presa e rilascio eccezionalmente rapidi, un consumo di energia fino al 99% inferiore durante il rilascio rispetto al soffiaggio attivo con aria compressa e una rumorosità notevolmente ridotta. Il controllo del vuoto in prossimità della pinza di presa garantisce la massima sicurezza e monitoraggio, mentre l’adattamento automatico alle diverse porosità dei pezzi riduce al minimo lo sforzo di controllo.

Più di una semplice pompa: un sistema completo

I prodotti giusti per la tua applicazione

FAQ: Domande frequenti sulla pompa per vuoto intelligente GSP

Cosa rende “intelligente” la pompa per vuoto GSP?

L'intelligenza della pompa per vuoto GSP è evidente nelle seguenti caratteristiche:

1) Controllo automatico del vuoto: la pompa misura in modo continuo il livello di vuoto, rileva automaticamente le perdite e le compensa in tempo reale. Si adatta così alle esigenze e garantisce una movimentazione sicura dei pezzi senza sovralimentazione o sott alimentazione.

2) Funzionamento in base alla richiesta: funziona solo al livello di potenza necessario, consentendo un risparmio energetico fino al 90% rispetto alle pompe per vuoto prive di controlloin base alla richiesta. Il consumo di energia è ridotto al minimo.

3) Comunicazione intelligente: la valvola elettrica compatta LQEi viene riconosciuta automaticamente al momento della connessione e scambia dati con la pompa. I dati di processo rilevanti (ad es. il livello di vuoto) vengono trasmessi direttamente al vostro PLC.

Il processo viene monitorato tramite un display LCD, NFC o IO-Link. Il generatore di vuoto elettrico può essere impiegato sia in modo mobile su cobot, AMR e AGV, sia in applicazioni fisse.

Per quali applicazioni e settori industriali è adatta la pompa per vuoto GSP, sia nella versione mobile che in quella fissa?

La pompa per vuoto intelligente GSP di Schmalz è adatta per soluzioni di automazione mobili su cobot, AMR e AGV, nonché per operazioni di handling fisse in ambito produttivo: è la soluzione ideale ovunque non sia disponibile aria compressa, sia necessario risparmiare energia o la capacità delle batterie sia limitata. Gestisce con delicatezza e silenziosità sia materiali ermetici che porosi.

Le applicazioni tipiche si riscontrano nei seguenti settori:

  • Logistica: processi «robot-to-goods» (prelievo degli ordini direttamente dal magazzino) e «bin picking» (prelievo di pezzi da contenitori per l’evasione degli ordini) con autonomia della batteria prolungata per i sistemi di trasporto autonomi
  • Settore automobilistico: produzione a basso consumo di aria compressa, nonché carico e scarico di pezzi in lamiera presso presse e macchine di giunzione, oltre alla movimentazione automatizzata dei materiali nell’intralogistica
  • Imballaggio: pallettizzazione a fine linea, inscatolamento e macchine confezionatrici con costi di gestione ridotti e livelli di rumore più bassi
  • Vetro: robot per la posa di vetri alimentati a batterie e dispositivi di sollevamento mobili del vetro per tempi di funzionamento in loco più lunghi
*Quanta energia consente di risparmiare la pompa per vuoto intelligente GSP rispetto alle soluzioni pneumatiche e alle pompe per vuoto non regolate? E a cosa si riferisce la cifra del 90%?

La pompa per vuoto intelligente GSP consente un risparmio energetico fino al 90% rispetto alle pompe per vuoto elettriche prive di controllo del vuoto in base alla richiesta, grazie al suo dispositivo di controllo intelligente e adattivo alle esigenze. Inoltre, a parità di potenza assorbita (W), la pompa genera una portata doppia rispetto, ad esempio, alle pompe per vuoto rotative (a un livello di vuoto di 600 mbar).

Rispetto alle soluzioni pneumatiche (aria compressa con eiettori), la pompa per vuoto GSP consente un risparmio energetico fino al 90%, a seconda dell’applicazione.

Ulteriore potenziale di risparmio: se abbinata alla valvola compatta LQE, è possibile risparmiare fino al 99 % dell’energia impiegata per il rilascio dei pezzi rispetto al soffiaggio attivo con aria compressa.

In che misura la pompa per vuoto influisce sull'autonomia della batteria di un robot mobile?

La durata della batteria dipende dal consumo di energia della pompa. Maggiore è il consumo di energia e più lungo è il tempo di funzionamento, maggiore è l’energia prelevata dalla batteria. Il problema delle pompe per vuoto prive di controllo del vuoto è che funzionano in modo continuo. La pompa per vuoto intelligente GSP, invece, si regola automaticamente in base alle necessità. Non appena viene raggiunto il vuoto target necessario per una manipolazione sicura, la prestazione viene automaticamente ridotta. Ciò consente un risparmio energetico fino al 90 % rispetto alle pompe per vuoto prive di regolazione in base alla richiesta. A pieno carico, la pompa per vuoto intelligente GSP richiede solo un massimo di 165 W. Se abbinata alla valvola compatta LQE, il consumo di energia durante lo scarico può essere ridotto fino al 99% rispetto allo scarico attivo con aria compressa.


L’effetto effettivo dipende sempre dal ciclo specifico, dalle potenziali perdite e dalle misure della batteria. Per un calcolo preciso, consigliamo di contattare direttamente il proprio rappresentante commerciale dedicato.

Qual è il peso massimo che la pompa per vuoto intelligente GSP è in grado di sostenere in modo sicuro con il sistema di presa a vuoto?

Non esistono specifiche generali relative al peso in chilogrammi, poiché la capacità di carico massima non è limitata direttamente dalla pompa, bensì dal materiale del pezzo, dalle perdite del sistema e dalla dinamica dei movimenti del robot. Poiché la pompa per vuoto intelligente GSP può essere montata in modo flessibile (ad esempio, sulla base del robot o sull’asse 3/4) e non deve essere fissata direttamente alla pinza di presa (EOAT) come componente portante, non limita il carico utile massimo.

Quante ventose può alimentare contemporaneamente la pompa per vuoto GSP e come si progetta il sistema di vuoto?

Il numero massimo di ventose non dipende solo dalla pompa, ma anche dal tempo ciclo richiesto (tempo di evacuazione) o dalla perdita di materiale.

1. Materiali ermetici (valori indicativi per le esigenze di portata)

  • Fino a Ø 30 mm: circa 4,2 l/min (teoricamente fino a 35 ventose collegate a una pompa per vuoto GSP-150)
  • Fino a Ø 60 mm: circa 8,3 l/min
  • Fino a Ø 120 mm: circa 16,6 l/min

(Formula: numero di ventose × l/min per ventosa × fattore di sicurezza 1,5)

2. Materiali porosi (ad es. cartone, legno)
La perdita totale è determinante. La pompa deve erogare una portata superiore al volume che fuoriesce attraverso il materiale per mantenere il livello di vuoto richiesto.

Perché la pompa per vuoto intelligente GSP dovrebbe essere abbinata alla valvola compatta LQE? E funziona anche senza di essa?

La pompa per vuoto intelligente GSP funziona in modo completamente autonomo, anche senza la valvola compatta LQE. Tuttavia, in caso di pezzi porosi o tempi ciclo brevi, si consiglia di utilizzarla in combinazione con la valvola compatta LQE.

La valvola compatta ectric LQE offre i seguenti vantaggi:

  • È posizionata direttamente vicino alla pinza di presa e monitora il vuoto nel punto di utilizzo
  • Consente di afferrare e distaccare i pezzi in pochi millisecondi, aumentando così la produttività
  • Consente un risparmio energetico fino al 99% durante il distaccamento rispetto al soffiare con aria compressa
  • Comunica automaticamente con la pompa per vuoto GSP e semplifica la messa in funzione dell’intero sistema
Come funzionano la precarica e lo sfiato con la pompa per vuoto GSP e la valvola elettrica compatta LQE?

Il precaricamento consiste nell’evacuare in anticipo il vuoto tra la pompa GSP e la valvola compatta LQE. Quando la valvola compatta LQE si apre e il pezzo deve essere afferrato, questa pre-evacuazione genera un forte impulso di aspirazione iniziale. Ciò comporta due vantaggi: il pezzo viene prelevato più rapidamente (tempo ciclo più breve) e il processo di presa ha una maggiore prestazione (handling sicuro anche con materiali porosi).

Dopo questa fase iniziale, il dispositivo di controllo intelligente della pompa si disattiva automaticamente. Non è necessaria energia aggiuntiva per mantenere il precarico.

Durante lo sfiato, la valvola compatta LQE apre una connessione controllata con l’atmosfera. Ciò crea una perdita controllata attraverso la quale il vuoto si riduce e il pezzo viene distaccato.
Vantaggi rispetto al soffiare con aria compressa:
Lo sfiato con aria compressa (come nel caso degli eiettori) è più rumoroso e più dispendioso in termini energetici. Lo sfiato con la valvola compatta LQE, invece, è silenzioso e efficiente dal punto di vista dell'utilizzazione di energia, pur consentendo un rapido rilascio del pezzo.

Come si fa a distaccare rapidamente il pezzo senza ricorrere al soffio di aria compressa?

La valvola compatta LQE consente un rilascio rapido del pezzo: scarica le ventose direttamente in corrispondenza della pinza di presa, distaccando il pezzo in pochi millisecondi – senza alcun soffio d’aria compressa. Rispetto al soffio d’aria compressa, ciò consente di risparmiare fino al 99% di energia durante il distacco.

Non è necessario spegnere la pompa per vuoto GSP per il rilascio. Il vuoto residuo viene scaricato automaticamente tramite la valvola di sicurezza sull’unità di filtraggio.

In quanto tempo si ammortizza il costo del passaggio alla pompa per vuoto GSP e come si calcola il ROI?

Il passaggio alla pompa per vuoto intelligente GSP si ripaga da sé grazie a un risparmio energetico fino al 90%, all’eliminazione dei costi dell’aria compressa e a tempi di fermo per manutenzione ridotti al minimo; inoltre, nei nuovi impianti non è necessario un intero sistema pneumatico.

I vantaggi economici in sintesi:

  • Fino al 90 % di energia in meno: rispetto alle pompe per vuoto elettriche senzacontrollo a funzionamento dolce
  • Nessun investimento in una rete di aria compressa: per i nuovi impianti, si risparmia sui compressori e sui tubi. Inoltre, vengono eliminati i costi dell’aria compressa e la necessità di compensare le tipiche perdite del sistema (spesso intorno al 20 %)
  • Tempi di fermo minimi: la tecnologia senza olio e senza necessità di manutenzione riduce i tempi di fermo
  • Cicli più rapidi: in combinazione con la valvola compatta LQE

Per un calcolo personalizzato del ROI basato sulle vostre condizioni specifiche, vi consigliamo di contattare il vostro account manager: trovate subito il vostro referente.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello