Schmalz

스마트 진공 펌프 GSP

압축 공기가 필요 없는 동력: 최대의 자율성과 최소의 에너지 소비를 실현하는 전기식 진공 발생기

압축 공기가 필요 없는

유연하고 이동성이 뛰어난 로봇 애플리케이션을 위해

지능형

최대 90%의 에너지 세이빙 시스템 효과*

플러그 앤 플레이

빠르고 간편한 커미셔닝을 위해

모바일 로봇 공학 및 자동화 분야의 새로운 기준을 제시하다

오늘날 자동 유도 차량(AGV), 자율 주행 로봇(AMR) 또는 기타 로봇 지원 애플리케이션을 막론하고 유연성, 에너지 효율성, 확장성은 성공의 핵심 요소입니다. 바로 이 부분에서 슈말츠(Schmalz)는 독창적이고 고성능인 기술을 바탕으로 그 진가를 발휘합니다.

달려라, 로봇아, 달려라

스마트 진공 펌프 GSP는 이동형 로봇을 효율적인 자율 이송 시스템으로 탈바꿈시킵니다

다양한 애플리케이션을 살펴보세요

자동 누출 감지 기능이 탑재된 당사의 고성능 24V DC 펌프(흡입량 50–150 l/min)는 고정식 시스템은 물론 자율 주행 로봇(AMR) 및 자동 안내 차량(AGV) 등 어디서나 사용 가능하며, 비다공성 작업물과 다공성 작업물 모두에 적용할 수 있습니다.

자율 커미셔닝

자율 커미셔닝

빈 피킹

빈 피킹

팔레타이징 및 하역, 골판지 상자 핸들링

팔레타이징 및 하역, 골판지 상자 핸들링

기계의 적재 및 하역

기계의 적재 및 하역

로봇 및 리프팅 디바이스를 이용한 조립

로봇 및 리프팅 디바이스를 이용한 조립

모바일 로봇의 핵심

스마트 진공 펌프 GSP는 공간, 에너지 수요 또는 성능 제약으로 인해 이전에는 종종 실패했던 작업, 즉 모바일 로봇에서 최대의 유연성을 갖춘 안정적인 그립핑을 가능하게 합니다. 진공 발생 장치, 그리퍼, 시스템 구성 요소로 구성된 통합 포트폴리오의 핵심 요소로서, 이 제품은 자율 주행 모바일 로봇(AMR) 및 자동 유도 차량(AGV)에서 강력한 인체공학적 핸들링 시스템을 구현합니다.

스마트 진공 펌프 GSP를 사용하면 얻을 수 있는 이점

웨비나: 모바일 로봇에 물체를 잡을 수 있는 파워를 부여하기

스마트 진공 펌프 GSP가 전기식 진공 생성 방식을 어떻게 재정의하고 있으며, 에너지 효율과 성능 면에서 새로운 기준을 제시하고 있는지 알아보세요 – 지금 등록하세요!

📆 2026년 11월 19일 오전 10:00 (EST) | 오후 3:00 (GMT) | 오후 4:00 (CET)
🎤 30분 (질의응답 시간 포함)
🌐 영어

웨비나 소개

단순한 펌프를 넘어 – 완벽한 시스템

슈말츠는 전기식 콤팩트 밸브 LQE와 결합하여 완벽하게 조화를 이룬 시스템을 구현합니다. 이를 통해 매우 빠른 그립 및 해제 시간을 실현할 뿐만 아니라, 압축 공기를 이용한 블로우 오프 활성화 방식에 비해 해제 시 에너지 소비를 최대 99%까지 절감하고 소음도 현저히 줄일 수 있습니다. 그리퍼 근처에서 이루어지는 진공 제어는 최고의 안전성과 모니터링을 보장하며, 다양한 작업물의 다공성에 대한 자동 적용 기능으로 제어에 드는 노력을 최소화합니다.

단순한 펌프를 넘어 – 완벽한 시스템

귀하의 애플리케이션을 위한 적합한 제품

FAQ: 스마트 진공 펌프 GSP에 관한 자주 묻는 질문

진공 펌프 GSP가 왜 “스마트”한가요?

진공 펌프 GSP는 지능형으로, 다음과 같은 특징을 통해 분명히 드러납니다:

1) 자동 진공 제어: 이 펌프는 진공 수준을 연속적으로 측정하고, 누출을 자동으로 감지하여 실시간으로 보정합니다. 이를 통해 요구 사항에 유연하게 적용하며, 과다 또는 부족 공급 없이 안전한 작업물 핸들링을 보장합니다.

2) 수요 기반 작동: 필요한 전력 수준에서만작동하므로 , 수요반응형 제어 기능이 없는 진공 펌프에 비해 최대 90%의 에너지 세이빙 시스템을 제공합니다. 전력 소비는 최소한으로 줄어듭니다.

3) 지능형 통신: 전기식 콤팩트밸브 LQEi는 연결 시 자동으로 인식되어 펌프와 데이터를 교환합니다. 관련 공정 데이터(예: 진공 수준)는 PLC로 직접 전송됩니다.

공정은 LCD 디스플레이, NFC 또는 IO-Link를 통해 모니터링됩니다. 이 전기식 진공 발생기는 코봇(Cobots), AMR, AGV에 장착하여 이동식으로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 고정형 애플리케이션에서도 활용 가능합니다.

GSP 진공 펌프(이동식 및 고정식)는 어떤 애플리케이션과 산업 분야에 적합한가요?

슈말츠(Schmalz)의 스마트 진공 펌프 GSP는 코봇(cobot), AMR, AGV를 활용한 이동형 자동화 솔루션은 물론, 생산 현장의 고정형 핸들링 작업에도 적합하며, 압축 공기를 사용할 수 없거나 에너지를 절약해야 하거나 배터리 용량이 제한적인 모든 환경에 이상적입니다. 이 제품은 비다공성 재질과 다공성 재질 모두를 부드럽고 조용하게 취급합니다.

대표적인 애플리케이션은 다음과 같은 산업 분야에서 찾아볼 수 있습니다:

  • 물류: 자율 주행 시스템의 배터리 수명을 연장한 로봇-투-굿즈(Robot-to-Goods) 공정(창고에서 직접 주문을 피킹) 및 빈 피킹(주문 이행을 위해 컨테이너에서 부품을 꺼내는 작업)

  • 자동차: 저압축 공기 제조 공정, 프레스 및 접합 기계에서의 시트메탈 부품 적재 및 하역, 그리고 내부 물류(intralogistics) 분야의 자동화된 자재 핸들링

  • 포장: 운영 비용 절감 및 소음 레벨이 낮은 라인 최종 단계 팔레타이징, 케이스 포장 및 포장 기계

  • 유리: 현장 작업 시간을 연장해 주는 배터리 구동식 유리 설치 로봇 및 이동식 유리 리프팅 디바이스

*스마트 진공 펌프 GSP는 공압식 솔루션 및 비규제 진공 펌프에 비해 에너지를 얼마나 절약하나요? 또한 ‘90%’라는 수치는 무엇을 의미하나요?

스마트 진공 펌프 GSP는 지능형 수요 기반 펌프 제어 기능 덕분에, 수요 반응형 진공 제어 기능이 없는 전기식 진공 펌프에 비해 최대 90%의 에너지를 절약합니다. 또한, 이 펌프는 동일한 전력 소비량(W)에서, 예를 들어 로터리 베인 펌프에 비해 두 배의 진공 흐름을 생성합니다(진공도 600 mbar 기준).

공압식 솔루션(이젝터가 장착된 압축 공기)과 비교할 때, GSP 진공 펌프는 애플리케이션을 기반으로 최대 90%의 에너지 세이빙 효과를 달성합니다.

추가적인 절감 효과: 콤팩트 밸브 LQE와 결합할 경우, 압축 공기를 이용한 블로우 오프 활성화 방식에 비해 작업물 이송에 사용되는 에너지를 최대 99%까지 절감할 수 있습니다.

진공 펌프는 이동형 로봇의 배터리 사용 시간에 어느 정도 영향을 미치나요?

배터리 수명은 펌프의 전력 소비량에 따라 달라집니다. 전력 소비량이 높고 가동 시간이 길수록 배터리에서 더 많은 에너지가 소모됩니다. 진공 제어 기능이 없는 진공 펌프의 문제점은 펌프가 연속적으로 작동한다는 점입니다. 반면, 스마트 진공 펌프 GSP는 필요에 따라 자동으로 출력을 조절합니다. 안전한 핸들링에 필요한 목표 진공도에 도달하는 즉시 전력이 자동으로 감소합니다. 이를 통해 수요 기반 조절 기능이 없는 진공 펌프에 비해 최대 90%의 에너지를 절약할 수 있습니다. 최대 부하 시 스마트 진공 펌프 GSP는 최대 165 W만 소모합니다. 콤팩트 밸브 LQE와 결합할 경우, 압축 공기를 이용한 블로우 오프 활성화 방식에 비해 배출 시 에너지 소비를 최대 99%까지 줄일 수 있습니다.


실제 효과는 항상 구체적인 사이클, 잠재적 누출량 및 배터리의 크기에 따라 달라집니다. 정확한 계산을 원하시면 담당 영업 대표자에게 직접 문의하시기 바랍니다.

스마트 진공 펌프 GSP는 진공 그리퍼를 사용하여 최대 얼마까지의 무게를 안전하게 지지할 수 있나요?

펌프 자체에 의해 최대 적재 용량이 직접적으로 제한되는 것이 아니라, 작업물의 재질, 시스템 누출, 로봇의 동작 역학에 의해 결정되기 때문에 킬로그램 단위의 일반적인 무게 사양은 없습니다. 스마트 진공 펌프 GSP는 유연하게 장착할 수 있으며(예: 로봇 베이스 또는 3/4축), 하중을 지탱하는 부품으로서 그리퍼(EOAT)에 직접 부착할 필요가 없기 때문에 최대 적재 하중을 제한하지 않습니다.

GSP 진공 펌프는 한 번에 몇 개의 진공패드에 진공을 공급할 수 있으며, 진공 시스템은 어떻게 설계해야 합니까?

진공패드의 최대 개수는 펌프에만 좌우되는 것이 아니라, 요구 사항(사이클 타임, 배기 시간, 재질 누출량)에도 영향을 받습니다.

1. 기밀성 재질 (진공 흐름 요구 사항에 대한 지침 값)

  • Ø 30 mm 이하: 약 4.2 l/min (이론상 GSP-150 진공 펌프에 최대 35개의 진공패드 연결 가능)

  • Ø 60 mm까지: 약 8.3 l/min

  • Ø 120 mm까지: 약 16.6 l/min

(계산식: 진공패드 개수 × 진공패드당 l/min × 안전 계수 1.5)

2. 다공성 재질(예: 골판지, 목재)
총 누출량이 결정적입니다. 필요한 진공 수준을 유지하려면 펌프가 재질을 통해 빠져나가는 부피보다 더 높은 진공 흐름을 공급해야 합니다.

스마트 진공 펌프 GSP를 왜 콤팩트 밸브 LQE와 함께 사용해야 할까요? 그리고 이 밸브 없이도 작동할 수 있나요?

스마트 진공 펌프 GSP는 콤팩트 밸브 LQE가 없어도 완전히 독립적으로 작동합니다. 다만, 다공성 작업물이나 사이클 타임이 짧은 경우에는 콤팩트 밸브 LQE와 함께 사용하는 것을 권장합니다.

전기식 콤팩트 밸브 LQE는 다음과 같은 장점을 제공합니다:

  • 그리퍼 바로 근처에 위치하여 사용 지점의 진공 상태를 모니터링합니다

  • 밀리초 단위로 작업물을 집어 올리고 해제할 수 있어 처리량을 높여줍니다

  • 압축 공기를 이용한 파기 방식에 비해 해제 시 최대 99%의 에너지 세이빙 효과를 달성합니다

  • 진공 펌프 GSP와 자동으로 통신하여 전체 시스템의 가동 시작을 간소화합니다

진공 펌프 GSP와 전기식 콤팩트 밸브 LQE에서 예충전 및 배기 기능은 어떻게 작동하나요?

사전 충전이란 펌프 GSP와 콤팩트 밸브 LQE 사이의 진공을 미리배출하는 것을 의미합니다. 콤팩트 밸브 LQE가 열리고 작업물을 집어 올릴 때, 이 사전 진공 배출로 인해 강력한 초기 흡입 펄스가 발생합니다. 이는 두 가지 장점을 제공합니다: 작업물을 더 빠르게 집어 올릴 수 있으며(사이클 타임 단축), 집어 올리는 공정이 더 강력해집니다(다공성 재질의 경우에도 안전한 핸들링 가능).

이 초기 단계가 끝나면 지능형 펌프 제어 장치가 자동으로 작동을 중단합니다. 프리차지를 유지하는 데 추가적인 에너지는 요구 사항이 없습니다.

배기 과정에서 콤팩트 밸브 LQE는 대기와 제어된 연결을 형성합니다. 이를 통해 제어된 누출이 발생하며, 이로 인해 진공이 해제되고 작업물이 풀립니다.
압축 공기 파기 방식에 비해 갖는 장점:
압축 공기를 이용한 파기(이젝터의 경우와 같이)는 소음이 더 크고 에너지 소비가 더 많습니다. 반면, 콤팩트 밸브 LQE를 이용한 배기는 소음이 적고 에너지 효율이 높으면서도 작업물을 신속하게 분리할 수 있습니다.

압축 공기를 이용한 파기 없이도 작업물을 어떻게 신속하게 해제할 수 있나요?

콤팩트 밸브 LQE는 작업물을 신속하게 해제할 수 있게 해줍니다. 이 밸브는 그리퍼에서 직접 진공패드의 진공을 해제하여, 압축 공기 파기 없이도 밀리초 단위로 작업물을 해제합니다. 압축 공기 파기 방식에 비해, 이 방식은 해제 과정에서 최대 99%의 에너지를 절약합니다.

진공 펌프 GSP는 공작물 분리 시 작동을 중지할 필요가 없습니다. 잔여 진공은 필터 유닛의 안전 밸브를 통해 자동으로 해제됩니다.

진공 펌프 GSP로 교체하면 언제 투자 비용을 회수할 수 있으며, ROI는 어떻게 계산하나요?

스마트 진공 펌프 GSP로 전환하면 최대 90%의 에너지 세이빙 효과, 압축 공기 비용 절감, 유지보수 중단 시간 최소화를 통해 투자 비용을 회수할 수 있으며, 신규 설치 시에는 별도의 공압식 시스템이 필요하지 않습니다.

경제적 이점을 한눈에 살펴보세요:

  • 최대 90%의 에너지 절감:수요 반응형 제어 기능이 없는 전기식 진공 펌프와 비교 시

  • 압축 공기 네트워크에 대한 투자 불필요: 신규 설치 시 압축기 및 파이프 비용을 절감할 수 있습니다. 또한, 압축 공기 비용과 일반적인 시스템 누출(대개 약 20%)을 보정해야 하는 필요성도 사라집니다

  • 최소한의 가동 중단: 유지보수가 필요 없는 오일 프리 기술로 가동 중단 시간을 줄입니다

  • 더 빠른 사이클: 콤팩트 밸브 LQE와 결합 시

귀사의 구체적인 여건을 바탕으로 맞춤형 ROI(투자 수익률) 계산을 원하시면 담당 영업 관리자에게 문의하시기 바랍니다: 지금 담당자를 찾아보세요.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.