MRC(인간-로봇 협업)
인간-로봇 협업(HRC)은 공유 작업 환경에서 협동 로봇(코봇)과 인간이 긴밀하게 협력하는 것을 말합니다. 이 로봇 기술은 보조 로봇과 생산 작업자 간의 직접적인 상호 작용을 가능하게 합니다.
산업용 로봇 시스템을 사용하면 인간의 유연성과 용량을 잃지 않으면서도 자동화를 더욱 첨단화할 수 있습니다.
HRC 솔루션은 산업 업무 세계에 혁명을 일으킬 잠재력을 가지고 있으며 복잡한 작업에 대해 인간에게 목표에 맞는 서포트를 제공합니다.
HRC 시스템 작동 방식
HRC 시스템은 최신 로봇 기술, 통합 센서 기술, 첨단 소프트웨어를 결합하여 작업자와 기계 간의 안전하고 정밀한 협업을 가능하게 합니다. 민감한 로봇이 탑재된 코봇 기술은 작업자의 근접을 감지하고 잠재적인 위험을 피하기 위해 자동으로 속도를 줄이거나 홀더를 작동하는 등 작업자의 움직임을 적용하여 반응합니다.
작업물이나 부품은 각 요구 사항에 맞게 정밀하게 조정된 특수 개발된 HRC 그리퍼와 HRC 애플리케이션을 사용하여 핸들링됩니다. 이러한 시스템이 원활하게 기능하기 위해서는 먼저 프로그래밍, 설정 및 설치가 이루어져야 하는데, 이 과정에서 로봇 시스템 통합업체가 중심적인 역할을 합니다.
로봇 시스템 통합업체는 모든 구성 요소가 최적으로 상호 작용하고 각 사용 사례에 맞게 조정되도록 보장합니다. 이 기능은 고정밀 측정 및 그리핑 기술로 보충되며, 이는 효율적이고 안전한 인간-로봇 협업을 위한 기반을 형성합니다.
모든 제품을 위한 HRC 시스템
인간과 로봇의 협업은 특히 제조, 자동차 산업, 의료 기술 및 전자 제품 생산 등 다양한 산업 분야에서 애플리케이션을 찾아볼 수 있습니다. HRC 로봇은 마운팅, 재질 핸들링, 적재와 같은 지역에서 반복적이고 단조로운 작업을 자동화하고 작업자의 부담을 덜어주기 위해 사용됩니다.
모바일 코봇과 고정형 코봇은 유연한 생산 라인과 고정형 애플리케이션 모두에서 사용되기 때문에 중요한 역할을 합니다. 특정 시나리오에서는 모바일 로봇이 자율적으로 부품을 운반할 수도 있으므로 생산 내 물류 공정을 효율적으로 서포트할 수 있습니다.
페이로드, 수량 및 특정 애플리케이션 지역에 따라 시스템을 개별적으로 적용하여 기존 공정에 원활하게 통합할 수 있습니다. HRC 시스템은 최고의 정밀도와 신뢰성이 요구되는 매우 민감한 작업에도 적합합니다.
함께하면 더 강해집니다: 인간과 로봇이 협업할 때
협동 로봇은 반복적인 작업을 효율적으로 수행하여 생산성을 높이고 생산 라인을 최적화합니다. 특히 비인간적인 작업과 간접 작업을 줄여 직원의 건강을 증진하고 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.
다른 이점으로는 눈에 띄는 생산 시간 단축과 비용 효율적인 기술 구현이 있습니다. 또한 이 시스템은 공간을 절약하여 사용 가능한 작업 공간을 최적으로 사용할 수 있습니다.
목표는 생산 공정을 보다 유연하고 경제적으로 만드는 것입니다. 생산 품질 향상, 원활한 생산 공정, 변화하는 요구 사항에 대한 유연한 시스템 적용으로 인해 투자 수익률(ROI)이 증가합니다. 또한 HRC 시스템은 더 높은 설정 정확도와 더 정밀한 핸들링을 보장하여 생산 품질을 더욱 향상시킵니다.