Tecnologia del vuoto per la robotica
- Sistemi di presa a vuoto individuali e flessibili per l'uso su robot leggeri e cobot
- Set pronti per il collegamento per la movimentazione robotizzata e il bin picking
La collaborazione uomo-robot (HRC) descrive la stretta cooperazione tra robot collaborativi (cobot) e umani in un ambiente di lavoro condiviso. Questa tecnologia robotica consente l'interazione diretta tra robot assistenti e lavoratori del prodotto.
L'uso di sistemi robotici industriali fa avanzare l'automazione senza perdere la flessibilità e le idoneità dell'uomo.
Le soluzioni HRC hanno il potenziale per rivoluzionare il mondo del lavoro industriale e fornire all'uomo un sostegno mirato per compiti complessi.
I sistemi HRC combinano una moderna tecnologia robotica, una sensoristica integrata e un software avanzato per consentire una collaborazione sicura e precisa tra lavoratore e meccanico. Le tecnologie Cobot con robot sensibili rilevano la vicinanza degli operatori e reagiscono adattando il loro funzionamento, ad esempio riducendo automaticamente la velocità o disimpegnando un supporto per evitare potenziali pericoli.
I pezzi o i componenti vengono movimentati con pinze di presa speciali e applicatori HRC sviluppati su misura per le rispettive esigenze. Affinché questi sistemi funzionino senza problemi, devono prima essere programmati, configurati e installati, un compito in cui l'integratore di sistemi robotici svolge un ruolo centrale.
L'integratore di sistemi robotici garantisce che tutti i componenti interagiscano in modo ottimale e siano adattati al rispettivo caso d'uso. La funzionalità è completata da una tecnica di misura e di presa ad alta precisione, che costituisce la base per una collaborazione uomo-robot efficiente e sicura.
La collaborazione uomo-robot ha trovato applicazione in molti settori, in particolare nella produzione, nell'industria automobilistica, nella tecnologia medica e nella produzione elettronica. I robot HRC sono utilizzati in superfici come il montaggio, la movimentazione e il carico di materiale per automatizzare attività ripetitive e monotone e alleggerire il lavoratore.
I cobot mobili e i cobot fissi svolgono un ruolo cruciale, in quanto vengono utilizzati sia in linee di produzione flessibili che in applicazioni fisse. In alcuni scenari, i robot mobili possono persino consegnare i componenti in modo autonomo e fornire così un sostegno efficiente ai processi di logistica all'interno della produzione.
A seconda del carico utile, delle quantità e della superficie di applicazione specifica, i sistemi possono essere adattati individualmente in modo da integrarsi perfettamente nei processi esistenti. I sistemi HRC sono adatti anche per compiti altamente sensibili, in cui si richiede la massima precisione e affidabilità.
I robot collaborativi eseguono compiti ripetitivi in modo efficiente, aumentando il rendimento e ottimizzando le linee di produzione. In particolare, contribuiscono a ridurre il lavoro non ergonomico e il lavoro in eccesso, favorendo la salute dei dipendenti e aumentando il rendimento.
Altri vantaggi sono il notevole risparmio di tempo nella produzione e l'implementazione della tecnologia a costi contenuti. I sistemi consentono inoltre di risparmiare spazio, sfruttando in modo ottimale l'area di lavoro disponibile.
L'obiettivo è rendere i processi produttivi più flessibili e più economici. Il ritorno sull'investimento (ROI) aumenta grazie alla migliore qualità del prodotto, alla fluidità dei processi produttivi e all'adattamento flessibile dei sistemi alle mutevoli esigenze. I sistemi HRC garantiscono inoltre una maggiore precisione di impostazione e un handling più accurato, con conseguente miglioramento della qualità del prodotto.

Le soluzioni robotiche di Schmalz sono caratterizzate da massima precisione, sicurezza e controllo del processo di presa.

Trova le risposte alle domande sui processi automatizzati con cobot e pinze di presa a vuoto e su come selezionare il sistema di presa a vuoto e il generatore di vuoto.