Cobot
Un cobot, abbreviazione di robot collaborativo, è un robot sviluppato appositamente per lavorare direttamente con l'uomo.
A differenza dei classici robot industriali, che sono protetti da dispositivi di protezione come le recinzioni di sicurezza, i cobot lavorano nell'immediato campo di lavoro dell'uomo e lo fanno in modo sicuro.
Ciò è possibile grazie ad un design progettato per la vicinanza all'uomo e da una moderna tecnologia dei sensori e da un software intelligente.
I cobot appartengono quindi alla classe dei robot sensibili e cooperativi, che fanno parte della MRC (collaborazione uomo-robot) e rappresentano un'area importante della robotica moderna.
- Robot collaborativo
Modalità operativa di un cobot
Un cobot (robot collaborativo) riconosce l'ambiente circostante attraverso sensori integrati, ad esempio, nei giunti. Essi rilevano i movimenti, le forze e anche le più piccole resistenze in tempo reale.
Non appena si verifica un contatto imprevisto, sia esso un essere umano, un utensile o un altro ostacolo, il cobot si ferma automaticamente. La velocità, la direzione del movimento e l'applicazione della forza vengono monitorate e adattate in modo continuo.
Questa interazione tra tecnologia dei sensori e dispositivo di allarme consente di rilevare tempestivamente le potenziali collisioni e di evitarle in modo affidabile. Ciò garantisce un'elevata dimensione di sicurezza nel contatto diretto tra uomo e dipendente e riduce significativamente il rischio di lesioni nell'ambiente di lavoro.
Dispositivi di allarme con applicazioni cobot
I cobot sono utilizzati in un'ampia gamma di superfici, dalla produzione e dal montaggio alla logistica interna, alla medicina, alla tecnologia delle camere bianche e persino nei mestieri specializzati. Eseguono compiti come l'avvitamento, la pallettizzazione e l'imballaggio.
Forniscono inoltre sostegno al controllo qualità, al commissionamento e al trasporto di materiale. Vengono utilizzati sia per il carico e lo scarico di pallet e nastri trasportatori, sia per i processi di pick and place. I robot collaborativi facilitano anche la movimentazione e il trasporto di componenti.
Sono particolarmente adatti per ambienti di lavoro in cui è richiesta flessibilità, ad esempio con frequenti cambi di pezzo. La loro costruzione compatta e il design poco ingombrante, ad esempio sotto forma di braccio robotico o robot leggero, ne facilitano l'integrazione negli ambienti di lavoro esistenti. I cobot dispiegano tutto il loro potenziale soprattutto nelle attività laboriose, pericolose o monotone, come i lavori in quota o i lavori molto piccoli.
Prodotti di Schmalz
Efficienza, sicurezza, flessibilità: i punti di forza dei cobot
I cobot offrono sostegno nei casi in cui si richiedono compiti ripetitivi o fisicamente impegnativi e migliorano al tempo stesso la sicurezza sul lavoro. Sono flessibili, intuitivi nell'utilizzo e possono essere messi in funzione rapidamente.
L'altezza della precisione e la mobilità nell'ambiente di lavoro li rendono ideali per esigenze variabili, quantità ridotte o processi di assemblaggio complessi. Il loro dispositivo di allarme garantisce la fluidità dei processi, mentre la loro integrazione è economicamente vantaggiosa grazie alla semplicità di manutenzione e ai brevi tempi di ammortamento.
In pratica, creano valore aggiunto sia nell'automazione che nella collaborazione quotidiana con l'uomo. I cobot non sono solo un utensile, ma una soluzione lungimirante per ottimizzare i processi, rendere più ergonomiche le postazioni di lavoro e aumentare in modo sostenibile la produttività dei funzionamenti.
Termini correlati
Ulteriori informazioni

EOAT: end-to-arm tooling per la robotica e l'automazione
Presa efficiente a tutto tondo: Soluzioni EOAT di Schmalz per una movimentazione versatile e affidabile nei processi di automazione.

Tecnologia del vuoto per la robotica
Le soluzioni robotiche di Schmalz sono caratterizzate da massima precisione, sicurezza e controllo del processo di presa.

FAQ - Robotica - Cobot e robot leggeri
Trova le risposte alle domande sui processi automatizzati con cobot e pinze di presa a vuoto e su come selezionare il sistema di presa a vuoto e il generatore di vuoto.