Schmalz

Cobot

Een cobot, kort voor collaborative robot (samenwerkende robot), is een samenwerkende robot die speciaal is ontwikkeld om rechtstreeks met mensen samen te werken.

In tegenstelling tot klassieke industriële robots, die worden afgeschermd door beschermende apparaten zoals veiligheidshekken, werken cobots in het directe werkbereik van mensen, en doen dat veilig.

Dit wordt mogelijk gemaakt door een ontwerp dat is ontworpen om dicht bij de mens te staan en door moderne sensortechnologie en intelligente software.

Cobots behoren daarom tot de klasse van gevoelige, coöperatieve robots, die deel uitmaken van MRC (mens-robot-samenwerking) en een belangrijk oppervlak van de moderne robotica vertegenwoordigen.

Synoniemen
  • Samenwerkende robot

Werking van een cobot

Een cobot (collaboratieve of samenwerkende robot) herkent zijn omgeving via geïntegreerde sensoren die bijvoorbeeld in de scharnieren zijn ingebouwd. Ze detecteren bewegingen, krachten en zelfs de kleinste weerstanden in realtime.

Zodra er een onverwacht contact optreedt, door een mens, gereedschap of een ander obstakel, stopt de cobot automatisch. Snelheid, bewegingsrichting en applicatie van kracht worden continue bewaakt en aangepast.

Door dit samenspel van sensortechnologie en intelligente sturing kunnen potentiële botsingen in een vroeg stadium worden gedetecteerd en betrouwbaar worden vermeden. Dit verzekert een hoge afmeting van veiligheid in direct contact tussen mensen en werknemers en minimaliseert het risico op letsel in de werkomgeving aanzienlijk.

Intelligente automatisering met cobot applicaties

Cobots worden op veel verschillende oppervlakken gebruikt, van productie en montage tot intra-logistiek, geneeskunde, cleanroomtechnologie en zelfs in de ambachtelijke sector. Ze voeren taken uit zoals schroeven, palletiseren en verpakking.

Ze bieden ook ondersteuning bij kwaliteitssturing, orderverzamelen en materiaaltransport. Ze worden zowel gebruikt voor het laden en lossen van pallets en transportbanden als voor picken en plaatsen processen. Collaboratieve robots vergemakkelijken ook de handling en het transport van componenten.

Ze zijn bijzonder geschikt voor werkomgevingen waar buigslapheid vereist is, bijvoorbeeld bij frequente werkstukwisselingen. Door hun compacte bouwwijze en ruimtebesparend ontwerp, bijvoorbeeld in de vorm van een robotarm of lichtgewicht robot, zijn ze gemakkelijker te integreren in bestaande werkomgevingen. Cobots ontvouwen hun volledige potentieel vooral bij arbeidsintensieve, gevaarlijke of monotone taken, zoals werk boven het hoofd of zeer kleine klussen.

Producten van Schmalz

Efficiënt, veilig, flexibel: de sterke punten van cobots

Cobots bieden ondersteuning bij repetitieve of fysiek veeleisende taken en verbeteren tegelijkertijd de veiligheid op het werk. Ze zijn flexibel, intuïtief te bedienen en kunnen snel in bedrijf worden gesteld.

Door hun hoge precisie en mobiliteit in de werkomgeving zijn ze ideaal voor veranderende voorschriften, kleinere hoeveelheden of complexe assemblageprocessen. Hun intelligente sturing verzekert soepele processen, terwijl hun integratie economisch rendeert dankzij eenvoudig onderhoud en korte afschrijvingstijden.

In de praktijk creëren ze toegevoegde waarde, zowel in automatisering als in de dagelijkse samenwerking met mensen. Cobots zijn niet zomaar gereedschap, maar een toekomstgerichte oplossing om processen te optimaliseren, werkplekken ergonomischer te maken en de productiviteit van bedrijven duurzaam te verhogen.

Verwante termen

Mens-robot-samenwerking (MRC)
Mens-robot-samenwerking (MRC) staat voor veilige en efficiënte samenwerking tussen mensen en robots, waardoor productieprocessen flexibeler en productiever worden.
Picken en plaatsen
Picken en plaatsen systemen met vacuümtechniek maken veilige, behoedzame handling van materiaal bij hoge processnelheden mogelijk.
Production 4.0
Production 4.0 describes the transformation of production work toward an intelligent factory. Networked products and systems make production more flexible and efficient.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen