Schmalz

Cobot

Un cobot, abreviatura de robot colaborativo, es un robot colaborativo especialmente desarrollado para trabajar directamente con humanos.

A diferencia de los robots industriales clásicos, que están protegidos por dispositivos como vallas de seguridad, los cobots trabajan en el rango de trabajo inmediato de las personas, y lo hacen de forma segura.

Esto es posible gracias a un diseño pensado para la proximidad humana, y a una moderna tecnología de sensores y software inteligente.

Los cobots pertenecen, por tanto, a la clase de robots sensibles y cooperativos, que forman parte de la colaboración hombre-robot (MRC) y representan una importante superficie de la robótica moderna.

Sinónimos
  • Robot colaborativo

Modo de funcionamiento de un cobot

Un cobot (robot colaborativo o colaborador) reconoce su entorno gracias a sensores integrados en las articulaciones, por ejemplo. Detectan movimientos, fuerzas y hasta las resistencias más pequeñas en tiempo real.

En cuanto se produce un contacto inesperado, ya sea con un ser humano, una herramienta u otro obstáculo, el cobot se detiene automáticamente. La velocidad, la dirección del movimiento y la aplicación de la fuerza se controlan y adaptan continuamente.

Esta combinación de tecnología de sensores y control inteligente permite detectar posibles colisiones en una fase temprana y evitarlas de forma fiable. Esto garantiza una elevada dimensión de seguridad en el contacto directo entre humanos y empleados y minimiza significativamente el riesgo de lesiones en el entorno de trabajo.

Automatización inteligente con aplicaciones cobot

Los cobots se utilizan en una gran variedad de áreas, desde la producción y el montaje hasta la logística interna, pasando por la medicina, la tecnología de salas blancas e incluso en oficios especializados. Realizan tareas como atornillado, paletizado y envasado.

También prestan apoyo en el control de calidad, la preparación de pedidos y el transporte de materiales. Se utilizan tanto para cargar y descargar palets y cintas transportadoras como para procesos de recoger y colocar. Los robots colaborativos también facilitan la manipulación y el transporte de componentes.

Son especialmente adecuados para entornos de trabajo en los que se exige flexibilidad, por ejemplo, con cambios frecuentes de piezas. Su tipo de construcción compacta y su diseño compacto, por ejemplo en forma de brazo robótico o robot ligero, facilitan su integración en entornos de trabajo ya existentes. Los cobots despliegan todo su potencial sobre todo en tareas laboriosas, peligrosas o monótonas, como trabajos por encima de la cabeza o trabajos muy pequeños.

Eficientes, seguros y flexibles: los puntos fuertes de los cobots

Los robots proporcionan apoyo en tareas repetitivas o físicamente exigentes y, al mismo tiempo, mejoran la seguridad laboral. Son flexibles, de manejo intuitivo y pueden ponerse en funcionamiento rápidamente.

Su altura de precisión y movilidad en el entorno de trabajo los hacen ideales para exigencias cambiantes, cantidades más pequeñas o procesos de montaje complejos. Su control inteligente garantiza la fluidez de los procesos, mientras que su integración resulta económicamente rentable gracias a un mantenimiento sencillo y plazos de amortización cortos.

En la práctica, crean valor añadido tanto en la automatización como en la colaboración diaria con los humanos. Los cobots no son sólo una herramienta, sino una solución de futuro para optimizar procesos, hacer más ergonómicos los puestos de trabajo y aumentar de forma sostenible la productividad en el funcionamiento.

Términos relacionados

MRC (colaboración hombre-robot)
La colaboración hombre-robot (MRC) es sinónimo de cooperación segura y eficiente entre humanos y robots, que hace más flexibles y productivos los procesos de producción.
Producción 4.0
Producción 4.0 describe la transformación del trabajo de producción hacia una fábrica inteligente. Los productos y sistemas conectados en red hacen que la producción sea más flexible y eficiente.
Recoger y colocar
Los sistemas Pick and place con tecnología del vacío permiten una manipulación de materiales segura y cuidadosa a altas velocidades de proceso.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta