Schmalz

Diseño de procesos de automatización eficientes con herramientas End-of-Arm

Las herramientas End-of-Arm (EOAT) son herramientas especiales montadas en el extremo de brazos robóticos y otros sistemas de automatización que sujetan, mueven y posicionan piezas. Aumentan la productividad, reducen los costes del proceso y son componentes clave en las aplicaciones modernas de automatización y manipulación.

Los productos de Schmalz garantizan la máxima precisión, seguridad y control del proceso. Esto le permite implementar flujos de trabajo automatizados de forma eficiente y optimizarlos continuamente.

Soluciones EOAT personalizadas para sus aplicaciones robóticas

Schmalz desarrolla EOAT a medida en colaboración con fabricantes líderes de robots. Nuestros sets de manipulación listos para su conexión se adaptan a sus aplicaciones y procesos de producción y no sólo incluyen la garra, sino también la brida y los cables de conexión correspondientes.

Competencia y conocimientos para sus aplicaciones automatizadas

Soluciones

Conocimientos del sector, casos de éxito y vídeos de aplicaciones para sus soluciones de automatización.

Herramientas de ingeniería

Ayudas para la selección, configuradores y la calculadora Schmalz para una planificación de procesos sencilla y eficiente.

Apoyo

Schmalz es sinónimo de proximidad al cliente, asessoramiento fiable y know-how.

Con EOAT, conectamos robots y piezas de trabajo, y creamos así la base de la productividad, la ergonomía y la rentabilidad en la automatización.
∼ Dr. Maik Fiedler (Miembro del Consejo de Administración y Director de la unidad de negocios de automatización por vacío)

Diseño de un sistema EOAT

Un sistema EOAT consta de varios componentes que trabajan juntos para garantizar el handling de las piezas. El robot (1) sirve de base y realiza los movimientos. El robot está conectado al generador de vacío (3) a través de la brida (2) y genera el vacío necesario. Debajo se encuentra la garra de vacío (4), que aquí se muestra a modo de ejemplo con ventosas que recogen con seguridad la pieza (5). El sistema se controla mediante un panel de operador (6), mientras que el software (app) (7) se utiliza para programar y ajustar el sistema.

EOAT como clave de una automatización eficiente - Entrevista con el Dr. Maik Fiedler

El vínculo entre el robot y la pieza de trabajo

El Dr. Maik Fiedler explica por qué la EOAT es fundamental para que los robots y otros sistemas de automatización funcionen no sólo de forma flexible, sino también productiva.

Flexibilidad gracias a una amplia gama de tecnologías de garra

Schmalz apuesta por una amplia gama de garras de vacío, magnéticas y mecánicas para cubrir de forma fiable las más diversas tareas de manipulación.

La automatización como respuesta a la escasez de trabajadores cualificados

La manipulación automatizada aumenta la productividad, baja los costes y descarga de trabajo a los empleados, un factor esencial para el futuro de muchas empresas.

Vídeos: Experimente las aplicaciones EOAT

Descubra vídeos prácticos que muestran sistemas de ventosas de Schmalz en acción. Nuestras soluciones EOAT utilizan aplicaciones reales para demostrar cómo puede automatizar sus aplicaciones de forma eficiente y manipular una gran variedad de piezas de forma segura.

Garra de dedos mGrip

Garra de dedos mGrip

Sujeción higiénica y segura

La (R)evolución del bin picking

Bin picking

Recoger y colocar ositos de gominola con la garra de dedos mGrip

Recoger y colocar

Acelerador de Recogida - powered by Schmalz Solution Kit ivOS Pick-and-Pack

Recoger y embalar

Set de manipulación de garra magnética SGM-SV para manipulación de piezas ferromagnéticas con robots ligeros y cobots

Sujeción magnética

Soluciones de garra para manipulación de piezas de compuestos de fibras

Sujeción mecánica

Recoger y apilar muslos de pollo con la garra de dedos mGrip

Recoger y apilar

Sistema de ventosas ligeras SLG para la manipulación de piezas punzonadas en el proceso de soldadura

Manipulación de superficies de forma libre

Eficiente manipulación de chapa con el Schmalz Solution Kit ivOS Sheet Metal

Máquinas de carga

Soluciones EOAT para una automatización flexible

La flexibilidad de las soluciones EOAT es crucial para las empresas que necesitan responder a exigencias de producción cambiantes. Las garras de vacío no se limitan a una única actividad, sino que pueden adaptarse de muchas maneras a diferentes aplicaciones y piezas de trabajo variables.

  • Versatilidad: El mismo sistema de ventosas puede utilizarse para handling de diferentes geometrías de producto y materiales.
  • Adaptabilidad: El cambio rápido y la configuración sencilla de los componentes de vacío permiten una adaptación eficiente a nuevas series de producción o a piezas cambiantes.
  • Aumento de la eficiencia: La flexibilidad de uso de los sistemas de ventosas minimiza los tiempos de equipamiento y maximiza la eficiencia global del sistema de automatización.

Productos para procesos de handling automatizados

Tanto si desea manipular piezas con vacío, magnéticamente o mecánicamente: Schmalz le ofrece componentes individuales, sets listos para su conexión y sistemas de ventosas completos para su aplicación.

Nuestras soluciones modulares pueden integrarse rápidamente en sistemas existentes y son escalables para diferentes tamaños de lote. Desde la selección hasta la puesta en marcha, le apoyamos con asessoramiento técnico y pruebas prácticas de función para garantizar que su proceso funcione de forma fiable.

Vista general de los productos

Ventajas de los sistemas inteligentes EOAT

La herramienta End-of-Arm (EOAT) de Schmalz permite la realización precisa y segura de soluciones de automatización inteligentes. La combinación de componentes de vacío y sistemas de ventosas específicos crea sistemas completos altamente eficientes que ofrecen la máxima flexibilidad en diversas aplicaciones. Apostamos por una tecnología del vacío potente y de fácil manejo que le ofrece numerosas ventajas:

  • Integración sencilla: Las garras de vacío de Schmalz se pueden integrar rápidamente en entornos de robot existentes mediante interfaces estandarizadas.
  • Funcionamiento intuitivo: El software reduce el esfuerzo de programación y permite una rápida puesta en marcha.
  • Monitorización del sistema: Los datos de funcionamiento se pueden leer, analizar y adaptar mediante aplicaciones como la app ControlRoom.
  • Handling cuidadoso de las piezas: La tecnología del vacío permite una recogida segura de las piezas y protege las superficies sensibles.
  • Robustez y fiabilidad: Las soluciones EOAT de Schmalz están diseñadas para el uso industrial y ofrecen una elevada seguridad de funcionamiento.
  • Seguridad en el trabajo: Las garras de vacío evitan bordes de pellizco y puntos de cizallamiento, mejorando la seguridad de los trabajadores.

Aplicaciones EOAT típicas en la práctica

Las soluciones de robótica de Schmalz se utilizan para máquinas de carga y descarga, para procesos de picking, paletizado y despaletizado o bin picking. La gama incluye efectores finales estandarizados y configurables, sistemas modulares de garras, sets de visión y manipulación, así como generadores de vacío eléctricos y neumáticos.

Nuestras soluciones de garra son compatibles con todos los robots ligeros y cobots habituales y se suministran como conjuntos listos para su conexión. Equipada con interfaces de comunicación para el intercambio bidireccional de datos, con funciones de diagnóstico para el proceso de handling, con sistemas de visión para la detección de puntos de agarre o ecosistemas para el cambio automatizado de garras, la garra desempeña un papel central en el conjunto del sistema.

Recoger y colocar

En esta aplicación de handling, el EOAT se encarga de recoger y colocar las piezas. Las recoge de una delegación definida y las coloca en otra posición igualmente definida.

Gracias a su gran precisión y exactitud de repetición, el EOAT puede realizar estas tareas de forma fiable las 24 horas del día. Las tareas recurrentes pueden programarse, guardarse y recuperarse fácilmente en cualquier momento.

Una variante especialmente exigente es la denominada "bin picking". En este caso, un sistema de cámaras identifica el componente correspondiente y permite al EOAT extraerlo del contenedor de forma independiente. En combinación con un cobot, se crea una solución flexible para procesos automatizados de recoger y colocar.

Carga y descarga de máquinas

Los sistemas EOAT proporcionan un alivio óptimo a los empleados cualificados al automatizar la monótona carga y descarga de las máquinas. Además, como los cobots con EOAT están siempre disponibles y pueden funcionar día y noche, los tiempos de inactividad de las máquinas se reducen considerablemente. En cuanto termina el proceso, el EOAT descarga inmediatamente la máquina y la vuelve a cargar con piezas nuevas. Los robots no necesitan mucho espacio para ello, y los operadores manuales pueden seguir haciendo funcionar las máquinas. Equipados con garras de vacío, los sistemas EOAT ofrecen una flexibilidad excepcional y pueden manipular varias piezas en distintas máquinas.

Envasado y paletizado

La garra de vacío mueve con seguridad y suavidad incluso materiales blandos y delicados y formas irregulares. Una vez guardada la cantidad de producto y la posición de destino correspondiente, las piezas se colocan sistemáticamente hasta llenar la caja de cartón. Las piezas envasadas terminadas se apilan ordenadamente en los palets en las posiciones especificadas por el hombre.

Pruebas de calidad y análisis de laboratorio

La garra de vacío de la EOAT manipula las piezas con marcas minimizadas y las coloca con precisión en la posición especificada para los procesos de análisis o ensayo. La máquina inspecciona o procesa las piezas. Una vez finalizado el proceso, se informa al cobot. Durante los procesos de inspección, el cobot recibe una señal que indica si la pieza inspeccionada debe enviarse para su posterior procesamiento o clasificarse.

Montaje

La garra de vacío del EOAT recoge las piezas desde arriba y las coloca de forma fiable en la posición deseada. Los componentes individuales se agarran y ensamblan uno tras otro. Una vez guardados, los pasos de trabajo pueden repetirse tantas veces como sea necesario. Sin separación espacial, las garras de vacío se encargan de tareas monótonas. Las personas vigilan, controlan y supervisan los procesos.

Contacto

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Alemania

+49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
Formulario de contacto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta