Schmalz

Kol sonu takımları ile verimli otomasyon işlemlerini dizayn edin

Kol sonu takımları (EOAT), iş parçalarını kavrayan, hareket ettiren ve konumlandıran robotik kolların ve diğer otomasyon sistemlerinin ucuna monte edilmiş özel takımlardır. Üretkenliği artırır, işlem maliyetlerini düşürür ve modern otomasyon ve taşıma uygulamalarının temel bileşenleridir.

Schmalz ürünü maksimum hassasiyet, güvenlik ve işlem kontrolü emin olmak üzere tasarlanmıştır. Bu, otomatik iş akışlarını verimli bir şekilde uygulamanızı ve devamlı olarak optimize etmenizi sağlar.

Robotik uygulamalarınız için özelleştirilmiş EOAT çözümleri

Schmalz, özelleştirilmiş EOAT'ler geliştirmek için önde gelen robot imalatları ile işbirliği yapmaktadır. Bağlanmaya hazır taşıma setlerimiz, uygulamalarınıza ve üretim süreçlerinize göre uyarlanır ve yalnızca tutucuyu değil, aynı zamanda uygun flanşı ve bağlantı kablolarını da içerir.

Otomatik uygulamalarınız için yetkinlik ve bilgi

Çözümler

Otomasyon çözümleriniz için sektör bilgisi, başarı hikayeleri ve uygulama videoları.

Mühendislik aletleri

Basit ve verimli işlem planlaması için seçim yardımı, konfigüratörler ve Schmalz Hesaplayıcı.

Destek

Schmalz, müşteri yakınlığı, güvenilir danışma ve teknik bilgi anlamına gelir.

EOAT ile robotları ve iş parçalarını birbirine bağlıyoruz - ve böylece otomasyonda üretkenlik, ergonomik olarak ve maliyet etkinliği için temel oluşturuyoruz.
∼ Dr. Maik Fiedler (Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakum Otomasyonu İş Birimi Başkanı)

Bir EOAT sistemlerinin dizaynı

Bir EOAT sistemi, iş parçalarının taşınmasında emin olmak için birlikte çalışan çeşitli bileşenlerden oluşur. Robot (1) temel görevi görür ve hareketleri gerçekleştirir. Robot, flanş (2 ) aracılığıyla vakum üreteciye (3) bağlanır ve gerekli vakumu üretir . Bunun altında , burada örnek olarak gösterilen ve iş parçasını (5) güvenli bir şekilde alan vantuzlara sahip vakumlu tutucu (4) bulunur . Sistemler bir operatör paneli (6) aracılığıyla kontrol edilirken, yazılım (uygulama ) (7) sistemlerin programlanması ve ayarlanması için kullanılır.

Verimli otomasyonun anahtarı olarak EOAT - Dr. Maik Fiedler ile röportaj

Robot ve iş parçası arasındaki bağlantı

Dr. Maik Fiedler, EOAT'nin robotların ve diğer otomasyon sistemlerinin sadece esnek değil, aynı zamanda ürünlü bir şekilde operasyona girmesini sağlamak için neden kritik olduğunu açıklıyor.

Çok çeşitli tutucu teknolojileri sayesinde esneklik

Schmalz, çok çeşitli taşıma görevlerini güvenilir bir şekilde kapaklamak için kapsamlı bir vakum, manyetik ve mekanik tutucu yelpazesine güvenmektedir.

Vasıflı işçi açığına çözüm olarak otomasyon

Otomatik taşıma verimliliği artırır, maliyetleri daha düşük hale getirir ve çalışanları rahatlatır - bu da birçok şirketin geleceği için önemli bir faktördür.

Videolar: EOAT uygulamalarını deneymimleyin

Schmalz'ın tutucu sistemlerini iş başında gösteren pratik videoları keşfedin. EOAT çözümlerimiz, uygulamalarınızı nasıl verimli bir şekilde otomatikleştirebileceğinizi ve çok çeşitli iş parçalarını nasıl güvenli bir şekilde taşıyabileceğinizi göstermek için gerçek uygulamalar kullanır.

Parmak tutucu mGrip

Parmak tutucu mGrip

Hijyenik kavrama ve güvenli tutma

Bin picking'in (D)evrimi

Bin picking

Parmak tutucu mGrip ile jelibonları pick and place

Pick and place

Pick Accelerator - Schmalz Çözüm Kiti ivOS pick and pack tarafından güçlendirilmiştir

Pick and pack

Hafif robotlar ve cobot'lar ile ferromanyetik iş parçalarının taşıma için mıknatıslı tutucu taşıma seti SGM-SV

Manyetik kavrama

Fiber kompozit parçaların taşıma için tutucu çözümleri

Mekanik kavrama

Parmak tutucu mGrip'i kullanarak tavuk bagetlerini pick and stack edin.

Pick and stack

Kaynak işleminde delikli parçaların taşıma için hafif tutucu sistemi SLG

Serbest biçimli yüzeylerin taşıma

Schmalz Çözüm Kiteleri ivOS Sheet Metal ile verimli sac metal taşıma

Yükleme makineleri

Esnek otomasyon için EOAT çözümleri

EOAT çözümlerinin esneklik, değişen üretim gereksinimlerine yanıt vermesi gereken şirketler için çok önemlidir. Vakumlu tutucular tek bir faaliyetle sınırlı değildir, farklı uygulamalara ve değişen iş parçalarına birçok şekilde adapte olmak yapabilir.

  • Çok yönlülük: Aynı tutucu sistemi farklı ürün geometrilerini ve malzemeleri taşıma yapmak için yapabilmek.

  • Adaptasyon: Vakum komponentlerinin hızlı değişimi ve basit konfigürasyonu, yeni üretim çalışmalarına veya değişen iş parçalarına verimli adapte olmak sağlar.

  • Verimlilik Artışı: Tutucu sistemlerin esnek kullanılabilirliği kurulum zamanlarını en aza indirir ve otomasyon sisteminin genel verimliliğini en üst düzeye çıkarır.

Otomatik taşıma işlemleri için ürünler

İş parçalarını ister vakumla, ister manyetik olarak veya mekanik olarak taşıma: Schmalz, uygulamanız için bireysel komponentler, bağlanmaya hazır setler ve tutucu sistemleri sunar.

Modüler çözümlerimiz mevcut sistemlere hızlı bir şekilde entegre olabilmek için yapılandırılmış ve farklı parti boyutları için ölçeklenebilir. Seçimden operasyonların başlamasına kadar, işleminizin güvenilir bir şekilde çalışmasını emin olmak için teknik danışma ve pratik fonksiyon testleri ile sizi destekliyoruz.

Ürüne Genel Bakış

EOAT çevresindeki haberler

Tüm haberleri görüntüle
Kapı üreticisi PRÜM, yeni FA-X/FA-M geniş alan tutucu sistemi sayesinde üretim kapasitesini yüzde 20 oranında artırdı.

Her saniye önemlidir

Kapı imalatı yapan PRÜM, fabrikadaki işlemleri optimize etmek için süreç zincirini yeniden yapılandırdı. İşleme makinesinin yüklenmesi ve boşaltılması da teste tabi tutuldu. Vakum uzmanı Schmalz ile birlikte şirket, sadece işlemi hızlandırmakla kalmayan, aynı zamanda enerji maliyetlerini de gözle görülür şekilde azaltan bir çözüm buldu.

Yeni

Akıllı EOAT sistemlerinin avantajları

Schmalz'ın kol sonu takımları (EOAT), akıllı zotomasyon çözümlerinin hassas ve güvenli bir şekilde uygulanmasını sağlar. Vakum komponentleri ve gripper sistemleri'nin kombinasyonu, çeşitli uygulamalarda maksimum esneklik sunan yüksek verimli komple sistemler oluşturur. Odak noktamız, size sayısız avantaj sunan güçlü ve kullanıcı dostu vakum teknolojisidir:

  • Kolay entegrasyon: Schmalz vakumlu tutucular, standartlaştırılmış arayüzler aracılığıyla mevcut robot ortamlarına hızlı bir şekilde entegre olabilmek için yapılabilir.

  • Sezgisel operasyon: Yazılım, programlama çabasını azaltır ve operasyonların hızlı bir şekilde başlamasını sağlar.

  • Sistem izleme: Şebeke verileri ControlRoom uygulaması gibi uygulamalar kullanılarak okunabilir, analiz edilebilir ve adaptasyon yapılabilir.

  • Hassas iş parçası taşıma: Vakum teknolojisi, iş parçalarının güvenli bir şekilde alınmasını sağlar ve hassas yüzeyleri korur.

  • Sağlamlık ve güvenilirlik: Schmalz'ın EOAT çözümleri endüstriyel kullanım için dizayn edilmiştir ve yüksek düzeyde operasyonel güvenilirlik sunar.

  • İş sağlığı ve güvenliği: Vakumlu tutucular kenarların ve kesme noktalarının sıkışmasını önleyerek çalışan güvenliğini artırır.

Pratikte tipik EOAT uygulamaları

Schmalz'ın robotik çözümleri, yükleme ve boşaltma makineleri, toplama, paletleme ve paletten çıkarma veya bin picking işlemleri için kullanılır. Ürün yelpazesi standartlaştırılmış ve yapılandırılabilir uç efektörleri, modüler tutucu sistemleri, görüş ve taşıma setlerinin yanı sıra elektriksel ve pnömatik vakum üreteci içerir.

Tutucu çözümlerimiz tüm yaygın hafif robotlar ve cobot'lar ile uyumludur ve bağlanmaya hazır setler olarak sağlanır. Çift yönlü veri alışverişi için iletişim arayüzleri, taşıma süreci için teşhis fonksiyonları, kavrama noktası tespiti için görüş sistemleri veya otomatik gripper değişimi için ekosistemler ile donatılmış olan tutucu, genel sistemlerde merkezi bir rol oynar.

Pick and Place

Bu taşıma uygulaması, EOAT'nin iş parçalarının pick and place işlemlerini üstlenmesini sağlar. Onları tanımlanmış bir yerden alır ve aynı şekilde tanımlanmış başka bir konuma yerleştirir.

Yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sayesinde, EOAT bu tür görevleri günün her saati güvenilir bir şekilde yapabilmek durumundadır. Yinelenen görevler kolayca programlanabilir, kaydedilebilir ve istenildiği zaman geri alınabilir.

Özellikle zorlu bir varyant "bin picking" olarak adlandırılır. Bu durumda, bir kamera sistemi ilgili bileşeni tanımlar ve EOAT'nin onu çöp kutusundan bağımsız olarak çıkarmasına izin verir. Bir cobot ile birlikte bu, otomatik pick and place işlemler için esnek bir çözüm oluşturur.

Makine yükleme ve boşaltma

EOAT sistemler, monoton makine yükleme ve boşaltma işlemlerini otomatikleştirerek vasıflı çalışanlara optimum rahatlama sağlar. Dahası, EOAT'li cobot'lar sürekli mevcut olduğundan ve gece gündüz operasyon yapabilmek yeteneğine sahip olduğundan, makinenin boşta kalma süreleri önemli ölçüde azalır. İşlem tamamlanır tamamlanmaz, EOAT makineyi hemen boşaltır ve yeni parçalarla yeniden yükler. Cobot'lar bunun için fazla yer gerekliliğine sahip değildir ve manuel operatörler makineleri yapmaya devam edebilmekdedir. Vakumlu tutucularla donatılmış EOAT sistemler olağanüstü esneklik sunar ve farklı makinelerde çeşitli iş parçalarını taşıyabilmek.

Ambalajlama ve paletleme

Vakumlu tutucu, yumuşak ve hassas malzemeleri ve düzensiz şekilleri bile güvenli ve nazik bir şekilde hareket ettirir. Ürün miktarı ve ilgili hedef pozisyon kaydedildikten sonra, parçalar karton kutu dolana kadar sistematik olarak yerleştirilir. Bitmiş ambalajlanmış parçalar, insanlar tarafından belirlenen konumlarda palet üzerinde düzgün bir şekilde istiflenir.

Kalite testleri ve laboratuvar analizleri

EOAT'nin vakumlu tutucu, parçaları en az iz bırakacak şekilde taşır ve analiz veya test işlemleri için tam olarak belirtilen konuma yerleştirir. Bölümler makine tarafından incelenir veya işlem görür. İşlem tamamlandığında cobot bilgilendirilir. Denetim işlemleri sırasında cobot, denetlenen bölümün daha ileri işlem için iletilmesi veya sıralama yapılması gerektiğini belirten bir sinyal alır.

Montaj

EOAT'nin vakumlu tutucu iş parçalarını yukarıdan alır ve güvenilir bir şekilde istenen konuma yerleştirir. Münferit komponentler birbiri ardına kavranır ve birleştirilir. Bir kez kaydedildikten sonra, çalışma adımları gerekli olduğunda sık tekrarlanabilmek yapılabilir. Mekansal ayrılma olmadan, vakumlu tutucular monoton görevleri üstlenir. İnsanlar işlemeleri izler, kontrol eder ve denetler.

İletişim

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Şti.

Aydınlı Mah. Çakır Sok. No: 4A
P.K. 34953 Tuzla / İSTANBUL

Türkiye
+90 216 340 0121
schmalz@schmalz.com.tr
İletişim Formu

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.