EOAT esnek otomasyonun anahtarıdır
Dr. Maik Fiedler, esnek ve verimli otomasyonun anahtarı olarak kol sonu takımlarının rolünü açıklıyor.
Dr. Fiedler, EOAT otomasyonda nasıl bir rol oynuyor?
EOAT ile robotları iş parçalarıyla birleştiriyoruz ve böylece otomasyonda verimlilik, ergonomi ve maliyet etkinliği için temeli oluşturuyoruz.∼ Dr. Maik Fiedler (İcra Kurulu Üyesi ve Vakum Otomasyonu iş ünitesi başkanı)
Bu esneklikyi başarmak için hangi tutucu teknolojilerini kullanıyorsunuz?
Bizim temel yetkinliğimiz vakum tutuculardadır. Bu teknoloji özellikle çok yönlüdür ve karton kutulardan sac metal, cam veya plastik parçalara kadar çok çeşitli iş parçalarının güvenli şekilde taşınmasını sağlar. Ayrıca metal iş parçaları için manyetik tutucular ve karmaşık geometriler veya tekstil gibi gözenekli malzemeler için özellikle uygun olan parmak ve iğne tutucular gibi mekanik tutucular kullanıyoruz.
EOAT’imiz hem manuel hem de otomatik olarak kolayca değiştirilebilir. Bu sadece kurulum sürelerini minimize etmekle kalmaz, aynı zamanda sistemleri çok çeşitli uygulamalar ve iş parçaları için son derece esnek hale getirir.
Ayrıca, parçaların otomatik tanınmasını ve uygun tutucunun seçilmesini sağlayan sistemler üzerinde de çalışıyoruz. Bu sayede robotlar, üretim, montaj veya lojistik gibi dinamik ortamlarda bile daha esnek tepki verebilir ve güvenilir şekilde çalışabilir.
Sizin bakış açınızdan hangi uygulama alanları özellikle önemli?
EOAT, ambalaj, otomotiv ve mobilya endüstrileri gibi çok çeşitli sektörlerde farklı süreçlerde kullanılır. Tipik görevler arasında alma-bırakma (pick-and-place) veya alma-paketleme (pick-and-pack) işlemleri yer alır; bu işlemler lojistikte giderek daha önemli hale gelmektedir. Üretimde ise genellikle sac metal veya bileşenlerin taşınması, makinelerin yüklenmesi veya ambalaj adımlarının otomatikleştirilmesi söz konusudur. Çözümlerimiz, ayrılmamış iş parçalarının seçilmesi sırasında depo yönetimine de destek sağlar.
Anahtar faktör, çok çeşitli tutucu çözümlerinin neredeyse her türlü taşıma görevini ve iş parçalarına ilişkin özel zorlukları karşılayabilmesidir; bunlar arasında değişken ağırlıklar, yüzeyler veya malzemeler yer alır.
EOAT kullanıcılara ne gibi bir katma değer sağlıyor?
Otomatik taşıma şüphesiz birçok avantaj sunar: Verimliliği, süreç güvenilirliğini ve kaliteyi artırır. Tak ve çalıştır prensibiyle hızlı ve kolay bir şekilde devreye alınabilir ve yaygın robot arayüzleriyle uyumluluğu sayesinde çok çeşitli uygulamalar için yüksek düzeyde esneklik sağlar. Öngörücü bakım, arızaların ve uzun duruş sürelerinin önlenmesine yardımcı olur.
Aynı zamanda çalışanlar için ergonomiyi iyileştirir; fiziksel olarak zorlayıcı veya monoton işler azaltılır. Daha az stres, sağlığa daha az yük bindirir ve hastalık nedeniyle devamsızlıkların azalmasına katkıda bulunabilir.
Otomasyon, optimize edilmiş süreçler sayesinde maliyetleri düşürür ve yüksek düzeyde planlama güvenliği sunar. Bu, özellikle kalifiye iş gücü sıkıntısı göz önünde bulundurulduğunda büyük önem taşır.
Teknik dizayn için ne gibi gereklilikleriniz var?
Müşterilerimiz, robotların mümkün olduğunca az tutucu değişikliği ile çok çeşitli iş parçalarını işleyebilmesini bekliyor. Bu nedenle farklı geometrilere otomatik olarak uyum sağlayan adaptif tutma sistemleri giderek daha önemli hale geliyor.
Hafif yapı ve enerji verimli malzemelerin kullanımı da büyük bir rol oynuyor. Örneğin, müşterilerin bireysel gereksinimlerine çevrimiçi ve tasarım bilgisi olmadan hassas şekilde uyarlanabilen ve 3D baskı ile kaynak ve enerji açısından verimli şekilde üretilebilen hafif tutucumuz SLG bu yaklaşımın bir örneğidir.
Aynı zamanda, iş parçalarını tanıyabilen ve süreci izleyen entegre sensörlere sahip tutucular gibi akıllı ve bağlı çözümlere doğru bir eğilim gözlemliyoruz. Bu nedenle End of Arm Tooling, robotların ne kadar esnek ve ekonomik olabileceği sorusunun anahtarı haline geliyor. Amacımız, otomasyon sistemi ile iş parçası arasındaki bu köprüyü daha akıllı hale getirmek ve müşterilerimize uzun vadede gerçek katma değer sunmaktır.
Gelecekte hangi gelişmeler belirleyici olacak?
Esnekliğe ve uyarlanabilirliğe yönelik gereksinimlerin artmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Süreçlerin otomasyonu da üretimde, montajda veya lojistikte giderek daha önemli hale gelecektir.
Bu nedenle amacımız, kullanıcılar için güvenilir, verimli ve uzun vadeli değer sağlayan sistemler sunmaya devam etmektir.
Çok yönlü ve verimli: EOAT, vakum teknolojisi ile geniş bir uygulama yelpazesini güvenilir bir şekilde kapaklar.
Hassas ama güvenli: Parmak tutucular, hassas gıda ürünlerinin bile güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.
Manyetik tutucular, metal parçaları güvenli ve güvenilir bir şekilde taşır – hızlı otomasyon süreçleri için idealdir.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.