유연한 자동화를 위한 핵심 요소인 EOAT
마이크 피들러 박사가 유연하고 효율적인 자동화의 핵심인 엔드오브암 툴링의 역할에 대해 설명합니다.
피들러 박사님, 자동화에서 EOAT는 어떤 역할을 하나요?
엔드오브암 툴링은 로봇과 다른 자동화 시스템(예: 패키징 기계)과 작업물 사이의 인터페이스입니다. 로봇은 적절한 그리핑 시스템 없이는 어떤 작업도 수행할 수 없습니다. 올바른 EOAT를 사용하면 기계를 로딩 및 언로딩하고 작업물을 팔레타이징, 패키징, 조립 또는 품질 검사에서 핸들링할 수 있습니다. 당사의 전략은 이러한 모든 애플리케이션을 위한 견고하고 유연하며 효율적인 솔루션을 제공하는 것입니다.
EOAT를 통해 로봇과 작업물을 연결하여 자동화에서 생산성, 인체공학적인 측면 및 비용 효율성을 위한 기반을 조성합니다.∼ 마이크 피들러 박사(집행위원회 위원 겸 진공 자동화 사업 영역 책임자)
이러한 유연성을 달성하기 위해 어떤 그리퍼 기술을 사용하십니까?
당사의 핵심 역량은 진공 그리퍼에 있습니다. 이 기술은 특히 다목적이며 골판지 박스와 시트메탈부터 유리 또는 플라스틱 부품에 이르기까지 다양한 작업물을 안전하게 핸들링할 수 있습니다. 또한 금속 작업물에는 자석 그리퍼를, 복잡한 형상이나 직물과 같은 다공성 재질에는 특히 적합한 핑거 그리퍼와 니들 그리퍼와 같은 기계식 그리퍼를 사용합니다.
또한 EOAT는 수동 및 자동으로 쉽게 변경할 수 있습니다. 이를 통해 설정 시간을 최소화할 뿐만 아니라 다양한 애플리케이션과 작업물에 대해 매우 유연한 시스템을 구현할 수 있습니다.
또한 자동화된 부품 인식 및 그리퍼 선택이 가능한 시스템도 개발 중입니다. 이를 통해 로봇은 제조, 마운팅 또는 물류와 같은 역동적인 환경에서도 더욱 유연하게 반응하고 안정적으로 작업할 수 있습니다.
귀하의 관점에서 특히 중요한 애플리케이션 분야는 무엇인가요?
EOAT는 패키징, 자동차, 가구 산업 등 광범위한 산업 분야의 다양한 공정에서 사용됩니다. 대표적인 작업은 픽앤플레이스 또는 픽앤팩 공정으로, 물류에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 생산에서는 시트메탈이나 부품을 이동하거나 기계를 적재하거나 패키징 단계를 자동화해야 하는 경우가 많습니다. 또한 물류창고 관리에서는 분류되지 않은 작업물을 피킹할 때 물류 솔루션을 서포트합니다.
핵심 요소는 다양한 그리퍼 솔루션이 거의 모든 핸들링 작업과 다양한 무게, 표면 또는 재질과 같은 작업물과 관련된 특정 과제를 커버할 수 있다는 것입니다.
EOAT는 사용자에게 어떤 부가가치를 제공하나요?
자동 핸들링은 효율성, 공정 안정성 및 품질을 향상시키는 등 많은 이점을 제공합니다. 플러그 앤 워크를 통해 빠르고 쉽게 작동할 수 있으며, 일반적인 로봇 인터페이스와의 호환성 덕분에 다양한 애플리케이션에 높은 유연성을 제공합니다. 예측 유지보수를 통해 고장과 긴 다운타임을 방지할 수 있습니다.
동시에 육체적으로 힘들거나 단조로운 활동이 줄어들기 때문에 직원의 인체공학적인 측면도 개선됩니다. 스트레스가 줄어들면 건강에 대한 부담이 줄어들고 질병으로 인한 결근을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
자동화는 최적화된 공정을 통해 비용을 절감하고 높은 차원의 계획 보안을 제공합니다. 이는 숙련된 인력이 부족한 상황에서 특히 중요합니다.
기술 설계에 대한 요구 사항은 무엇인가요?
고객은 로봇이 가능한 한 적은 툴 교체로 다양한 작업물을 핸들링할 수 있기를 기대합니다. 따라서 다양한 형상에 자동으로 적용되는 시스템, 즉 적응형 그리핑이 점점 더 중요해지고 있습니다.
경량 구조와 에너지 효율이 높은 재질의 사용도 중요한 역할을 합니다. 설계 지식 없이도 온라인에서 개별 고객의 요구 사항을 정밀하게 적용할 수 있고 3D 프린팅을 사용하여 자원과 에너지 효율적인 방식으로 생산할 수 있는 경량 그리퍼 SLG가 한 가지 예입니다.
이와 동시에 작업물을 인식하고 공정을 모니터링하는 센서가 통합된 그리퍼와 같은 지능형 연결 솔루션을 선호하는 추세도 나타나고 있습니다. 따라서 엔드오브암 툴링은 로봇을 얼마나 유연하고 경제적으로 만들 수 있는지에 대한 질문에 점점 더 핵심이 되고 있습니다. 우리의 목표는 자동화 시스템과 작업물 사이의 이 다리를 더욱 지능적으로 만들고 장기적으로 고객에게 실질적인 부가가치를 제공하는 것입니다.
앞으로 어떤 발전이 결정적일까요?
유연성과 적용성에 대한 요구 사항은 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다. 생산, 마운팅, 물류 등 공정 자동화의 중요성 또한 계속해서 커질 것입니다.
따라서 우리의 목표는 사용자에게 안정적이고 효율적이며 장기적인 가치를 지닌 시스템을 제공하는 것입니다.
다용도 및 효율적: EOAT는 진공 기술을 통해 다양한 애플리케이션을 안정적으로 커버합니다.
부드러우면서도 안전: 핑거 그리퍼는 민감한 식품 제품도 안전하게 보관할 수 있도록 보장합니다.
자석 그리퍼는 금속 부품을 안전하고 안정적으로 이동시켜 빠른 자동화 공정에 이상적입니다.
보도 자료
Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.