EOAT è la chiave per l'automazione flessibile
Il Dr. Maik Fiedler spiega il ruolo dell'end-to-arm tooling come chiave per un'automazione flessibile ed efficiente.
Dottor Fiedler, che ruolo ha l'EOAT nell'automazione?
L'end-to-arm tooling è l'interfaccia tra i robot e altri sistemi di automazione (ad esempio le macchine per l'imballaggio) e il pezzo. Il robot non può eseguire alcun compito senza un sistema di presa adeguato. Con l'EOAT giusto, le macchine possono essere caricate e scaricate, i pezzi pallettizzati, imballati, assemblati o manipolati nelle ispezioni di qualità. La nostra strategia consiste nel fornire soluzioni robuste, flessibili e efficienti per tutte queste applicazioni.
Con EOAT, mettiamo in connessione robot e pezzi, creando così le basi per la produttività, l'ergonomia e il rendimento nell'automazione.∼ Dr. Maik Fiedler (Membro del Consiglio Direttivo e Responsabile dell'unità a vuoto dell'automazione)
Quali tecnologie di pinza di presa utilizzate per eseguire questa flessibilità?
La nostra competenza è orizzontale nel sistema di presa a vuoto. Questa tecnologia è particolarmente versatile e consente la manipolazione sicura di un'ampia varietà di pezzi, dalle scatole di cartone e fogli di lamiera ai fogli in vetro o plastica. Inoltre, utilizziamo ventose magnetiche per pezzi in metallo e pinze meccaniche come finger gripper e pinze di presa ad aghi, particolarmente adatte per geometrie complesse o materiali porosi come i tessuti.
Il nostro EOAT può essere facilmente modificato sia manualmente che automaticamente. Questo non solo riduce al minimo i tempi di equipaggiamento, ma rende i sistemi altamente flessibili per un'ampia gamma di applicazioni e pezzi.
Stiamo anche lavorando a sistemi che consentono il riconoscimento automatico del pezzo e la selezione della pinza di presa. Ciò consente ai robot di reagire in modo ancora più flessibile e di lavorare in modo affidabile anche in ambienti dinamici, ad esempio in produzione, montaggio o logistica.
Quali campi di applicazione sono particolarmente importanti dal suo punto di vista?
L'EOAT è utilizzato in diversi processi in un'ampia gamma di settori, come quello dell'imballaggio, automobilistico e dell'arredamento. I compiti tipici sono le operazioni pick-and-place o pick-and-pack, che stanno diventando sempre più importanti nella logistica. Nella produzione, si tratta spesso di spostare fogli di lamiera o componenti, caricare macchine o automatizzare le fasi di imballaggio. Le nostre soluzioni offrono sostegno anche nella gestione del magazzino per il prelievo di pezzi non ordinati.
Il fattore chiave è che un'ampia gamma di soluzioni per la presa è in grado di coprire quasi tutte le attività di manipolazione e le sfide specifiche legate ai pezzi, come pesi, superfici o materiali diversi.
Qual è il valore aggiunto che EOAT apporta agli utenti?
La manipolazione automatizzata offre indubbiamente molti vantaggi: aumenta il rendimento, l'affidabilità del processo e la qualità. Può essere messa in funzione in modo rapido e semplice tramite plug and work e, grazie alla compatibilità con le comuni interfacce dei robot, consente un elevato grado di flessibilità per un'ampia gamma di applicazioni. La manutenzione predittiva evita guasti e lunghi tempi di inattività.
Allo stesso tempo, migliora l'ergonomia dei dipendenti, riducendo le attività fisicamente faticose o monotone. La riduzione dello stress comporta un minore stress per la salute e può contribuire a ridurre le assenze per malattia.
L'automazione consente di ridurre i costi grazie all'ottimizzazione dei processi e offre un'elevata dimensione di sicurezza nella pianificazione. Questo aspetto è particolarmente importante alla luce della carenza di lavoratori qualificati.
Quali esigenze avete per il design tecnico?
I nostri clienti si aspettano che i robot siano in grado di movimentare un'ampia varietà di pezzi con il minor numero possibile di cambi di utensili. L'adattamento della presa, cioè sistemi che si adattano automaticamente alle diverse geometrie, sta quindi diventando sempre più importante.
Anche la costruzione leggera e l'utilizzo di materiali efficienti dal punto di vista energetico giocano un ruolo importante. Un esempio è la nostra pinza di presa leggera SLG, che può essere adattata con precisione alle esigenze individuali dei clienti online e senza conoscenze di design e può essere prodotta in modo efficiente dal punto di vista delle risorse e dell'energia con la stampa 3D.
Allo stesso tempo, vediamo una tendenza verso soluzioni intelligenti e connesse, come le pinze di presa con sensori integrati che riconoscono i pezzi e monitorano il processo. L'end-to-arm tooling sta quindi diventando sempre più la chiave per capire quanto flessibili ed economici possano essere i robot. Il nostro obiettivo è rendere questo ponte tra il sistema di automazione e il pezzo ancora più intelligente, e offrire ai nostri clienti un reale valore aggiunto a lungo termine.
Quali sviluppi saranno decisivi in futuro?
Partiamo dal presupposto che le esigenze di flessibilità e adattamento continueranno ad aumentare. Anche l'automazione dei processi continuerà a diventare sempre più importante, che si tratti di produzione, montaggio o logistica.
Il nostro obiettivo rimane quindi quello di fornire sistemi affidabili, efficienti e di valore a lungo termine per gli utenti.
Versatilità e rendimento: EOAT copre in modo affidabile un'ampia gamma di applicazioni con la tecnologia del vuoto.
Delicato ma sicuro: le pinze di presa a dita garantiscono una presa sicura anche di prodotti sensibili.
Le ventose magnetiche movimentano i pezzi di metallo in modo sicuro e affidabile, ideale per processi di automazione rapidi.
Contatto con la stampa
Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.