Schmalz

L'EOAT est la clé d'une automatisation souple

Maik Fiedler est membre de la direction de l'entreprise et responsable du secteur d'activité automatisation par vide chez Schmalz. Dans cet entretien, il explique l'importance stratégique des effecteurs de fin (EOAT) pour l'automatisation et décrit comment Schmalz construit la connexion entre le robot et la pièce.

Maik Fiedler explique le rôle des effecteurs de fin de course comme clé d'une automatisation souple et efficace.

Dr. Fiedler, quel est le rôle de l'EOAT dans l'automatisation ?

Les effecteurs de fin sont l'interface entre les robots et les autres systèmes d'automatisation (par exemple les machines de conditionnement) et la pièce. Le robot ne peut effectuer aucune tâche sans un système de préhension adapté. Avec le bon EOAT, les machines peuvent être chargées et déchargées, les pièces palettisées, conditionnées, assemblées ou manipulées dans le cadre d'une inspection de qualité. Notre stratégie consiste à fournir des solutions robustes, souples et efficaces pour toutes ces applications.

Avec EOAT, nous connectons les robots et les pièces - et créons ainsi la base de la productivité, de l'ergonomie et du rendement dans l'automatisation.
∼ Maik Fiedler (membre du conseil d'administration et chef de l'unité d'activité "automatisation par vide")

Quelles technologies de préhenseur utilisez-vous pour exécuter cette flexibilité ?

Notre compétence principale réside dans les préhenseurs par vide. Cette technologie est particulièrement polyvalente et permet la manipulation fiable d'une grande variété de pièces - des cartons aux plaques de métal en passant par les pièces en verre ou en plastique. Nous utilisons également des préhenseurs magnétiques pour les pièces métalliques et des préhenseurs mécaniques tels que les préhenseurs à doigts et à aiguilles, qui sont particulièrement adaptés aux géométries complexes ou aux matières poreuses telles que les textiles.

Notre EOAT peut également être facilement modifié, à la fois manuellement et automatiquement. Cela permet non seulement de réduire les temps de réduction, mais aussi de rendre les systèmes très souples pour une large gamme d'applications et de pièces.

Nous travaillons également sur des systèmes qui permettent la reconnaissance automatique des pièces et la sélection des préhenseurs. Cela permet aux robots de réagir de manière encore plus souple et de travailler de manière fiable, même dans des environnements dynamiques - par exemple dans la fabrication, le montage ou la logistique.

Quels sont les domaines d'application particulièrement importants de votre point de vue ?

L'EOAT est utilisé dans divers procédés dans des secteurs d'activité très variés, tels que le conditionnement, l'automobile et l'ameublement. Les tâches typiques sont les opérations de préparation et placement ou d'emballage, qui prennent de plus en plus d'importance dans la logistique. Dans la production, il s'agit souvent de déplacer des plaques de métal ou des composants, de charger des machines ou d'automatiser des étapes de conditionnement. Nos solutions apportent également un soutien dans la gestion des entrepôts lors du prélèvement de pièces non triées.

Le facteur clé est qu'une large gamme de solutions de préhenseurs peut cacher presque toutes les tâches de manipulation et les défis spécifiques liés aux pièces, tels que les variations de poids, de surfaces ou même de matières.

Quelle valeur ajoutée l'EOAT apporte-t-elle aux utilisateurs ?

La manipulation automatisée présente incontestablement de nombreux avantages : elle accroît le rendement, la fiabilité du procédé et la qualité. Elle peut être mise en fonctionnement rapidement et facilement grâce à un système "plug and work" et, grâce à sa compatibilité avec les interfaces de robot courantes, elle offre une grande flexibilité pour un large éventail d'applications. La maintenance prédictive permet d'éviter les pannes et les longs temps d'arrêt.

Parallèlement, elle améliore l'ergonomie pour les employés, car les activités physiquement pénibles ou monotones sont réduites. Moins de stress entraîne moins de contraintes sur la santé et peut conserver les absences pour cause de maladie.

L'automatisation permet de réduire les coûts grâce à l'optimisation des procédés et offre une grande dimension de sécurité de planification. Cet aspect est particulièrement important compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

Quelles sont vos exigences en matière de construction technique ?

Nos clients attendent des robots qu'ils soient capables de manipuler une grande variété de pièces en changeant le moins possible d'outils. La préhension adaptative, c'est-à-dire les systèmes qui s'ajustent automatiquement aux différentes géométries, devient donc de plus en plus importante.

Le type de construction léger et l'utilisation de matières efficaces sur le plan énergétique jouent également un rôle majeur. Un exemple est notre préhenseur léger SLG, qui peut être précisément ajusté aux exigences individuelles des clients en ligne et sans connaissances en matière de construction, et qui peut être produit de manière efficace en termes de ressources et d'énergie grâce à l'impression 3D.

Parallèlement, nous observons une tendance vers des solutions intelligentes et connectées - comme les préhenseurs avec des capteurs intégrés qui reconnaissent les pièces et surveillent le procédé. L'effecteur de fin devient donc de plus en plus la clé de la question de savoir à quel point les robots peuvent être souples et économiques. Notre objectif est de rendre ce pont entre le système d'automatisation et la pièce encore plus intelligent - et d'offrir à nos clients une véritable valeur ajoutée à long terme.

Quelles seront les évolutions décisives à l'avenir ?

Nous partons du principe que les exigences en matière de flexibilité et d'ajustement vont continuer à augmenter. L'automatisation des procédés continuera également à gagner en importance, que ce soit dans la production, le montage ou la logistique.

Notre objectif reste donc de fournir des systèmes fiables, efficaces et présentant une valeur à long terme pour les utilisateurs.

Polyvalent et efficace : EOAT couvre de manière fiable un large éventail d'applications grâce à la technologie du vide.

Doux mais fiable : les préhenseurs à doigts assurent la bonne tenue des produits alimentaires, même les plus sensibles.

Les préhenseurs magnétiques déplacent les pièces métalliques de manière sûre et fiable - idéal pour les procédés d'automatisation rapides.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.