Schmalz

MRC (colaboración hombre-robot)

La colaboración hombre-robot (MRC) describe la estrecha cooperación entre robots colaborativos (cobots) y humanos en un entorno de trabajo compartido. Esta tecnología robótica permite la interacción directa entre robots asistentes y trabajadores de producción.

El uso de sistemas robóticos industriales hace avanzar aún más la automatización sin perder la flexibilidad y las capacidades humanas.

Las soluciones de HRC tienen el potencial de revolucionar el mundo laboral industrial y proporcionar a los humanos un apoyo específico para tareas complejas.

Funcionamiento de los sistemas HRC

Los sistemas HRC combinan una moderna tecnología robótica, sensores integrados y software avanzado para permitir una colaboración segura y precisa entre el trabajador y la máquina. Las tecnologías Cobot con robots sensibles detectan la proximidad de los operadores y reaccionan adaptando sus movimientos, por ejemplo, reduciendo automáticamente su velocidad o activando un soporte para evitar posibles peligros.

Las piezas o componentes se manipulan con garras y aplicadores HRC especialmente desarrollados y adaptados con precisión a las respectivas exigencias. Para que estos sistemas funcionen sin problemas, primero hay que programarlos, configurarlos e instalarlos, una tarea en la que el integrador de sistemas robóticos desempeña un papel central.

El integrador de sistemas robóticos garantiza que todos los componentes interactúen de forma óptima y se adapten a cada caso de uso. La función se complementa con una tecnología de agarre y medición de alta precisión, que constituye la base de una colaboración eficiente y segura entre robots y personas.

Sistemas HRC para todos los productos

La colaboración entre humanos y robots ha encontrado aplicación en muchos sectores profesionales, sobre todo en la fabricación, la industria del automóvil, la tecnología médica y la producción electrónica. Los robots HRC se utilizan en superficies como el montaje, la manipulación de materiales y la carga para automatizar actividades repetitivas y monótonas y aliviar al trabajador.

Los cobots móviles y los cobots estacionarios desempeñan un papel crucial, ya que se utilizan tanto en líneas de producción flexibles como en aplicaciones estacionarias. En determinados escenarios, los robots móviles pueden incluso entregar componentes de forma autónoma y proporcionar así un apoyo eficiente a los procesos de logística dentro de la producción.

En función de la carga útil, las cantidades y la superficie específica de aplicación, los sistemas pueden adaptarse individualmente para que se integren a la perfección en los procesos existentes. Los sistemas HRC también son adecuados para tareas muy delicadas en las que se exige la máxima precisión y fiabilidad.

Juntos somos más fuertes: la colaboración entre humanos y robots

Los robots colaborativos realizan tareas repetitivas de forma eficiente, aumentando la productividad y optimizando las líneas de producción. En particular, ayudan a reducir el trabajo no ergonómico y el trabajo por encima de la cabeza, lo que favorece la salud de los empleados y aumenta la eficiencia.

Otras ventajas son el notable ahorro de tiempo en la producción y la aplicación rentable de la tecnología. Los sistemas también ahorran espacio, lo que permite aprovechar al máximo el espacio de trabajo disponible.

El objetivo es que los procesos de producción sean más flexibles y económicos. El retorno de la inversión (ROI) aumenta gracias a la mejora de la calidad de la producción, la fluidez de los procesos de producción y la adaptación flexible de los sistemas a las exigencias cambiantes. Los sistemas HRC también garantizan una mayor precisión de ajuste y un handling más preciso, lo que se traduce en una calidad de producción aún mejor.

Términos relacionados

Cobot
Los robots colaborativos (cobots) optimizan la Producción 4.0 colaborando estrechamente con los humanos para lograr una mayor flexibilidad y eficiencia.
Producción 4.0
Producción 4.0 describe la transformación del trabajo de producción hacia una fábrica inteligente. Los productos y sistemas conectados en red hacen que la producción sea más flexible y eficiente.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta