Schmalz

MRC (ihmisen ja robotin yhteistyö)

MRC (ihmisen ja robotin yhteistyö) kuvaa robottien ja ihmisten välistä tiivistä yhteistyötä yhteisessä työympäristössä. Tämä robottiteknologia mahdollistaa suoran vuorovaikutuksen apurobottien ja tuotantotyöntekijöiden välillä.

Teollisuusrobottijärjestelmien käyttö edistää automaatiota kehittyneenä menettämättä kuitenkaan ihmisen joustavuutta ja valmiuksia.

HRC-ratkaisuilla on potentiaalia mullistaa teollinen työmaailma ja tarjota ihmisille kohdennettua tukea monimutkaisiin tehtäviin.

Miten HRC-järjestelmät toimivat

HRC-järjestelmissä yhdistyvät nykyaikainen robottitekniikka, integroitu anturitekniikka ja kehittynyt ohjelmistot, jotka mahdollistavat turvallisen ja tarkan yhteistyön työntekijän ja koneen välillä. Cobot-teknologiat, joissa on herkkiä robotteja, havaitsevat käyttäjän läheisyyden ja reagoivat mukauttamalla niiden liikkeitä, esimerkiksi vähentämällä automaattisesti nopeutta tai käynnistämällä pidike mahdollisten vaarojen välttämiseksi.

Työkappaleita tai komponentteja käsitellään erityisesti kehitetyillä HRC:n tarttujilla ja HRC:n applikaattoreilla, jotka on räätälöity täsmällisesti kulloisiinkin vaatimuksiin. Jotta nämä järjestelmät toimivat moitteettomasti, ne on ensin ohjelmoitava, asetettava ja asennettava - tehtävä, jossa robottijärjestelmien integraattorilla on keskusrooli.

Robottijärjestelmäintegraattori varmistaa, että kaikki komponentit toimivat optimaalisesti yhteen ja että ne on räätälöity kulloiseenkin käyttötarkoitukseen sopiviksi. Toimintoa täydennetään erittäin tarkalla mittaus- ja tartuntatekniikalla, joka muodostaa perustan tehokkaalle ja turvalliselle ihmisen ja robotin väliselle yhteistyölle.

HRC-järjestelmät jokaiseen tuotteeseen

Ihmisen ja robotin yhteistyön sovellusta on löydetty monilla teollisuudenaloilla, erityisesti valmistuksessa, auto-teollisuudessa, lääketieteellisessä teknologiassa ja elektroniikkatuotannossa. HRC-robotteja käytetään esimerkiksi asennus-, materiaali- ja lastausalueilla automatisoimaan toistuvia ja yksitoikkoisia toimintoja ja helpottamaan työntekijän työtä.

Liikuteltavilla coboteilla ja kiinteillä coboteilla on ratkaiseva rooli, sillä niitä käytetään sekä joustavissa tuotantolinjoissa että kiinteissä sovelluksissa. Tietyissä tilanteissa liikkuvat robotit voivat jopa toimittaa komponentteja itsenäisesti ja siten tukea tehokkaasti tuotannon logistiikka-prosesseja.

Hyötykuormasta, määristä ja erityisestä sovellus-alueesta riippuen järjestelmät voidaan yksilöllisesti sovittaa niin, että ne voidaan integroida saumattomasti olemassa oleviin prosesseihin. HRC-järjestelmät soveltuvat myös erittäin arkaluonteisiin tehtäviin, joissa on vaadittu maksimaalista tarkkuutta ja luotettavuutta.

Yhdessä vahvempia: kun ihmiset ja robotit tekevät yhteistyötä

Yhteistyörobotit suorittavat toistuvia tehtäviä tehokkaasti, mikä lisää tuottavuutta ja optimoi tuotantolinjoja. Ne auttavat erityisesti vähentämään epäergonomista työtä ja päällekkäistä työtä, mikä sekä edistää työntekijöiden terveyttä että lisää hyötysuhdetta.

Muita hyötyjä ovat tuntuvat aikasäästöt tuotannossa ja teknologian tehokas käyttöönotto. Järjestelmät säästävät myös tilaa, mikä mahdollistaa saavutettavan työtilan optimaalisen käytön.

Tavoitteena on tehdä tuotantoprosesseista joustavampia ja taloudellisempia. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) kasvaa, koska tuotteen laatu paranee, tuotantoprosessit sujuvat ja järjestelmien joustavat sovittamiset muuttuviin vaatimuksiin. HRC-järjestelmät varmistavat myös suuremman asetustarkkuuden ja tarkemman käsittelyn, mikä johtaa entistä parempaan tuotteen laatuun.

Aiheeseen liittyvät termit

Cobot
Yhteistyörobotit (cobotit) optimoivat Tuote 4.0:n työskentelemällä tiiviisti ihmisen kanssa joustavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi.
Yhteistyörobotti
Yhteistyörobotit (cobotit) optimoivat Tuote 4.0:n työskentelemällä tiiviisti ihmisen kanssa joustavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi.
Production 4.0
Production 4.0 describes the transformation of production work toward an intelligent factory. Networked products and systems make production more flexible and efficient.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.