Schmalz

HRC (İnsan-Robot İşbirliği)

İnsan-robot iş birliği (HRC), iş birliği robotları (cobot’lar) ile insanların ortak bir çalışma ortamında yakın iş birliğini tanımlar. Bu robot teknolojisi, yardımcı robotlar ile üretim çalışanları arasında doğrudan etkileşime imkân tanır.

Endüstriyel robotik sistemlerin kullanımı, insanların esneklik ve yeteneklerini kaybetmeden otomasyonu daha da ileriye taşır.

HRC çözümleri, endüstriyel çalışma dünyasında devrim yaratma potansiyeline sahiptir ve insanlara karmaşık görevlerde hedefe yönelik destek sağlar.

HRC sistemler nasıl çalışır?

HRC sistemleri, modern robot teknolojisini, entegre sensör teknolojisini ve gelişmiş yazılımları bir araya getirerek çalışan ile makine arasında güvenli ve hassas iş birliğini mümkün kılar. Hassas robotlarla donatılmış cobot teknolojileri, operatörlerin yakınlığını algılar ve hareketlerini buna göre uyarlayarak tepki verir; örneğin hızını otomatik olarak düşürür veya olası tehlikeleri önlemek için bir tutucu mekanizmasını devreye sokar.

İş parçaları veya bileşenler, ilgili gereksinimlere tam olarak uyarlanmış özel geliştirilmiş HRC tutucuları ve HRC uygulayıcıları ile işlenir. Bu sistemlerin sorunsuz çalışabilmesi için öncelikle programlanması, kurulması ve devreye alınması gerekir – burada robot sistem entegratörü merkezi bir rol oynar.

Robot sistem entegratörü, tüm bileşenlerin optimum şekilde etkileşim kurmasını ve ilgili kullanım senaryosuna uyarlanmasını sağlar. Fonksiyonellik ise yüksek hassasiyetli ölçüm ve tutma teknolojisi ile desteklenir; bu da verimli ve güvenli insan-robot iş birliğinin temelini oluşturur

Her ürün için HRC sistemler

İnsan-robot iş birliği birçok sektörde, özellikle imalat, otomotiv endüstrisi, tıbbi teknoloji ve elektronik üretiminde uygulama alanı bulmuştur. HRC robotları; montaj, malzeme taşıma ve yükleme gibi alanlarda, tekrarlayan ve monoton faaliyetleri otomatikleştirmek ve çalışanı rahatlatmak için kullanılır.

Mobil cobot’lar ve sabit cobot’lar kritik bir rol oynar; çünkü hem esnek üretim hatlarında hem de sabit uygulamalarda görev alırlar. Belirli senaryolarda mobil robotlar, bileşenleri otonom olarak taşıyabilir ve böylece üretim içi lojistik süreçlere verimli destek sağlayabilir.

Taşıma kapasitesi, miktarlar ve uygulama alanına bağlı olarak sistemler bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanabilir ve mevcut süreçlere sorunsuz şekilde entegre edilebilir. HRC sistemleri ayrıca maksimum hassasiyet ve güvenilirliğin gerekli olduğu son derece hassas görevler için de uygundur

Birlikte daha güçlü: İnsanlar ve robotlar işbirliği yaptığında

İş birliği robotları, tekrarlayan görevleri verimli bir şekilde gerçekleştirerek üretkenliği artırır ve üretim hatlarını optimize eder. Özellikle ergonomik olmayan işleri ve baş üstü çalışmaları azaltmaya yardımcı olurlar; bu da hem çalışan sağlığını korur hem de verimliliği artırır.

Diğer avantajlar arasında üretimde fark edilir düzeyde zaman tasarrufu ve teknolojinin maliyet etkin bir şekilde uygulanması yer alır. Sistemler aynı zamanda alan tasarrufu sağlar ve mevcut çalışma alanının en verimli şekilde kullanılmasına imkân tanır.

Amaç, üretim süreçlerini daha esnek ve daha ekonomik hale getirmektir. İyileştirilmiş üretim kalitesi, sorunsuz süreçler ve sistemlerin değişen gereksinimlere esnek uyumu sayesinde yatırımın geri dönüşü (ROI) artar. HRC sistemleri ayrıca daha yüksek ayar doğruluğu ve daha hassas taşıma sağlar; bu da üretim kalitesinin daha da iyileşmesine yol açar.

İlgili terimler

Cobot
İşbirlikçi robotlar (cobot’lar), insanlarla yakın çalışarak üretimde 4.0’ı optimize eder ve daha fazla esneklik ile verimlilik sağlar.
İşbirlikçi robot
İşbirlikçi robotlar (cobot’lar), insanlarla yakın çalışarak üretimde 4.0’ı optimize eder ve daha fazla esneklik ile verimlilik sağlar.
Üretim 4.0
Üretim 4.0, üretim çalışmalarının akıllı bir fabrikaya doğru dönüşümünü tanımlamaktadır. Ağa bağlı ürünler ve sistemler üretimi daha esnek ve verimli hale getirir.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.