NIOSH 리프팅 계산식
NIOSH 리프팅 방정식은 짐을 수작업으로 들어 올릴 때 발생하는 신체적 부담을 객관적으로 평가하는 데 사용할 수 있습니다. 계산 결과는 NIOSH 인체공학적인 점수이며, 이는 국제적으로 공식적으로는 ‘리프팅 지수(LI)’로 알려져 있지만, 독일의 일상적인 직장 현장에서는 일반적으로 단순히 ‘NIOSH 지수’라고 불립니다.
NIOSH 리프팅 공식 측정 방법은 어떻게 적용되나요?
근골격계 질환의 위험을 객관적으로 측정하기 위해, NIOSH 리프팅 공식은 특정 리프팅 작업에 대한 권장 무게 한도(RWL)를 산출합니다.
이 모델은 23kg이라는 이론적 이상값을 기준으로 합니다. 작업 조건이 이상적인 상태에서 벗어날 경우, 이 기준값은 다음 여섯 가지 실제 매개변수에 따라 하향 조정됩니다: 조절 가능한 매개변수:
- 기하학적 조건: 신체로부터의 하중의 수평 및 수직 거리, 그리고 수직 리프팅 거리.
- 인체공학: 상체의 회전 각도(비대칭) 및 손의 그립 상태.
- 공정: 리프팅 빈도(분당 리프팅 개수) 및 작업의 총 소요 시간.
NIOSH 인체공학적인 점수 (리프팅 지수)
실제로 들어 올린 무게를 계산된 최대 무게와 비교하면, 리프팅 지수(LI) 또는 인체공학적인 점수를 구할 수 있습니다:
리프팅 지수(LI) = 실제 무게 / 권장 최대 무게 (RW L)
이 결과는 산업 안전 관리자에게 어떤 조치가 필요한지 직접적으로 보여줍니다:
| 리프팅 지수(LI) | 위험 수준 | 필요한 요구 사항 |
|---|---|---|
| LI ≤ 1.0 | 낮음 (녹색) | 위험도가 낮습니다. 작업장은 안전한 것으로 간주됩니다. |
| 1.0 < LI < 3.0 | 높음 (노란색) | 인체공학적인 개선 조치를 강력히 권장합니다. |
| LI ≥ 3.0 | 높음 (빨간색) | 건강 위험이 높음. 즉각적인 조치가 요구됩니다. |
슈말츠와 함께 NIOSH 인체공학 점수를 지속 가능하게 아래로 낮추세요
리프팅 지수(LI)가 1.0을 초과하면 즉각적인 조치가 필요함을 나타냅니다. 진공 리프팅 보조 장치를 사용하면 NIOSH 점수를 효과적으로 최적화할 수 있습니다:
- 리프팅 시 신체적 부담 감소: 진공 리프팅 보조 장치는 하중의 대부분을 지탱하여 리프팅 및 운반 시 신체적 부담을 줄여줍니다.
- 인체공학적으로 설계된 작업 자세 서포트: 하중의 이동을 유도하고 인체공학적으로 설계된 작동 방식은 부자연스러운 자세, 비틀기 동작 및 위험한 그립 높이를 줄여줍니다.
- 빈번한 핸들링 작업도 안전하게 수행: 반복적인 리프팅 작업 중에도 신체적 부담이 현저히 낮게 유지됩니다.
관련 용어
자주 묻는 질문
NIOSH는 무슨 약자인가요?
NIOSH라는 약어는 국립직업안전보건연구소(National Institute for Occupational Safety and Health)를 의미합니다. 이 기관은 미국 질병통제예방센터(CDC) 산하에서 작동하며, 직업 보건 연구에 전념하는 미국 정부 기관입니다.
NIOSH의 연구 결과는 미국 직업안전보건청(OSHA)이 발표하는 의무적 지침의 과학적 근거가 됩니다.
NIOSH 리프팅 계산식의 목적은 무엇입니까?
이 방법의 목적은 수작업으로 물건을 리프팅하는 작업을 객관적으로 평가함으로써, 특히 요추 부위의 업무 관련 근골격계 질환을 예방하는 데 있습니다.
NIOSH 리프팅 계산식과 ISO 11228-1 표준의 차이점은 무엇입니까?
NIOSH 인체공학적 점수는 인체공학적인 스트레스를 산출하는 데 사용되는 실제 수학적 방법입니다. DIN EN ISO 11228-1은 유럽 및 국제 표준을 포괄하는 기본 틀입니다. ISO 표준은 NIOSH의 계산 논리를 바탕으로 설계되었기 때문에, 두 시스템은 전 세계적으로 호환되는 것으로 간주됩니다.