Schmalz

Equazione di sollevamento del NIOSH

L'equazione di sollevamento del NIOSH può essere utilizzata per valutare oggettivamente lo sforzo fisico richiesto dal sollevamento manuale di carichi. Il risultato del calcolo è il punteggio ergonomico del NIOSH, noto ufficialmente a livello internazionale come Indice di sollevamento (LI), ma comunemente indicato nella pratica lavorativa quotidiana in Germania semplicemente come Indice NIOSH.

Come funziona il metodo di misurazione basato sulla formula di sollevamento del NIOSH?

Per misurare in modo oggettivo il rischio di disturbi muscoloscheletrici, la formula di sollevamento del NIOSH calcola il limite di peso raccomandato (RWL) per una specifica operazione di sollevamento.

Il modello si basa su un valore teorico ideale di 23 kg. Questo valore di base è regolabile in base a sei parametri pratici ogni volta che le condizioni di lavoro si discostano dall’ideale:

  • Geometria: distanza orizzontale e verticale del carico dal corpo e distanza verticale di sollevamento.
  • Ergonomia: angolo di rotazione della parte superiore del corpo (asimmetria) e qualità delle prese delle mani.
  • Processo: frequenza di sollevamento (numero di operazioni di sollevamento al minuto) e durata totale dell’attività.

Punteggio ergonomico NIOSH (Indice di sollevamento)

Se si confronta il peso effettivo sollevato con il peso massimo calcolato, si ottiene l’Indice di Sollevamento (LI) o Punteggio Ergonomico:

Indice di sollevamento (LI) = Peso effettivo / Peso massimo raccomandato (RW L)

I risultati indicano chiaramente ai responsabili della sicurezza sul lavoro dove è necessario intervenire:

Indice di sollevamento (LI) Livello di rischio Esigenza da soddisfare
LI ≤ 1,0 Basso (Verde) Il rischio è basso. Il luogo di lavoro è considerato sicuro.
1,0 < LI < 3,0 Elevato (Giallo) Si raccomandano vivamente miglioramenti ergonomici.
LI ≥ 3,0 Elevato (rosso) Rischio elevato per la salute. È necessaria un'azione immediata.

Abbassare in modo sostenibile il punteggio ergonomico NIOSH con Schmalz

Un indice di sollevamento (LI) superiore a 1,0 indica la necessità di intervenire immediatamente. L’uso di ausili di sollevamento a vuoto ottimizza efficacemente il punteggio NIOSH:

  • Riduzione dello sforzo di sollevamento: i dispositivi di sollevamento a vuoto sostengono la maggior parte del peso del carico e riducono lo sforzo fisico durante il sollevamento e il trasporto.
  • Favoriscono posizioni di lavoro ergonomiche: i movimenti guidati del carico e i concetti operativi ergonomici riducono le posture scomode, i movimenti di torsione e le altezze di presa critiche.
  • Gestiscono in modo sicuro le elevate frequenze di movimentazione: lo sforzo fisico rimane significativamente inferiore anche durante operazioni di sollevamento ripetitive.

Termini correlati

ISO 11228
La norma ISO 11228 è uno standard internazionale per la valutazione ergonomica della movimentazione manuale dei carichi.

Domande frequenti

Cosa significa l'acronimo NIOSH?

L'acronimo NIOSH sta per National Institute for Occupational Safety and Health (Istituto nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro). Si tratta di un'agenzia governativa statunitense dedicata alla ricerca in materia di salute sul lavoro che opera sotto l'egida dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

I risultati delle ricerche del NIOSH costituiscono la base scientifica delle linee guida obbligatorie emanate dall’Amministrazione statunitense per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA).

Qual è lo scopo dell'equazione di sollevamento del NIOSH?

L'obiettivo di questo metodo è prevenire i disturbi muscoloscheletrici legati al lavoro — in particolare a livello della colonna lombare — attraverso la valutazione oggettiva delle operazioni di sollevamento manuale.

Qual è la differenza tra l'equazione di sollevamento del NIOSH e la norma ISO 11228-1?

Il punteggio ergonomico NIOSH è il metodo matematico effettivamente utilizzato per calcolare lo stress ergonomico. La norma DIN EN ISO 11228-1 costituisce il quadro normativo europeo e internazionale di riferimento. Poiché la norma ISO si basa sulla logica di calcolo del NIOSH, entrambi i sistemi sono considerati compatibili a livello globale.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello