Schmalz

NIOSH Kaldırma Denklemi

NIOSH Kaldırma Denklemi, yüklerin manuel olarak kaldırılması sırasında ortaya çıkan fiziksel yükü objektif olarak değerlendirebilmek için kullanılabilir. Hesaplamanın sonucu, NIOSH Ergonomik Skorudur; bu skor uluslararası alanda resmi olarak Kaldırma Endeksi (LI) olarak bilinse de, Almanca işyeri uygulamalarında genellikle kısaca NIOSH Endeksi olarak anılır.

NIOSH kaldırma formülü ölçüm yöntemi nasıl işliyor?

Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları riskini objektif olarak ölçmek amacıyla, NIOSH kaldırma formülü belirli bir kaldırma görevi için Önerilen Ağırlık Sınırını (RWL) hesaplar.

Model, 23 kg'lık teorik bir ideal değere dayanmaktadır. Çalışma koşulları bu idealden saptığında, bu temel değer altı pratik parametreye göre aşağı doğru ayarlanabilir:

  • Geometri: Yükün vücuttan yatay ve dikey uzaklığı ile dikey kaldırma mesafesi.
  • Ergonomi: Üst vücudun dönme açısı (asimetri) ve el tutuşlarının kalitesi.
  • İşlem: Kaldırma sıklığı (dakikadaki kaldırma operasyon sayısı) ve faaliyetin toplam süresi.

NIOSH Ergonomi Puanı (Kaldırma Endeksi)

Gerçek kaldırılan ağırlığı hesaplanan maksimum ağırlıkla karşılaştırırsanız, Kaldırma İndeksi (LI) veya Ergonomik Puanı elde edersiniz:

Kaldırma Endeksi (LI) = Gerçek Ağırlık / Önerilen Maksimum Ağırlık (RW L)

Sonuçlar, iş güvenliği yöneticilerine hangi alanlarda önlem alınması gerektiğini doğrudan gösterir:

Kaldırma Endeksi (LI) Risk Seviyesi Gereklilik
LI ≤ 1,0 Düşük (Yeşil) Risk düşüktür. İşyeri güvenli kabul edilir.
1,0 < LI < 3,0 Yüksek (Sarı) Ergonomik iyileştirmeler şiddetle tavsiye edilir.
LI ≥ 3,0 Yüksek (Kırmızı) Yüksek sağlık riski. Derhal önlem gerekliliği vardır.

Schmalz ile NIOSH Ergonomi Puanını Sürdürülebilir Şekilde Daha Düşük Kılın

1,0’dan büyük bir Kaldırma Endeksi (LI), acil olarak harekete geçilmesi gerektiğini gösterir. Vakum kaldırma yardımcılarının kullanımı, NIOSH puanını etkili bir şekilde optimize eder:

  • Kaldırma sırasında oluşan fiziksel ağırlığı azaltır: Vakum kaldırma yardımcıları, yükün ağırlığının büyük bir kısmını üstlenir ve kaldırma ve taşıma sırasında fiziksel yükü azaltır.
  • Ergonomik olarak tasarlanmış çalışma pozisyonlarını destekler: Kılavuzlu yük hareketleri ve ergonomik olarak tasarlanmış çalışma konseptleri, uygunsuz duruşları, bükülme hareketlerini ve kritik kavrama yüksekliklerini azaltır.
  • Yüksek taşıma sıklıklarını güvenli bir şekilde yönetir: Tekrarlayan kaldırma operasyonları sırasında bile fiziksel yorgunluk önemli ölçüde daha düşük seviyede kalır.

İlgili terimler

ISO 11228
ISO 11228, manuel taşımanın ergonomik değerlendirmesine ilişkin uluslararası bir standarttır.

Sıkça Sorulan Sorular

NIOSH'un kısaltması ne anlama geliyor?

NIOSH kısaltması, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü’nün (National Institute for Occupational Safety and Health) açılımıdır. Bu kurum, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bünyesinde faaliyet gösteren ve iş sağlığı araştırmalarına adanmış bir ABD devlet kurumudur.

NIOSH’un araştırma bulguları, ABD İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (OSHA) tarafından yayınlanan zorunlu kılavuzların bilimsel temelini oluşturmaktadır.

NIOSH kaldırma denkleminin amacı nedir?

Bu yöntemin amacı, manuel yük kaldırma işlerinin objektif bir şekilde değerlendirilmesi yoluyla, özellikle bel omurgasında görülen iş kaynaklı kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını önlemektir.

NIOSH kaldırma denklemi ve ISO 11228-1 standardı arasındaki fark nedir?

NIOSH Ergonomik Puanı, ergonomik stresi hesaplamak için kullanılan fiili matematiksel yöntemdir. DIN EN ISO 11228-1 ise bu konudaki genel Avrupa ve uluslararası standartlar çerçevesidir. ISO standardı, NIOSH hesaplama mantığına dayalı olarak tasarlandığından, her iki sistem de küresel ölçekte uyumlu kabul edilmektedir.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git