Schmalz

플러그 앤 워크

플러그 앤 워크는 광범위한 프로그래밍이나 긴 설정 시간 없이도 기계와 로봇을 기존 생산 시스템에 빠르고 쉽게 통합할 수 있는 자동화 개념을 정의합니다. 디바이스나 기계는 연결 후 즉시 작동 준비가 완료됩니다.

플러그 앤 워크의 작동 모드

플러그 앤 워크 시스템에서는 요구 사항이 있는 하드웨어를 간단히 연결하고 관련 소프트웨어 플러그인을 통해 빠르게 설정하고 프로그래밍할 수 있습니다.

네트워크 기술을 사용하여 시스템 간의 효율적인 통신을 보장하고 실시간으로 정보를 교환할 수 있습니다. 따라서 기계의 빠른 자체 구성이 가능하고 수동 회전고리 기기의 시작 필요성이 줄어들어 자동화 솔루션을 훨씬 쉽게 구현하고 적용할 수 있습니다.

다양한 산업 분야의 플러그 앤 워크: 간편한 자동화

플러그 앤 워크 시스템은 주로 제조, 물류, 전자 산업, 자동차 및 식품 생산 분야에서 사용됩니다. 다양한 산업 분야에서 기계가 분류, 패키징, 피킹, 컨테이너, 골판지 박스 및 팔레트의 적재 및 하역과 같은 작업을 효율적인 방식으로 수행할 수 있도록 지원합니다.

이러한 적응형 시스템은 다양한 요구 사항에 유연하게 적용하여 생산 공정을 최적화합니다. 표준화된 통신 프로토콜을 통해 기계, IT 시스템 및 데이터베이스 간에 정보가 교환되므로 기존 시스템과 원활하게 통합할 수 있습니다.

정밀한 엔지니어링을 통해 서포트되는 자동화 공정의 간편한 구현은 진행 중인 작동을 중단하지 않고도 신속한 구현을 보장하고 효율성을 높입니다.

플러그 앤 워크: 인더스트리 4.0의 핵심: 플러그 앤 워크

플러그 앤 워크 시스템은 기계의 신속한 통합과 구성을 가능하게 하므로 인더스트리 4.0에 매우 중요합니다. 이러한 시스템은 높은 유연성과 적용 가능성을 제공하여 변화하는 생산 요구 사항에 신속하게 대응할 수 있습니다.

IoT 기술과 사이버 물리 생산 시스템을 사용하여 정보 교환을 개선하고 실시간으로 생산 공정을 최적화합니다. 표준화된 진공 부품과 IT 시스템 및 제어 시스템과의 원활한 통합은 생산 라인을 보다 효율적이고 유연하게 만듭니다.

플러그 앤 워크 시스템은 향상된 데이터 관리와 기계 간 통신을 통해 비용을 절감하고 작업 시간을 단축하며 생산성을 높입니다. 이는 자동화의 핵심이며 기업이 시장 요구 사항을 빠르게 적용할 수 있게 해줍니다.

관련 용어

IO-Link | IO-Link
센서와 액추에이터는 IO-Link를 통해 지능적으로 연결됩니다.
Production 4.0 | Production 4.0
Production 4.0 describes the transformation of production work toward an intelligent factory. Networked products and systems make production more flexible and efficient.
NFC technology | NFC technology
NFC technology enables contactless communication

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.