Schmalz

Se connecter et travailler

Le concept "Plug-and-work" désigne un principe d'automatisation qui permet d'intégrer rapidement et facilement des machines et des robots dans des systèmes de production existants, sans nécessiter de programmation complexe ni de longs temps de configuration. Les appareils ou machines sont prêts à fonctionner immédiatement après leur raccordement.

Mode de fonctionnement "Plug and Work"

Dans un système prêt à l'emploi, le matériel requis est simplement connecté et les connecteurs logiciels associés permettent une configuration et une programmation rapides.

La technologie des réseaux est utilisée pour assurer une communication efficace entre les systèmes, ce qui permet d'échanger des informations en temps réel. Cela permet une auto-configuration rapide des machines et réduit la nécessité d'un démarrage manuel, ce qui facilite grandement la mise en œuvre et l'ajustement des solutions d'automatisation.

Se connecter et travailler dans divers secteurs d'activité : L'automatisation en toute simplicité

Les systèmes plug-and-work sont principalement utilisés dans la fabrication, la logistique, l'industrie électronique et dans la production automobile et alimentaire. Dans divers secteurs d'activité, ils permettent aux machines d'effectuer de manière efficace des tâches telles que le tri, le conditionnement, la préparation de commandes ainsi que le chargement et le déchargement de conteneurs, de cartons et de palettes.

Ces systèmes adaptateurs s'ajustent de manière souple aux différentes exigences et optimisent ainsi les procédés de production. Les informations sont échangées entre les machines, les systèmes informatiques et les bases de données via des protocoles de communication normalisés, ce qui permet une intégration transparente dans les systèmes existants.

Cette mise en œuvre simple de procédés automatisés, soutenue par une ingénierie précise, assure une mise en œuvre rapide sans interrompre les fonctionnements en cours et augmente le rendement.

"Plug and work" : Une clé pour l'Industrie 4.0

Les systèmes "plug and work" sont cruciaux pour l'Industrie 4.0, car ils permettent d'intégrer et de configurer rapidement les machines. Ces systèmes offrent une grande flexibilité et une grande capacité d'ajustement, ce qui permet de répondre rapidement à l'évolution des exigences de production.

Grâce aux technologies IoT et aux systèmes de production cyber-physiques, ils améliorent l'échange d'informations et optimisent les processus de production en temps réel. Des composants standardisés et une intégration transparente dans les systèmes informatiques et les systèmes de contrôle rendent les lignes de production plus efficaces et plus flexibles.

Les systèmes "Plug and Work" font baisser les coûts, raccourcissent les temps de travail et augmentent la productivité grâce à l'amélioration de la gestion des données et de la communication entre les machines. Ils sont la clé de l'ajustement et permettent aux entreprises de s'ajuster rapidement aux exigences du marché.

Termes apparentés

IO-Link
Les capteurs et les actionneurs sont connectés de manière intelligente grâce à IO-Link.
Production 4.0
La production 4.0 décrit la transformation du travail de production vers un système d'alarme. Les produits et les systèmes en réseau rendent la production plus souple et plus efficace.
Technologie NFC
La technologie NFC permet la communication sans contact.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier