Schmalz

Plug-and-work

Plug-and-work definisce un concetto di automazione che consente di integrare macchine e robot in modo rapido e semplice nei sistemi di produzione esistenti, senza bisogno di una programmazione estesa o di lunghi tempi di equipaggiamento. I dispositivi o gli operatori sono pronti al funzionamento subito dopo la connessione.

Modalità operativa della spina e del lavoro

In un sistema plug-and-work, l'hardware richiesto viene semplicemente collegato e i plug-in software associati consentono una rapida configurazione e programmazione.

La tecnologia di rete viene utilizzata per garantire una comunicazione efficiente tra i sistemi, consentendo lo scambio di informazioni in tempo reale. Questo porta a una rapida autoconfigurazione delle macchine e riduce la necessità di start up manuale, facilitando l'implementazione e l'adattamento delle soluzioni di automazione.

Plug & work in diversi settori: Automazione semplificata

I sistemi plug-and-work sono utilizzati principalmente nei settori della produzione, della logistica, dell'industria elettronica e della produzione automobilistica e alimentare. In vari settori, consentono alle macchine di svolgere in modo efficiente attività come la selezione, l'imballaggio, il picking e il carico e scarico di contenitori, scatole di cartone e pallet.

Questi sistemi adattivi si adattano con flessibilità alle diverse esigenze e ottimizzano i processi produttivi. Le informazioni vengono scambiate tra le macchine, i sistemi informatici e i database tramite protocolli di comunicazione standardizzati, consentendo una perfetta integrazione nei sistemi esistenti.

Questa implementazione semplice di processi automatizzati, sostenuta da un'ingegneria precisa, garantisce una rapida implementazione senza interrompere i funzionamenti in corso e aumenta il rendimento.

Plug & work: Una chiave per l'Industria 4.0

I sistemi plug&work sono fondamentali per l'Industria 4.0, in quanto consentono una rapida integrazione e configurazione delle macchine. Questi sistemi offrono un'elevata flessibilità e adattabilità, consentendo una rapida risposta alle mutevoli esigenze di produzione.

Utilizzando le tecnologie IoT e i sistemi di produzione cyber-fisici, migliorano lo scambio di informazioni e ottimizzano i processi produttivi in tempo reale. I componenti standardizzati e la perfetta integrazione nei sistemi IT e di controllo rendono le linee di produzione più efficienti e flessibili.

I sistemi plug and work abbassano i costi, accorciano i tempi di lavoro e aumentano la produttività grazie a una migliore gestione dei dati e alla comunicazione tra le macchine. Sono la chiave dell'adattamento all'automazione e consentono alle aziende di adattarsi rapidamente alle esigenze del mercato.

Termini correlati

IO-Link
I sensori e gli attuatori sono connessi in modo intelligente con IO-Link.
Prodotto 4.0
Produzione 4.0 descrive la trasformazione del lavoro di produzione verso una fabbrica intelligente. Prodotti e sistemi collegati in rete rendono la produzione più flessibile e più efficiente.
Tecnologia NFC
La tecnologia NFC consente la comunicazione senza contatto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.