Schmalz

석션 리프터

진공 리프터는 진공 흡착 플레이트와 발생된 진공을 이용하여 작업물을 안전하게 잡고 들어올려 이동할 수 있는 핸드 가이드형 하중 핸들링 장치입니다.

석션 리프터의 작동 모드

진공 리프터의 작동 모드는 흡착 플레이트와 작업물 표면 사이의 진공 생성을 기반으로 합니다. 이를 위해 진공 리프터를 매끄러운 표면에 배치하고 충분한 진공 수준에 도달할 때까지 공기가 틈새에서 이동합니다.

기존의 진공 리프터는 디바이스의 기계식 레버 또는 펌프 메커니즘을 사용하여 진공을 생성하는 반면, 최신 변형 제품은 배터리 작동 방식의 전기식 진공 발생기를 사용합니다.

배터리로 작동하는 진공 리프터는 통합 압력 센서를 사용하여 진공을 모니터링하고, 소프트웨어가 지속적으로 조정하여 필요한 경우 자동으로 다시 흡입합니다. 따라서 약간의 누출이 있거나 표면의 질감이 약간 달라져도 진공이 최대한 일정하게 유지됩니다. 현재 진공 상태는 디스플레이에 표시됩니다. 또한 LED 링은 디바이스 상태에 대한 정보를 제공합니다.

빠른 부착 및 제거, 에너지 효율적인 홀딩 또는 거친 표면 핸들링 등 다양한 작동 모드를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 인체공학적이고 부드럽게 짐을 옮길 수 있습니다.

흡입 리프터의 애플리케이션 영역

흡입 리프터는 평평하고 부드럽거나 잡기 어려운 작업물을 인체공학적으로 안전하게, 그리고 손상 없이 이동해야 하는 모든 곳에서 사용됩니다. 다양한 산업 분야에서 진공 부품과 재질의 정확한 위치 지정, 리프팅 및 운반 가능성을 서포트합니다.

여기에는 안정적인 핸들링이 특히 중요한 유리, 목재 또는 금속과 같은 재질로 만들어진 작업물이 포함됩니다.

자주 묻는 질문

석션 리프터란 무엇인가요?

진공 리프터는 진공을 이용해 짐을 들어 올리는 장치입니다. 접지력이 없는 표면의 손잡이처럼 다양한 재질을 손상 없이 안전하고 효율적으로 리프팅, 운반 및 설치할 수 있도록 특수 설계된 배터리 구동식 특수 리프팅 장치입니다.

석션 리프터는 어떻게 작동하나요?
  • 디바이스의 진공 발생기(펌프 또는 블로워)는 공기를 추출하여 시스템에 진공을 생성합니다.

  • 주변 압력과의 차이로 인해 작업물과 흡입 리프터가 서로 밀착됩니다. 이를 구어체로 "흡입"이라고 합니다.

  • LED 링과 디스플레이는 애플리케이션 중 디바이스의 상태에 대한 정보를 제공합니다.

석션 리프터는 진공 리프터와 동일한가요?

슈말츠는 진공을 사용하여 작업물을 잡는 흡착 플레이트가 있는 수동 가이드 디바이스에 대해 진공 리프터라는 용어를 사용합니다. 반면 진공 리프터는 진공 발생기, 제어 장치 및 적합한 진공패드(평면 또는 주름 진공패드)를 갖춘 완전한 진공 핸들링 시스템을 의미합니다. 둘 다 작업물의 안전한 그립을 위해 진공을 사용하지만 설계와 적용 지역이 다릅니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.