Palonnier à ventouse
Un palonnier à ventouses est un dispositif de manutention manuel qui permet de saisir, soulever et déplacer des pièces en toute sécurité à l'aide d'une ventouse et du vide généré.
Mode de fonctionnement d'un palonnier à ventouse
Le mode de fonctionnement d'un palonnier à ventouses repose sur la création d'un vide entre la ventouse et la surface de la pièce à soulever. Pour ce faire, l'élévateur à ventouses est placé sur la surface lisse et l'air est évacué de l'espace jusqu'à ce qu'un niveau de vide suffisant soit atteint.
Sur les palonniers à ventouses classiques, le vide est créé à l'aide d'un levier mécanique ou d'un mécanisme de pompe sur l'appareil, tandis que les modèles modernes utilisent un générateur de vide électrique fonctionnant sur batterie.
Les palonniers à ventouses fonctionnant sur batterie surveillent le vide à l'aide d'un capteur de pression intégré, tandis que le logiciel ajuste en permanence et réactive automatiquement l'aspiration si nécessaire. Cela garantit que le vide reste aussi constant que possible, même en cas de légères fuites ou de surfaces légèrement texturées. Le vide actuel est affiché à l'écran. De plus, un anneau LED fournit des informations sur l'état de l'appareil.
Différents modes de fonctionnement sont disponibles, par exemple pour une fixation et un retrait rapides, un maintien économe en énergie ou la manipulation de surfaces rugueuses. Cela permet de déplacer les charges de manière ergonomique et en douceur.
Domaines d'application des palonniers à ventouses
Les palonniers à ventouses sont utilisés partout où des pièces plates, lisses ou difficiles à saisir doivent être déplacées en toute sécurité, de manière ergonomique et sans être endommagées. Ils permettent le positionnement, le levage et le transport précis de composants et de matériaux dans une grande variété d'environnements industriels.
Il s'agit notamment de pièces fabriquées dans des matières telles que le verre, le bois ou le métal, pour lesquelles une manipulation fiable est particulièrement importante.
Foire aux questions
Qu'est-ce qu'un palonniers à ventouses ?
Un palonnier à ventouses est un appareil permettant de soulever des charges à l'aide du vide. Il s'agit d'un outil alimenté par batterie spécialement conçu pour soulever, transporter et installer de manière sûre et efficace divers matériaux sans les endommager, comme une poignée pour les surfaces non saisissables.
Comment fonctionne un palonnier à ventouse ?
- Le générateur de vide (pompe ou turbine) du dispositif génère un vide dans le système en aspirant l'air.
- La différence de pression par rapport à la pression ambiante presse la pièce à usiner et le dispositif de levage par aspiration l'un contre l'autre. Ce phénomène est communément appelé « aspiration ».
- Un anneau LED et un affichage par LED fournissent des informations sur l'état du dispositif pendant l'application.
Le système de manutention par vide est-il le même qu'un appareil de levage par le vide ?
Schmalz utilise le terme de système de manutention par le vide pour les dispositifs guidés à la main et dotés d'une ventouse plate qui saisissent les pièces à l'aide du vide. Un appareil de levage par le vide, en revanche, désigne un système de manipulation par vide complet avec générateur de vide, commande et ventouses appropriées (ventouses plates ou à soufflet). Tous deux utilisent le vide pour saisir les pièces de manière fiable, mais se distinguent par leur construction et leur surface d'application.