Schmalz

Sollevatore di aspirazione

Un sollevatore a vuoto è un dispositivo di handling manuale in grado di afferrare, sollevare e spostare in modo sicuro i pezzi con l'aiuto di una piastra di aspirazione e della generazione di vuoto.

Modalità operativa di un sollevatore a ventosa

La modalità operativa di un sollevatore a vuoto si basa sulla generazione di vuoto tra la piastra di aspirazione e la superficie del pezzo. A tal fine, il sollevatore a vuoto viene posizionato sulla superficie liscia e l'aria viene spostata dalla fessura dell'aria fino a raggiungere un livello di vuoto sufficiente.

Nei sollevatori a vuoto classici, il vuoto è generato da un meccanismo meccanico a leva o a pompa sul dispositivo, mentre le varianti moderne utilizzano un generatore di vuoto elettrico con funzionamento a batteria.

I sollevatori a vuoto a batteria controllano il vuoto grazie a un sensore di pressione integrato, mentre il software regola in modo continuo e riaspira automaticamente se necessario. Ciò garantisce che il vuoto rimanga il più possibile costante, anche in caso di lievi perdite o di superfici leggermente strutturate. L'indicazione di vuoto corrente viene visualizzata sul display. Inoltre, un anello LED fornisce informazioni sullo stato del dispositivo.

Sono disponibili diverse modalità operative, ad esempio per l'aggancio e la rimozione rapidi, per l'utilizzo di energia o per la manipolazione di superfici ruvide. In questo modo è possibile spostare i carichi in modo ergonomico e delicato.

Superfici di applicazione dei sollevatori a ventosa

I sollevatori ad aspirazione sono utilizzati ovunque sia necessario spostare pezzi piatti, lisci o difficili da afferrare in modo sicuro, ergonomico e senza danni. Sostengono il posizionamento, il sollevamento e il trasporto precisi di componenti e materiali in un'ampia varietà di settori industriali.

Tra questi, pezzi in vetro, legno o metallo, per i quali è particolarmente importante un handling affidabile.

Domande frequenti

Che cos'è un sollevatore a ventosa?

Un sollevatore a vuoto è un dispositivo di sollevamento a vuoto di carichi. Si tratta di un utensile alimentato a batteria, progettato appositamente per sollevare, trasportare e installare in modo sicuro ed efficiente vari materiali senza danneggiarli, come una maniglia per superfici non rigabili.

Come funziona un sollevatore ad aspirazione?
  • Il generatore di vuoto (pompa o soffiante) del dispositivo genera un vuoto nel sistema estraendo aria.

  • La differenza rispetto alla pressione ambiente preme il pezzo e il sollevatore contro l'altro. Questa operazione viene chiamata in gergo "aspirazione".

  • Un anello LED e un display forniscono informazioni sullo stato del dispositivo durante l'applicazione.

Un sollevatore ad aspirazione è uguale a un sollevatore a vuoto?

Schmalz usa il termine sollevatore a vuoto per i dispositivi guidati a mano con una piastra di aspirazione che afferrano i pezzi con il vuoto. Un sollevatore a vuoto, invece, si riferisce a un sistema completo di movimentazione con il vuoto, con generatore di vuoto, controllo e ventose adatte (ventose piatte o a soffietto). Entrambi utilizzano il vuoto per la presa sicura dei pezzi, ma si differenziano per il design e la superficie di applicazione.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.