Saugheber
Ein Saugheber ist ein handgeführtes Lastaufnahmemittel, das mithilfe einer Saugplatte und erzeugtem Unterdruck Werkstücke sicher greifen, anheben und bewegen kann.
Funktionsweise eines Saughebers
Die Funktionsweise eines Saughebers basiert auf der Erzeugung von Unterdruck zwischen Saugplatte und Werkstückoberfläche. Dazu wird der Saugheber auf die glatte Oberfläche aufgesetzt und die Luft aus dem Zwischenraum verdrängt, bis ein ausreichendes Vakuumniveau erreicht ist.
Bei klassischen Saughebern erfolgt die Erzeugung des Unterdrucks über einen mechanischen Hebel- oder Pumpmechanismus am Gerät, moderne Varianten nutzen dafür einen elektrisch angetriebenen Vakuum-Erzeuger mit Akkubetrieb.
Akkubetriebene Saugheber überwachen den Unterdruck durch einen integrierten Drucksensor, während die Software kontinuierlich nachregelt und bei Bedarf automatisch nachsaugt. Dadurch bleibt das Vakuum auch bei leichten Leckagen oder leicht strukturierten Oberflächen möglichst konstant. Der aktuelle Unterdruck wird auf dem Display angezeigt. Zusätzlich informiert ein LED‑Ring über den Gerätestatus.
Es stehen verschiedene Betriebsmodi zur Verfügung – etwa für schnelles An‑ und Absetzen, energieeffizientes Halten oder das Handhaben rauer Oberflächen. Dadurch lassen sich Lasten ergonomisch und schonend bewegen.
Anwendungsbereiche von Saughebern
Saugheber kommen überall dort zum Einsatz, wo flächige, glatte oder schwer greifbare Werkstücke sicher, ergonomisch und ohne Beschädigungen bewegt werden sollen. Sie unterstützen das präzise Positionieren, Heben und Transportieren von Bauteilen und Materialien in unterschiedlichsten industriellen Umgebungen.
Dazu zählen unter anderem Werkstücke aus Materialien wie Glas, Holz oder Metall, bei denen eine zuverlässige Handhabung besonders wichtig ist.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Saugheber?
Ein Saugheber ist ein Gerät zum Heben von Lasten mittels Unterdruck. Es handelt sich um ein akkubetriebenes Werkzeug speziell für sicheres und effizientes Heben, Tragen und Installieren verschiedener Materialien, ohne diese zu beschädigen, quasi ein Griff für nicht greifbare Oberflächen.
Wie funktioniert ein Saugheber?
Der Vakuum-Erzeuger (Pumpe oder Gebläse) im Gerät generiert durch ein Absaugen der Luft einen Unterdruck im System.
Durch die Differenz zum Umgebungsdruck werden das Werkstück und der Saugheber gegeneinander gedrückt. Umgangssprachlich wird von "Ansaugen" gesprochen.
Ein LED Ring und ein Display geben während der Anwendung Hinweise über den Zustand des Geräts.
Ist ein Saugheber das Gleiche wie ein Vakuumheber?
Bei Schmalz wird der Begriff Saugheber für handgeführte Geräte mit Saugplatte verwendet, die Werkstücke per Unterdruck greifen. Ein Vakuumheber bezeichnet hingegen ein vollständiges Vakuum‑Handhabungssystem mit Vakuum-Erzeugung, Steuerung und passenden Sauggreifern (Flach- oder Balgsaugern). Beide nutzen Unterdruck zum sicheren Greifen von Werkstücken, unterscheiden sich jedoch im Aufbau und im Einsatzbereich.