Schmalz

Elevador de succión

Un elevador por ventosa es un dispositivo manual de manipulación de cargas que puede sujetar, levantar y desplazar piezas de forma segura con la ayuda de una placa de ventosa y vacío generado.

Modo de funcionamiento de un elevador de ventosas

El modo de funcionamiento de un elevador por ventosa se basa en la generación de vacío entre la placa de ventosa y la superficie de la pieza. Para ello, se coloca el equipo de elevación por vacío sobre la superficie lisa y se desplaza el aire del hueco hasta alcanzar un nivel de vacío suficiente.

En los elevadores de ventosas clásicos, el vacío se genera mediante un mecanismo mecánico de palanca o bomba en el dispositivo, mientras que las variantes modernas utilizan un generador de vacío eléctrico con funcionamiento por batería.

Los elevadores de ventosas accionados por batería controlan el vacío mediante un sensor de presión integrado, mientras que el software lo ajusta continuamente y vuelve a aspirar automáticamente en caso necesario. Esto garantiza que el vacío se mantenga lo más constante posible, incluso con pequeñas fugas o superficies ligeramente texturizadas. El nivel de vacío real se muestra en la pantalla. Además, un anillo de LED informa sobre el estado del dispositivo.

Se dispone de varios modos de funcionamiento, por ejemplo, para la fijación y sueltarápidas, la sujeción energéticamente eficiente o la manipulación de superficies rugosas. Esto permite mover las cargas ergonómicamente y con suavidad.

Ámbitos de aplicación de los elevadores por succión

Los elevadores de ventosas se utilizan siempre que es necesario mover piezas planas, lisas o difíciles de agarrar, de forma segura, ergonómica y sin daños. Apoyan el posicionamiento, elevación y transporte precisos de componentes y materiales en una amplia variedad de entornos industriales.

Entre ellos se incluyen piezas de materiales como el vidrio, la madera o el metal, en los que una manipulación fiable es especialmente importante.

Descubrir más. Comprender más.

¿Quiere profundizar? Obtenga más información sobre aplicaciones, ventajas y las respuestas más importantes a las preguntas más frecuentes. Obtenga una perspectiva completa que le dé confianza para sus próximos pasos. Déjese inspirar por lo que es posible en su empresa con la ventosa Gripster.

Más información

Preguntas frecuentes

¿Qué es un elevador de ventosas?

Un elevador por succión es un dispositivo para levantar cargas utilizando el vacío. Se trata de una herramienta con batería especialmente diseñada para levantar, transportar e instalar de forma segura y eficiente diversos materiales sin dañarlos, como un asa para superficies no frágiles.

¿Cómo funciona un elevador de ventosas?
  • El generador de vacío (bomba o soplante) del dispositivo genera un vacío en el sistema mediante la extracción de aire.
  • La diferencia con la presión ambiente presiona la pieza contra la ventosa. Esto se denomina coloquialmente "aspiración".
  • Un anillo de LED y una pantalla proporcionan información sobre el estado del dispositivo durante la aplicación.
¿Es lo mismo un equipo de elevación por succión que un equipo de elevación por vacío?

Schmalz utiliza el término elevador por vacío para los dispositivos manuales con placa de ventosa que agarran piezas por vacío. Por el contrario, un manipulador por vacío se refiere a un sistema completo de manipulación por vacío con generador de vacío, control y ventosas adecuadas (ventosas planas o de fuelle). Ambos utilizan el vacío para sujetar piezas de forma segura, pero difieren en su diseño y superficie de aplicación.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta