Schmalz

Ventosas Gripster

Demasiado grande, demasiado pesado, demasiado voluminoso: el nuevo elevador de ventosas Gripster revoluciona la manipulación de piezas difíciles de manejar.

Sujeción segura

con una fuerza de retención máxima de hasta 120 kg

Funcionamiento inalámbrico

gracias al sistema de baterías de 18 V

Sistema de cambio rápido

la solución adecuada para cada aplicación

Cuando agarrar se convierte en un reto

Sin una posición de agarre adecuada, brazos demasiado cortos, dedos atrapados, cortes, piezas dañadas por deslizamiento o falta de seguridad en el agarre: ¿así es su trabajo diario? Con nuestra solución, transportar ergonómicamente piezas voluminosas se convierte en un agarre sin esfuerzo: seguro, intuitivo y fiable.

Contrólate

Con la ventosa Gripster

Desarrollado para que se pueda agarrar

Ya sean grandes y voluminosos tableros (de madera), gruesas ventanas, pesadas placas de metal o muebles macizos, el elevador de ventosas permite agarrar piezas difíciles de manejar.

Vidrio

Vidrio

Madera

Madera

Chapa metálica

Chapa metálica

Muebles

Muebles

Placa de yeso

Placa de yeso

Baldosas de interior

Baldosas de interior

Claridad con un solo clic

¿Quiere saber más sobre la terminología, la función y otros detalles del elevador de ventosas? Infórmese aquí.

Porque cada movimiento cuenta

Manipulación segura, eficiente y de alta calidad: estos son criterios importantes para el éxito en el uso industrial diario y, por tanto, también para nuestra innovadora solución de agarre.

Aviso legal

El elevador por succión Gripster max (incluidos sus accesorios y piezas de recambio) no se comercializa, ofrece, ni está disponible para su venta fuera de Europa, y en particular ni en Estados Unidos ni en China. La información contenida en este sitio web (y en cualquier material publicitario o documentación relacionada) se proporciona únicamente con fines informativos generales y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra del elevador por succión Gripster max (incluidos sus accesorios y piezas de recambio) fuera de Europa, y en particular ni en Estados Unidos ni en China. El elevador por succión Gripster max (incluidos sus accesorios y piezas de recambio) no está autorizado para su uso ni en Estados Unidos ni en China.

Un vistazo a los detalles

Un vistazo a los detalles

La ventosa de elevación ideal, garantizado

Adquiera hoy mismo la ventosa de elevación Gripster Max para materiales herméticos.

Ventosas Gripster max

Ámbito de aplicación
Máxima fuerza de retención para la handling de materiales herméticos
Capacidad de carga
Horizontal: 120 kg, Vertical: 60 kg
Peso
1,7 kg
Tamaño
Ancho 308,7 mm, 122,4 mm, 173,7 mm
Tiempo de evacuación
mín. 2 segundos
Explorar el producto

FAQ: Preguntas más frecuentes

¿Qué piezas puedo manipular con la ventosa Gripster?

Las piezas herméticas pueden manipularse con el elevador de ventosas Gripster max. Entre ellas se incluyen baldosas de porcelana, baldosas para patios, baldosas de cerámica, losas de piedra, chapa lisa y estriada, paneles revestidos para muebles, madera maciza, paneles fermacell, cartón yeso, vidrio para ventanas, plexiglás, vidrio texturizado y paneles fotovoltaicos/solares.

¿Cuáles son las ventajas de un elevador de ventosas a batería frente a los modelos manuales?

Los elevadores de ventosas manuales generan un solo vacío. Esto significa que si se produce una fuga, la pieza cae sin previo aviso. Con un elevador de ventosas alimentado por batería, los sensores controlan continuamente la presión. El generador de vacío integrado se ajusta automáticamente en caso de caída de presión y los indicadores visuales proporcionan información sobre el estado actual del dispositivo, por lo que su pieza permanece segura en su posición incluso en caso de fuga. Además, a diferencia de los modelos manuales, la aspiración se realiza sin esfuerzo con el elevador de ventosas Gripster.

¿Qué pila se puede utilizar?

Todas las baterías CAS de 18 V con tecnología Metabo pueden utilizarse con el elevador de ventosas Gripster. Se recomienda la batería de 2 Ah.

¿Cómo se puede instalar el equipo?

Para instalar correctamente el aparato en el elevador de ventosas Gripster max, deben observarse los siguientes pasos:

  1. Desconectar el dispositivo

  2. Retire la batería

  3. Tire o presione hacia atrás la palanca de la unidad de cambio rápido

  4. Levantar el cuerpo base de la placa de ventosa

  5. Para colocar la placa de ventosa deseada

  6. Coloque el cuerpo base sobre la placa de ventosa. Inserte primero la nariz y, a continuación, empuje todo el mango hacia la parte inferior

  7. Vuelva a colocar la palanca de la unidad de cambio rápido en la posición de reposo

  8. Vuelva a insertar la batería

¿Está protegido el producto según la norma IP?

Las salpicaduras temporales de agua en la carcasa no causan ningún daño directo al dispositivo. Sin embargo, la lluvia permanente, la entrada de agua vertical y los ambientes constantemente húmedos deben evitarse para mantener la funcionalidad a largo plazo.

¿Cómo se lleva a cabo el mantenimiento del producto?

La autocomprobación puede utilizarse para comprobar si es necesario un mantenimiento y, en caso afirmativo, en qué superficie puede haber algún problema. Se recomienda realizar un autodiagnóstico cada 1.000 ciclos y el dispositivo avisa de ello a tiempo con un mensaje en la pantalla.
Para el mantenimiento, el usuario tiene la opción de cambiar la junta de la placa de ventosa entre el dispositivo y el filtro. Para otros problemas, es necesario enviar el dispositivo.

¿Qué normas de seguridad cumple el dispositivo durante su funcionamiento?

El dispositivo se ha diseñado y desarrollado de acuerdo con las leyes y normas vigentes en los países destinatarios. Los riesgos identificados se han tenido en cuenta en el diseño en colaboración con un instituto de pruebas independiente (DEKRA). Las instrucciones de seguridad necesarias figuran en el manual de instrucciones. Se garantiza un funcionamiento seguro siempre que el dispositivo se utilice conforme a lo previsto.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.