Schmalz

Sollevatore a ventosa Gripster

Troppo grande, troppo pesante, troppo ingombrante: il nuovo sollevatore ad aspirazione Gripster rivoluziona la movimentazione di pezzi ingombranti.

Presa sicura

con forza di presa massima fino a 120 kg

Lavoro senza fili

grazie al sistema di batterie da 18V

Sistema di sostituzione rapida

la soluzione giusta per ogni applicazione

Quando la presa diventa una sfida

Nessuna posizione di presa adeguata, braccia troppo corte, dita intrappolate, tagli, pezzi danneggiati a causa dello scivolamento o della mancanza di sicurezza nella presa: è questo il vostro lavoro quotidiano? Con la nostra soluzione, trasportare pezzi ingombranti in modo ergonomico diventa una presa senza sforzo, sicura, intuitiva e affidabile.

Prendete in mano la situazione

Con il sollevatori a ventosa Gripster

Sviluppato per renderlo afferrabile

Che si tratti di grandi e ingombranti pannelli (di legno), di finestre pesanti, di piastre metalliche o di solidi mobili, il sollevatore a ventosa consente di afferrare i pezzi più ingombranti.

Vetro

Vetro

Legno

Legno

Foglio di lamiera

Foglio di lamiera

Mobili

Mobili

Cartongesso

Cartongesso

Piastrelle per interni

Piastrelle per interni

Chiarezza con un solo clic

Volete saperne di più sulla terminologia, sulla funzione di aspirazione e su altri dettagli del sollevatore? Scopritelo qui.

Perché ogni mossa è importante

Manipolazione sicura, efficiente e di alta qualità: questi sono criteri importanti per il successo nell'uso industriale quotidiano e quindi anche per la nostra innovativa soluzione per la movimentazione.

Avviso legale

Il sollevatore a ventosa Gripster max (compresi i relativi accessori e pezzi di ricambio) non è offerto, commercializzato né disponibile per la vendita al di fuori dell’Europa, in particolare negli Stati Uniti o in Cina. Le informazioni contenute in questo sito web (e in qualsiasi materiale pubblicitario o documentazione correlata) sono fornite esclusivamente a scopo informativo generale e non costituiscono un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto del sollevatore a ventosa Gripster max (compresi i relativi accessori e pezzi di ricambio) al di fuori dell'Europa, in particolare negli Stati Uniti o in Cina. Il sollevatore a ventosa Gripster max (compresi i relativi accessori e pezzi di ricambio) non può essere utilizzato negli Stati Uniti o in Cina.

Uno sguardo ai dettagli

Uno sguardo ai dettagli

La soluzione ideale per il sollevamento a ventosa

Acquista oggi stesso il sollevatore a ventosa Gripster Max per materiali ermetici.

Sollevatori a ventosa Gripster max

Campo di applicazione
Massima forza di presa nella handling di materiali ermetici
Capacità di carico
Orizzontale: 120 kg, Verticale: 60 kg
Peso
1,7 kg
Misura
Larghezza 308,7 mm, 122,4 mm, 173,7 mm
Tempo di evacuazione
min. 2 secondi
Esplora il prodotto

FAQ: Frequently asked questions

Which workpieces can I handle with the suction lifter Gripster?

Air-tight workpieces can be handled with the suction lifter Gripster max. These include porcelain tiles, patio tiles, ceramic tiles, stone slabs, smooth and ribbed sheet metal, coated furniture panels, solid wood, fermacell panels, plasterboard, window glass, plexiglas, textured glass and photovoltaic/solar panels.

What are the advantages of a battery-powered suction lifter compared to manual models?

Manual suction lifters generate a single vacuum. This means that if leakage occurs, the workpiece drops without any prior warning. With a battery-powered suction lifter, sensors continuously monitor the pressure. The integrated vacuum generator automatically adjusts in the event of a pressure loss and visual indicators provide information on the current status of the device – so your workpiece remains safely in position even in the event of leakage. Furthermore, unlike manual models, suction is effortless with the suction lifter Gripster.

Which battery can be used?

All 18V CAS batteries with Metabo technology can be used with the suction lifter Gripster. The 2 Ah battery is recommended.

How can the equipment be installed?

To install the equipment correctly in the suction lifter Gripster max, the following steps must be observed:

  1. Switch off the device

  2. Remove the battery

  3. Pull or press the lever of the quick-change unit backwards

  4. Lift the main body off the suction plate

  5. To lay out the desired suction plate

  6. Place the main body on the suction plate. Insert the nose first, then push the entire handle to the bottom

  7. Return the lever of the quick-change unit to the rest position

  8. Insert the battery again

Is the product protected according to the IP standard?

Temporary splashing water on the housing does not cause any direct damage to the device. However, permanent rain, the intake of vertical water and constantly humid environments should be avoided in order to maintain long-term functionality.

How is the maintenance of the product carried out?

The self-test can be used to check whether maintenance is necessary and, if so, in which area there may be a problem. A self-test is recommended after every 1,000 cycles and the device alerts you to this in good time with a message on the display.
For maintenance, the user has the option of changing the sealing on the suction plate between the suction plate and the device and the filter. For other problems, the device must be sent in.

What safety standards does the device meet during operation?

The device has been designed and developed in accordance with the current laws and standards of the target countries. Identified risks have been taken into account in the design in cooperation with an independent testing institute (DEKRA). Necessary safety instructions are listed in the instruction manual. Safe operation is ensured as long as the device is used as intended.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.