Schmalz

정전기 방전 (ESD)

정전기 방전(ESD)은 서로 다른 전위를 가진 물체 간에 전하가 갑자기 균등해지는 현상을 말합니다.

전자 산업 분야에서 작업물은 제조 및 핸들링 공정 중에 기계식 및 열 부하뿐만 아니라 정전기의 위험에도 노출됩니다. 이로 인해 수천 볼트의 전압이 발생할 수 있습니다. 이러한 정전기는 제어할 수 없을 정도로 방전되어 부품과 부품을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.

정전기 방전의 원인

정전기는 마찰, 접촉 및 라우팅 공정으로 인해 발생합니다. 플라스틱, 섬유 또는 금속과 같은 재질은 전하를 저장하고 있다가 접촉하거나 접근하면 갑자기 방전됩니다. 이 공정은 아주 작은 전압으로도 민감한 부품을 파괴할 수 있기 때문에 전자 제품 산업 분야에서 특히 중요합니다.

그 결과 전기식, 전자식 및 광전자 부품에 돌이킬 수 없는 손상이 발생하는 경우가 많습니다. 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET) 또는 절연 게이트 바이폴라 트랜지스터(IGBT)와 같은 부품이 장착된 인쇄기판(PCB)이 특히 취약합니다. 반도체 산업 및 전자 제품 제조에 사용되는 IC 칩(집적 회로)과 기판도 위험에 노출되어 있습니다. 전위가 급격하게 균등화되면 높은 전기식 전압이 발생하여 조립된 회로 기판과 민감한 개별 부품에 돌이킬 수 없는 결함이 발생할 수 있습니다.

ESD 보호의 기본 사항

재질의 전기식 전도성

예를 들어 핸들링 중에 전자 부품을 ESD 손상으로부터 효과적으로 보호하려면 사용되는 재질의 전기 전도도가 중앙 역할을 합니다. 이러한 재질은 작업물과 직접 접촉하기 때문에 정전기가 제어되고 손상 없이 방전될 수 있도록 보장해야 합니다.

전기식 전도도는 비저항을 통해 전하를 안전하게 방전하는 재질의 능력을 나타냅니다. 저항 값에 따라 전도성 재료의 경우처럼 매우 빠르게 방전이 일어나거나 방산성 재료의 경우처럼 지연되고 제어된 방식으로 방전이 일어납니다. 여기서 결정적인 요소는 항상 비저항이며, 이는 전하가 어떤 속도와 방식으로 안전하게 방전되는지를 결정합니다.

ESD 보호의 저항 범위

재질 등급에 따라 비저항 범위가 다릅니다:

  • 전도성 플라스틱은 일반적으로103Ω에서105Ω 사이이며 전하가 매우 빠르게 방전될 수 있습니다.

  • 분산성재질은106~109Ω 범위이며 제어되고 손상 없는 방전을 보장합니다. 슈말츠가 사용하는 NBR-ESD 및 HT1-ESD 재질은 이 범위 내에 정확히 속하므로 작업물에서 안전한 전압 방전을 보장합니다.

  • 정전기방지 재질은 1010~1012Ω 사이에서 상당히 높은 값을 나타내며, 전하 자체를 강하게 방출하지 않고 주로 전하 축적을 방지하는 역할을 합니다.

전도성 테스트 방법

"지점 대 접지" 측정은 비저항을 고려하면서 방전 용량을 확인할 수 있는 특별한 방법 중 하나입니다. 이 측정을 기반으로 전체 시스템의 저항이 수평을 이루는 범위를 식별할 수 있습니다. 특수 저항 측정기를 사용하면 측정 지점(1)과 시스템의 접지 지점(접지 전위)(2) 사이의 방전 저항을 설정할 수 있습니다.

웨비나: 민감한 전자 부품을 위한 올바른 진공패드 재질

도전 과제부터 실용적인 솔루션까지:

이 녹화 웨비나에서는 민감한 전자 제품을 핸들링할 때 표준 진공 패드가 빠르게 한계에 도달하는 이유와 무엇보다도 이러한 문제를 극복하는 방법에 대해 알아볼 수 있습니다.

올바른 재질과 진공패드를 선택하기 위한 실용적인 체크리스트를 통해 특정 애플리케이션에 맞는 구체적인 지침을 얻을 수 있습니다.

지금 웨비나 시청하기 - 100% 무료, 완전한 유연성 제공

  • 시간 제한 없이 사용 가능 - 원하는 시간에 시청하세요

  • 가장 중요한 섹션으로 바로 건너뛰기

  • 모든 콘텐츠 영구적으로 사용 가능

지금 웨비나를 시청하세요!

ESD 보호 기호

적합한 재질에는 더 나은 정렬을 위해 ESD 보호 기호가 표시되어 있는 경우가 많습니다. 이 기호는 제품이 ESD 보호에 적합하고 정전기 방전으로부터 다른 부품을 안정적으로 보호한다는 것을 나타냅니다.

정전기 보호 지역(EPA)

ESD 보호가 재질 수준과 테스트 절차에서 보증될 뿐만 아니라 실제 작업 환경에서도 일관되게 구현되도록 하려면 조정된 조치와 함께 명확하게 정의된 지역이 필요합니다.

ESD 보호 구역 또는 줄여서 "EPA(정전기 보호 구역)"는 모든 재질, 툴 및 작업 장비가 정전기 방지가 가능하도록 설계된 특수 작업 범위입니다. 여기에는 정전기 방지 바닥, 접지 시스템, ESD 준수 의류 및 패키징이 포함됩니다. 인쇄기판, 반도체 또는 광전자 부품과 같은 민감한 부품을 안정적으로 보호하기 위해 정전기를 제어된 방식으로 방지하고 방전하는 것이 목표입니다.

슈말츠의 제품

산업 및 생산 분야에서의 ESD 보호

전자 제품 산업 분야에서는 ESD 보호가 필수적입니다. MOSFET 및 IGBT와 같은 부품이 포함된 민감한 PCB는 정전기 방전에 매우 취약하기 때문에 모든 핸들링 과정에서 안정적인 보호가 필요합니다.

자주 묻는 질문

ESD 보호는 어떻게 작동하나요?

ESD 보호는 정전기를 방지하거나 적절한 재질과 접지 시스템을 사용하여 제어된 방식으로 정전기를 방전하는 방식으로 작동합니다. 사용되는 재질의 전기식 전도도는 전자 부품을 ESD 손상으로부터 효과적으로 보호하는 데 중앙적인 역할을 합니다.

ESD 보호가 중요한 이유는 무엇인가요?

수백 볼트의 전압만으로도 전자 부품이 손상될 수 있기 때문에 ESD 보호가 중요합니다. ESD 조치가 없으면 생산 중단 시간, 품질 문제, 클레임으로 인한 높은 비용이 발생할 위험이 있습니다. ESD를 준수하는 재질과 보호 구역으로 진공 부품을 안정적으로 보호합니다.

ESD 보호는 언제 필요합니까?

반도체, 인쇄기판 또는 센서와 같은 민감한 전자 제품을 공정, 운반 또는 보관하는 모든 곳에서는 ESD 보호가 필요합니다. 특히 전자 제품 제조, 실험실 및 자동화 생산 공정에서 제어되지 않은 방전으로 인한 손상을 방지합니다.

ESD 용량은 무엇을 의미하나요?

정전기 방전(ESD) 가능이란 정전기를 제어되고 손상 없이 방전할 수 있는 재질 또는 제품을 말합니다. 이를 통해 민감한 전자 부품을 손상으로부터 안정적으로 보호할 수 있습니다.

ESD 패키징이란 무엇인가요?

ESD 패키징은 운반 가능 및 베어링 중 정전기 방전으로부터 전자 부품을 보호합니다. 전도성 또는 분산성 재질로 구성되어 제어된 방식으로 전하를 방전하는 동시에 외부 전기장으로부터 민감한 부품을 보호합니다.

ESD 재질을 어떻게 테스트하나요?

ESD 재질은 지점 대 접지 측정을 사용하여 테스트합니다. 여기에는 표면의 지정된 지점과 접지 사이의 전기식 저항을 측정하는 것이 포함됩니다. 이를 통해 전하가 표준에 따라 안전하고 적절하게 방전되는지 여부를 결정합니다.

ESD 보호를 위한 주요 표준은 무엇인가요?

중앙 표준은 정전기 보호 지역(EPA)의 재질, 작업장 및 공정에 대한 요구 사항을 명시하는 IEC/DIN KO 61340-5-1입니다. 테스트 절차 및 특정 애플리케이션에 대한 추가 요구 사항을 명시하는 보충 표준도 있습니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.