Litteä imukuppi SUF
- Halkaisija: 1-100 mm
- Materiaali: NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1, HT1-ESD, EPDM-ECO: NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1, HT1-ESD, EPDM-ECO.
Sähköstaattinen purkaus (ESD) tarkoittaa äkillistä varauksen tasaantumista sellaisten esineiden välillä, joilla on erilainen sähköinen potentiaali.
Elektroniikka-teollisuudessa työkappaleet altistuvat valmistus- ja käsittelyprosessien aikana mekaanisen ja lämpökuormituksen lisäksi myös sähköstaattisten varausten vaaralle. Tämä tölkki voi johtaa useiden tuhansien volttien jännitteisiin. Nämä voivat purkautua hallitsemattomasti ja vaarantaa komponentit ja osat.
Sähköstaattinen varaus aiheutuu kitkasta, kosketuksesta ja reititys-prosesseista. Materiaali, kuten muovit, tekstiilit tai metallit, varastoi sähkövarauksia, jotka purkautuvat äkillisesti, kun niitä kosketetaan tai lähestytään. Tämä prosessi on erityisen kriittinen elektroniikan teollisuudessa, sillä pienimmätkin jännitteet voivat tuhota herkkiä komponentteja.
Seurauksena on usein sähköllä, elektroniikalla ja optoelektronisilla komponenteilla olevan peruuttamattoman vaurioitumisen. Painetut piirilevyt (PCB), joissa on komponentteja, kuten metalli-oksidipuolijohdekenttäefektitransistorit (MOSFET) tai eristetyn portin bipolaaritransistorit (IGBT), ovat erityisen alttiita. Myös integroidut piirit (IC-sirut) ja puolijohteessa ja elektroniikan valmistuksessa käytettävät alustat ovat vaarassa. Potentiaalien nopea tasaantuminen aiheuttaa korkeita sähköjännitteitä, jotka voivat tölkki korjaamattomiin vikoihin kootuissa piirilevyissä ja niiden herkissä yksittäisissä komponenteissa.
Jotta elektroniikkakomponentit voidaan suojata tehokkaasti ESD-vaurioilta esimerkiksi käsittelyn aikana, käytettävien materiaalien sähkönjohtavuus on keskusasemassa. Koska nämä materiaalit ovat suorassa kosketuksessa työkappaleen kanssa, niiden on varmistaa, että sähköstaattisten varauksien purkaus on hallitusta ja vahingoittumattomaa.
Sähkönjohtavuus kuvaa materiaalin kykyä purkaus varauksia turvallisesti sen ominaisvastuksen avulla. Vastuksen arvosta riippuen tämä tapahtuu joko hyvin nopeasti - kuten johtavilla materiaaleilla - tai viiveellä ja ohjauksella, kuten on tyypillistä dissipatiivisille materiaaleille. Ratkaiseva tekijä on aina ominaisvastus, joka määrittää, millä nopeudella ja millä tavalla varauksien purkaus on turvallinen.
Materiaalin luokasta riippuen on olemassa erilaisia ominaisvastualueita:
Johtavat muovit ovat tyypillisesti103-105Ω:n välillä, ja niiden avulla varaukset voidaan purkaus hyvin nopeasti.
Dissipatiiviset materiaalit ovat välillä106-109Ω ja varmistavat hallitun, vahingoittumattoman purkautumisen. Schmalzin käyttämät materiaalit NBR-ESD ja HT1-ESD kuuluvat juuri tälle alueelle ja varmistavat siten turvallisen jännitteen purkautumisen työkappaleeseen.
Antistaattisilla materiaaleilla on huomattavasti korkeammat arvot1010 ja1012 Ω:n välillä, ja ne toimivat ensisijaisesti varauksen kertymistä vastaan ilman, että ne itse voimakkaasti hajottavat varausta.
Piste-maasta-mittaus on yksi erityinen tapa todentaa purkauskapasiteetti ottaen samalla huomioon ominaisvastus. Tämän mittauksen perusteella voidaan määrittää alue, jolla koko järjestelmän resistanssi on vaakasuorassa. Erityisten resistanssimittareiden avulla voidaan määrittää mittauspisteen (1) ja järjestelmän maadoituspisteen (maapotentiaali) (2) välinen purkausvastus.
Haasteesta käytännön ratkaisuun:
Tässä nauhoitetussa webinaarissa opit, miksi tavalliset imukuppit tulevat nopeasti äärirajoilleen käsiteltäessä herkkiä elektroniikkakomponentteja - ja ennen kaikkea, miten nämä haasteet voidaan voittaa.
Käytännönläheisen tarkistuslistamme avulla oikeiden materiaalien ja imukuppien valintaan saat konkreettista opastusta omaan sovellukseesi.
KATSO WEBINAARI NYT - 100 % ILMAINEN JA TÄYSIN JOUSTAVA
Saatavilla ilman aikarajoja - katso milloin sinulle sopii
Siirry suoraan sinulle tärkeimpiin osioihin
Kaikki sisältö pysyvästi saatavilla

Sopivat materiaalit on usein merkitty ESD-suojaus-symbolilla paremman kohdistuksen varmistamiseksi. Tämä symboli osoittaa, että tuote soveltuu ESD-suojaukselle ja suojaa luotettavasti muita komponentteja sähköstaattiselta purkaukselta (ESD).
Jotta voidaan varmistaa, että ESD-suojaus ei ole varmistettu ainoastaan materiaali- ja testausmenettelyissä, vaan että se toteutetaan johdonmukaisesti myös käytännön työympäristössä, tarvitaan selkeästi määriteltyjä alueita ja koordinoituja toimenpiteitä.
ESD-suojaus, lyhyesti EPA (Electrostatic Protected Area), on erityinen työalue, jossa kaikki materiaalit, työkalu ja työlaitteet on suunniteltu sähköä johtaviksi. Tähän kuuluvat dissipatiiviset lattiat, maadoitusjärjestelmät, ESD-yhteensopivat vaatteet ja pakkaus. Tavoitteena on estää ja purkaus sähköstaattiset varaukset hallitusti, jotta herkät komponentit, kuten painettu piirilevy, puolijohde tai optoelektroniset komponentit, ovat luotettavasti suojattuja.
ESD-suojaus on olennaisen tärkeää elektroniikan teollisuudessa. Herkät piirilevyt, jotka sisältävät MOSFETien ja IGBT:iden kaltaisia komponentteja, ovat erittäin alttiita sähköstaattiselle purkaukselle ja vaativat luotettavaa suojausta kaikissa käsittelymenetelmissä.
ESD protection works by either preventing electrostatic charges or discharging them in a controlled way using suitable materials and earthing systems. The electrical conductivity of the materials used plays a central role in effectively protecting electronic components from ESD damage.
ESD protection is important because voltages of just a few hundred volts can be enough to damage electronic components. Without ESD measures, there is a risk of production downtime, quality problems and high costs due to complaints. Components are reliably protected with ESD-compliant materials and protection zones.
ESD protection is necessary wherever sensitive electronic components such as semiconductors, printed-circuit boards or sensors are processed, transported or stored. It prevents damage caused by uncontrolled discharges, especially in electronics manufacturing, laboratories and automated production processes.
ESD-capable refers to materials or products that can discharge electrostatic charges in a controlled and damage-free mway. This reliably protects sensitive electronic components from damage.
ESD packaging protects electronic components from electrostatic discharges during transportation and bearing. It consists of conductive or dissipative materials that discharge charges in a controlled way and at the same time shield sensitive components from outside electrical fields.
ESD material is tested using point-to-ground measurements. This involves measuring the electrical resistance between a defined point on the surface and the ground. This determines whether charges are safely and properly discharged in accordance with standards.
The central standard is IEC/DIN EN 61340-5-1, which specifies requirements for materials, workplaces and processes in electrostatic protection areas (EPA). There are also supplementary standards that specify additional requirements for test procedures and specific applications.