Ventouses plates SUF
- Diamètre : de 1 à 100 mm
- Matière : NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1, HT1-ESD, EPDM-ECO
L'ESD (décharge électrostatique) désigne l'égalisation soudaine de la charge entre des objets présentant des potentiels électriques différents.
Dans l'industrie électronique, les pièces sont non seulement exposées à des contraintes mécaniques et thermiques pendant les processus de fabrication et de manipulation, mais également au risque de charges électrostatiques. Cela peut entraîner des tensions de plusieurs milliers de volts. Celles-ci peuvent se décharger de manière incontrôlable et mettre en danger les composants et les pièces.
La charge électrostatique est provoquée par le frottement, le contact et les procédés d'acheminement. Les matières telles que les plastiques, les textiles ou les métaux stockent des charges électriques qui se déchargent brusquement lorsqu'on les touche ou qu'on s'en approche. Ce procédé est particulièrement critique dans l'industrie électronique, car même les tensions les plus faibles peuvent détruire des composants sensibles.
Les conséquences sont souvent des dommages irréversibles aux composants électriques, électroniques et optoélectroniques. Les cartes de circuits imprimés (PCB) équipées de composants tels que des transistors à effet de champ à oxyde métallique (MOSFET) ou des transistors bipolaires à grille isolée (IGBT) sont particulièrement sensibles. Les puces IC (circuits intégrés) et les substrats utilisés dans l'industrie des semi-conducteurs et la fabrication électronique sont également exposés à ce risque. L'égalisation rapide des potentiels provoque des tensions électriques élevées, qui peuvent entraîner des défauts irréparables dans les cartes de circuits imprimés assemblées et leurs composants individuels sensibles.
Afin de protéger efficacement les composants électroniques contre les dommages causés par les décharges électrostatiques, par exemple lors de leur manipulation, la conductivité électrique des matériaux utilisés joue un rôle central. Comme ces matières sont en contact direct avec la pièce à usiner, ils doivent garantir que les charges électrostatiques puissent être déchargées de manière contrôlée et sans causer de dommages.
La conductivité électrique décrit la capacité d'une matière à décharger des charges en toute sécurité grâce à sa résistance spécifique. En fonction de la valeur de la résistance, cela se produit soit très rapidement, comme c'est le cas pour les matières conducteurs, soit de manière différée et contrôlée, comme c'est généralement le cas pour les matières dissipatifs. Le facteur décisif ici est toujours la résistance spécifique, qui détermine à quelle vitesse et de quelle manière les charges sont déchargées en toute sécurité.
Selon la classe de matière, il existe différentes plages de résistance spécifique :
La mesure « point à terre » est un moyen particulier de vérifier la capacité de décharge tout en tenant compte de la résistance spécifique. Sur la base de cette mesure, il est possible d'identifier la plage dans laquelle se situe la résistance de l'ensemble du système. À l'aide de résistancemètres spéciaux, il est possible de déterminer la résistance de décharge entre un point de mesure (1) et un point de mise à la terre du système (potentiel de terre) (2).
Manipulation parfaite de l'électronique sensible - Marques réduites, protection ESD maximale
Dans la fabrication électronique, il n'y a pas de seconde chance. Une petite marque, une décharge d'électricité statique et des lots entiers sont ruinés. Mais pas avec nous !
Nos ventouses uniques en matière HT1-ESD relèvent ces défis et bien d'autres encore : elles protègent les pièces de marques indésirables et de dommages causés par les décharges électrostatiques. Avec nos ventouses, vous bénéficiez de :
Grâce à notre vaste expertise en matière de développement de matériaux, la matière de ventouse HT1-ESD est synonyme de technologie de pointe et établit de nouvelles normes dans la fabrication électronique.

Pour une meilleure orientation, les matières appropriées sont souvent marquées du symbole de protection ESD. Ce symbole indique qu'un produit est adapté à la protection ESD et qu'il protège de manière fiable d'autres composants contre les décharges électrostatiques.
Pour garantir que la protection ESD soit non seulement assurée au niveau des matières et des procédures de test, mais également mise en œuvre de manière cohérente dans l'environnement de travail pratique, des zones clairement définies avec des mesures coordonnées sont nécessaires.
Une zone de protection ESD, ou « EPA » en abrégé (Electrostatic Protected Area), est une zone de travail spéciale dans laquelle toutes les matières, outils et équipements de travail sont conçus pour être électriquement dissipatifs. Cela comprend les sols dissipatifs, les systèmes de mise à la terre, les vêtements et les emballages conformes aux normes ESD. L'objectif est de prévenir et de décharger les charges électrostatiques de manière contrôlée afin de protéger de manière fiable les composants sensibles tels que les cartes de circuits imprimés, les semi-conducteurs ou les composants optoélectroniques.
La protection ESD est essentielle dans le secteur de l'électronique. Les circuits imprimés sensibles contenant des composants tels que les MOSFET et les IGBT sont très vulnérables aux décharges électrostatiques et exigent une protection fiable tout au long des procédures de manipulation.
La protection ESD fonctionne soit en empêchant les charges électrostatiques, soit en les déchargeant de manière contrôlée à l'aide de matériaux et de systèmes de mise à la terre adaptés. La conductivité électrique des matières utilisés joue un rôle central dans la protection efficace des composants électroniques contre les dommages causés par les décharges électrostatiques.
La protection ESD est importante car des tensions de quelques centaines de volts suffisent à endommager les composants électroniques. Sans mesures ESD, il existe un risque d'arrêt de la production, de problèmes de qualité et de coûts élevés liés aux réclamations. Les composants sont protégés de manière fiable grâce à des matières conformes ESD et à des zones de protection.
La protection ESD est nécessaire partout où des composants électroniques sensibles tels que des semi-conducteurs, des circuits imprimés ou des capteurs sont traités, transportés ou stockés. Elle prévient les dommages causés par des décharges incontrôlées, notamment dans la fabrication électronique, les laboratoires et les procédés de production automatisés.
La capacité ESD fait référence à des matières ou à des produits qui peuvent conserver leur capacité de décharge électrostatique (ESD) d'une manière contrôlée et sans dommage. Cela permet de protéger de manière fiable les composants électroniques sensibles contre les dommages.
Le conditionnement ESD protège les composants électroniques des décharges électrostatiques pendant le transport et le stockage. Il se compose de matières conductrices ou dissipatives qui déchargent les charges de manière commandée et protègent en même temps les composants sensibles des champs électriques extérieurs.
Les matériaux ESD sont testés à l'aide de mesures point à terre. Cela consiste à mesurer la résistance électrique entre un point défini à la surface et la terre. Cela permet de déterminer si les charges sont déchargées correctement et en toute sécurité, conformément aux normes.
La norme centrale est IEC/DIN EN 61340-5-1, qui spécifie les exigences pour les matières, les lieux de travail et les procédés dans les surfaces de protection électrostatique (EPA). Il existe également des normes supplémentaires qui spécifient des exigences additionnelles pour les procédures d'essai et les applications spécifiques.