Schmalz

내마모성

내마모성이라고도 하는 내마모성은 마찰 및 표면 마모와 같은 기계식 응력을 견디는 재질의 능력을 나타냅니다. 과도한 마모는 재질을 저하시키고 수명을 단축시킬 수 있으므로 내구성과 복원력이 뛰어난 진공 부품에는 높은 내마모성이 필수적입니다. 이 특성은 기계식 하중과 마모 조건에 정기적으로 노출되는 단단하고 종종 거친 표면에 특히 중요합니다.

동의어
  • 내마모성

마모 클래스에 대한 테스트 방법

재질의 내마모성은 표준화된 내마모성 테스트를 통해 측정합니다. 이 테스트에서 재질을 연삭 또는 샌드블라스팅과 같은 특정 연마 마찰 하중에 노출시켜 내마모성과 표면 열화에 대한 저항성을 평가합니다.

이러한 테스트 결과는 재질을 다양한 마모 등급으로 분류하고 특정 애플리케이션에 적합한 선택 사항을 식별하는 데 사용됩니다. 자동차 엔지니어링, 제조 및 항공 우주 산업 분야에서는 마모, 열 및 부식에 강한 재질이 장기적인 기계식 하중과 환경 영향을 견디는 데 필수적입니다.

내마모성 진공패드

내마모성은 진공 기술에서 진공패드의 성능과 수명을 결정하는 결정적인 요소입니다. 진공패드는 기계식 하중, 마모 및 마모성 영향에 정기적으로 노출되는 작업물을 안전하게 잡고 이동하는 데 사용됩니다.

진공패드의 표면 특성은 실링 효과와 누출률에 영향을 미치기 때문에 여기서 중요한 역할을 합니다. 내마모성이 높은 실링 재질은 마모를 줄이고 집중적인 응력과 빠른 속도에서도 시간이 지나도 흡입 컵의 모양, 기능 및 실링 성능을 보증합니다. 또한 내마모성을 적용하면 유지보수 요구 사항을 줄이고 진공패드의 전체 서비스 수명을 최적화할 수 있습니다.

산업 분야 애플리케이션을 위한 내마모성 재질

진공패드의 내마모성을 보증하기 위해 엘라스토머와 플라스틱과 같은 내마모성 재질을 사용합니다. 폴리우레탄(PU), 실리콘 또는 니트릴 고무(NBR)와 같은 재질이 특히 효과적이며, 기계식 응력은 물론 화학적 및 열적 영향에도 견딜 수 있습니다. 열가소성 엘라스토머(TPE)는 긴 사용 수명과 함께 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 적합한 재질의 선택은 작업물 표면의 타입이나 주변 조건과 같은 자동화 공정의 특정 요구 사항에 따라 달라집니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.