Schmalz

Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit, auch als Abriebbeständigkeit bezeichnet, beschreibt die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegenüber mechanischer Beanspruchung, insbesondere Reibung und Abrasion. Durch hohen Abrieb kann es zu Materialverlust und einer verringerten Lebensdauer kommen, weshalb eine hohe Abriebfestigkeit essenziell für langlebige und belastbare Werkstoffe ist. Sie ist eine entscheidende Eigenschaft fester und oft rauer Oberflächen, die regelmäßig mechanischen Belastungen und Abrieb ausgesetzt sind.

Synonyme
  • Abriebbeständigkeit

Prüfverfahren der Abriebklassen

Die Abriebfestigkeit eines Materials wird durch standardisierte Abriebtests gemessen. Dabei wird das Material gezielt abrasiven Reibungsbelastungen wie Schleifen oder Sandstrahlen ausgesetzt, um seinen Abrieb und die Verschleißbeständigkeit zu prüfen.

Die Testergebnisse dieser Abriebfestigkeitsprüfungen dienen zur Einteilung in verschiedene Abriebklassen und unterstützen die Auswahl geeigneter Werkstoffe für spezifische Anwendungen. Besonders in Industrien wie der Automobiltechnik, Fertigung und Raumfahrt sind abrieb-, hitze- und korrosionsbeständige Materialien essenziell, um langfristige Belastungen und Umwelteinflüsse zu bewältigen.

Abriebfeste Sauggreifer

Die Abriebfestigkeit ist ein entscheidender Faktor für die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer von Sauggreifern in der Vakuumtechnik. Diese Sauggreifer werden verwendet, um Werkstücke sicher zu greifen und zu bewegen, wobei sie regelmäßig mechanischen Belastungen, Abrieb und abrasiven Einflüssen ausgesetzt sind.

Die Oberflächeneigenschaften des Sauggreifers spielen dabei eine wichtige Rolle, da sie die Dichtwirkung und die Leckrate beeinflussen. Ein Dichtmaterial mit hoher Abriebfestigkeit reduziert die Abnutzung und sorgt dafür, dass Sauggreifer auch unter intensiver Beanspruchung und bei hoher Geschwindigkeit ihre Form, Funktion und Dichtwirkung langfristig beibehalten. Durch eine angepasste Abriebfestigkeit kann zudem der Wartungsaufwand verringert und die Standzeit der Sauggreifer optimiert werden.

Abriebbeständige Werkstoffe für industrielle Anwendungen

Um die Abriebfestigkeit von Sauggreifern zu gewährleisten, werden widerstandsfähige Werkstoffe wie Elastomere und Kunststoffe eingesetzt. Besonders bewährt haben sich Materialien wie Polyurethan (PU), Silikon oder Nitrilkautschuk (NBR), da sie sowohl mechanischer Beanspruchung als auch chemischen und thermischen Einflüssen standhalten. Thermoplastische Elastomere (TPE) bieten eine hohe Flexibilität bei gleichzeitig langer Lebensdauer. Die Wahl des geeigneten Werkstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen automatisierter Prozesse ab, beispielsweise der Art der Oberfläche des Werkstücks oder den Umgebungsbedingungen.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.