Schmalz

Slijtvastheid

Slijtvastheid, ook bekend als slijtvastheid, beschrijft het vermogen van een materiaal om mechanische spanning te weerstaan, met name wrijving en oppervlakteschuring. Overmatige slijtage kan leiden tot materiaaldegradatie en een kortere levensduur, waardoor een hoge slijtvastheid essentieel is voor duurzame en veerkrachtige componenten. Deze eigenschap is vooral kritisch voor vaste en vaak ruwe oppervlakken die regelmatig worden blootgesteld aan mechanische belastingen en schurende omstandigheden.

Synoniemen
  • Slijtvastheid

Testmethode voor slijtageklassen

De slijtvastheid van een materiaal wordt gemeten met gestandaardiseerde slijtagetests. Tijdens deze tests wordt het materiaal blootgesteld aan specifieke abrasieve wrijvingsbelastingen zoals slijpen of zandstralen om de slijtvastheid en degradatie van het oppervlak te evalueren.

De resultaten van deze tests worden gebruikt om materialen in te delen in verschillende slijtageklassen en om geschikte applicaties te identificeren. In industriesegmenten zoals automotive, vervaardiging en ruimtevaart zijn materialen die bestand zijn tegen slijtage, hitte en corrosie essentieel om langdurige mechanische belastingen en milieu-invloeden te weerstaan.

Slijtvaste zuignappen

Slijtvastheid is een doorslaggevende factor voor de prestaties en levensduur van vacuüm zuignappen in de vacuümtechniek. Deze zuignappen worden gebruikt om werkstukken veilig vast te pakken en te verplaatsen, waarbij ze regelmatig worden blootgesteld aan mechanische belastingen, schuren en abrasieve invloeden.

De oppervlakte-eigenschappen van de zuiger spelen hierbij een belangrijke rol, omdat ze het afdichtingseffect en het zuigvermogen beïnvloeden. Een afdichtingsmateriaal met een hoge slijtvastheid vermindert slijtage en verzekert dat zuignappen na verloop van tijd hun bouwvorm, functie en afdichtingsprestaties behouden, zelfs bij intensieve belasting en hoge snelheden. Een aangepaste slijtvastheid kan ook het voorschrift voor onderhoud verminderen en de totale levensduur van de zuiger optimaliseren.

Slijtvast materiaal voor industriële toepassingen

Om de slijtvastheid van zuignappen te verzekeren, worden slijtvaste materialen zoals elastomeren en kunststoffen gebruikt. Materialen zoals polyurethaan (PU), siliconen of nitrilrubber (NBR) zijn bijzonder effectief gebleken, omdat ze bestand zijn tegen zowel mechanische belasting als chemische en thermische invloeden. Thermoplastische elastomeren (TPE) bieden een hoge mate van buigslapheid in combinatie met een lange levensduur. De keuze van het geschikte materiaal hangt af van de specifieke voorschriften van geautomatiseerde processen, zoals het type oppervlak van het werkstuk of de omgevingsomstandigheden.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.