Schmalz

Odporność na ścieranie

Odporność na ścieranie, znana również jako odporność na zużycie, opisuje zdolność materiału do wytrzymywania naprężeń mechanicznych, w szczególności tarcia i ścierania powierzchniowego. Nadmierne ścieranie może powodować degradację materiału i skrócenie jego żywotności, dlatego wysoka odporność na ścieranie jest niezbędna dla trwałych i wytrzymałych elementów. Ta właściwość ma szczególne znaczenie w przypadku powierzchni litych i często chropowatych, które są regularnie narażone na obciążenia mechaniczne i warunki ścierne.

Synonimy
  • Odporność na zużycie

Metoda badania klas ścieralności

Odporność materiału na ścieranie jest mierzona za pomocą standardowych testów ścierania. Podczas tych testów materiał jest poddawany określonym obciążeniom ciernym, takim jak szlifowanie lub piaskowanie, w celu oceny jego odporności na zużycie i degradację powierzchni.

Wyniki tych testów są wykorzystywane do klasyfikacji materiałów do różnych klas ścieralności i pomagają w identyfikacji odpowiednich opcji dla konkretnych zastosowań. W branżach takich jak inżynieria motoryzacyjna, produkcja i lotnictwo, materiały odporne na ścieranie, ciepło i korozję są niezbędne, aby wytrzymać długotrwałe obciążenia mechaniczne i wpływy środowiska.

Przyssawki odporne na ścieranie

Odporność na ścieranie jest decydującym czynnikiem wpływającym na wydajność i żywotność przyssawek w technice podciśnieniowej. Przyssawki te służą do bezpiecznego chwytania i przemieszczania elementów, gdzie są regularnie narażone na obciążenia mechaniczne, ścieranie i działanie czynników ściernych.

Ważną rolę odgrywają tu właściwości powierzchni przyssawki, ponieważ wpływają one na skuteczność uszczelnienia i współczynnik przecieku. Materiał uszczelniający o wysokiej odporności na ścieranie zmniejsza zużycie i zapewnia, że przyssawki zachowują swój kształt, funkcjonalność i skuteczność uszczelnienia przez długi czas, nawet przy intensywnym obciążeniu i dużych prędkościach. Odpowiednia odporność na ścieranie może również zmniejszyć wymagania konserwacyjne i zoptymalizować ogólną żywotność przyssawek.

Odporne na ścieranie materiały do aplikacji przemysłowych

Aby zapewnić odporność przyssawek na ścieranie, stosuje się materiały odporne na zużycie, takie jak elastomery i tworzywa sztuczne. Szczególnie skuteczne okazały się materiały takie jak poliuretan (PU), silikon lub kauczuk nitrylowy (NBR), ponieważ są one odporne na obciążenia mechaniczne, a także na działanie czynników chemicznych i termicznych. Elastomery termoplastyczne (TPE) zapewniają wysoki stopień elastyczności w połączeniu z długą żywotnością. Wybór odpowiedniego materiału zależy od konkretnych wymagań procesów zautomatyzowanych, takich jak rodzaj powierzchni obrabianego elementu lub warunki otoczenia.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.