Schmalz

Résistance à l'abrasion

La résistance à l'abrasion, également appelée résistance à l'usure, décrit la capacité d'une matière à résister aux contraintes mécaniques, en particulier au frottement et à l'abrasion de surface. Une abrasion excessive peut conserver la matière et réduire sa durée de vie. Une résistance élevée à l'abrasion est donc essentielle pour obtenir des composants durables et résistants. Cette propriété est particulièrement critique pour les surfaces solides et souvent rugueuses qui sont régulièrement exposées à des charges mécaniques et à des conditions abrasives.

Synonymes
  • Résistance à l'usure

Méthode d'essai pour les classes d'abrasion

La résistance à l'abrasion d'une matière est mesurée à l'aide d'essais d'abrasion normalisés. Au cours de ces essais, la matière est exposée à des charges de frottement abrasives spécifiques, telles que le meulage ou le sablage, afin d'évaluer sa résistance à l'usure et à la dégradation de la surface.

Les résultats de ces tests sont utilisés pour classer les matières dans différentes classes d'abrasion et aider à identifier les options appropriées pour des applications spécifiques. Dans les secteurs d'activité tels que l'ingénierie automobile, la fabrication et l'aérospatial, les matières résistantes à l'abrasion, à la chaleur et à la corrosion sont essentielles pour supporter les charges mécaniques à long terme et les influences environnementales.

Ventouses résistantes à l'abrasion

La résistance à l'abrasion est un facteur décisif pour la performance et la durée de vie des ventouses dans la technologie du vide. Ces ventouses sont utilisées pour saisir et déplacer des pièces de manière fiable, où elles sont régulièrement exposées à des charges mécaniques, à l'abrasion et à des influences abrasives.

Les propriétés de la surface de la ventouse jouent ici un rôle important, car elles influencent l'effet joint et la capacité d'aspiration. Une matière jointe présentant une résistance élevée à l'abrasion réduit l'usure et assure que les ventouses conservent leur forme, leur fonction et leurs performances d'étanchéité au fil du temps, même en cas de sollicitations intensives et à des vitesses élevées. Une résistance à l'abrasion ajustée peut également conserver les exigences d'entretien et optimiser la durée de vie globale des ventouses.

Matières résistantes à l'abrasion pour les applications industrielles

Pour assurer la résistance à l'abrasion des ventouses, on utilise des matières résistantes à l'usure telles que les élastomères et les plastiques. Les matières telles que le polyuréthanne (PU), le silicone ou le caoutchouc nitrile (NBR) se sont révélées particulièrement efficaces, car elles conservent leur résistance aux contraintes mécaniques ainsi qu'aux influences chimiques et thermiques. Les élastomères thermoplastiques (TPE) offrent une grande flexibilité combinée à une longue durée de vie. Le choix de la matière appropriée dépend des exigences spécifiques des procédés automatisés, telles que le type de surface de la pièce ou les conditions ambiantes.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.