Schmalz

엔드 오브 라인 패키징(EOLP)

라인 종료 포장(EOLP)은 제품을 배송할 준비를 하는 패키징 공정의 마지막 단계를 정의합니다. 이 공정에는 2차 포장, 3차 포장, 팔레타이징, 라벨링, 스트레치 포장 및 배송 유닛의 실링이 포함됩니다.

EOLP의 목표는 최종 소비자에게 제품을 운반, 저장소 및 배송할 수 있도록 최적으로 준비하는 것입니다. 여기에는 콘텐츠의 보호는 물론 주변 사람들의 보호도 고려됩니다.

라인 끝 자동화를 통해 스트레치 래퍼, 케이스 포장기, 래퍼와 같은 라인 끝 패키징 기계를 사용하여 전체 공급망 공정에 원활하게 통합할 수 있습니다. 이를 통해 최종 라인 패키징 공정이 효율적이고 빠르며 안전하다는 것을 보증합니다.

EOLP의 작동 모드

최종 라인 패키징 공정에서는 제품을 골판지 박스와 같은 2차 포장재로 포장합니다. 스트레치 필름은 콘텐츠 보호와 안정적인 패키징을 보장하기 위해 사용됩니다.

제품이 실링된 후에는 스트래핑 또는 기타 고정 방법으로 고정된 팔레트에 팔레타이징되는 경우가 많습니다. 팔레트를 적재하고 하역할 때 제품이 안전하고 효율적인 방식으로 핸들링될 수 있도록 주의를 기울입니다.

센서는 전체 공정을 모니터링하여 모든 배송 유닛이 올바르게 패키징되었는지 보증합니다.

팔레타이징 중에는 오버행과 언더행을 방지하는 것이 특히 중요합니다. 오버행(제품이 팔레트 가장자리 위로 튀어나온 경우)과 언더행(제품이 팔레트에서 너무 아래에 있는 경우)은 운송 안전을 위협하고 제품 손상으로 이어질 수 있습니다.

기계의 최대 번들 크기와 최대 출력은 각 회사 및 산업 솔루션의 요구 사항에 따라 적용됩니다.

엔드 오브 라인 패키징은 어디에 사용되나요?

엔드 오브 라인 패키징은 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 대표적인 애플리케이션 분야로는 패키징, 식품 산업, 물류 및 대량 유통 등이 있습니다.

물류에서 최종 라인 패키징 공정은 제품의 베어링과 최종 소비자에게의 원활한 배송을 보장합니다. 패키징 솔루션은 제품의 크기와 무게에 따라 개별적으로 적용하여 안정성을 최대한 보장합니다.

제품 보호와 제품 손실률을 최대한 낮추는 것도 이 공정의 주요 목표입니다. 제품 손상을 방지하고 높은 수준의 운송 안전을 보장하기 위해 세심하고 효율적인 핸들링에도 주의를 기울입니다.

엔드 오브 라인 패키징 기술의 부가가치

엔드 오브 라인 패키징의 장점은 주로 전체 패키징 공정의 효율성과 유연성에 있습니다. 패키징 기계를 사용하면 공정을 최적화하여 제품을 더 빠르고 안전하게 배송할 수 있습니다.

네트워크로 연결된 생산 시스템과의 원활한 통합을 통해 사전 패키징 단계가 빠르고 효율적으로 수행되어 빠른 배송이 가능합니다.

이 공정은 특히 높은 수준의 사용자 편의성과 변화하는 요구 사항에 대한 빠른 적용이 필요한 작업 환경에서 큰 이점을 제공합니다.

커스터마이징된 자재 취급 솔루션을 통해 사용 가능한 작업 공간을 최적으로 사용할 수 있습니다. 동시에 운반 안전성이 향상되고 전체 공정에서 제품의 무결성이 보증됩니다. 이를 통해 제품이 공급 체인을 통해 최종 소비자에게 손상 없이 전달될 수 있도록 보장합니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동