자동 유도 차량(AGV)
자동 유도 운송 시스템(AGTS)은 여러 대의 자동 유도 차량(AGV), 상위 제어 시스템 및 관련 인프라로 구성된 공장 내 자재 운반 시스템입니다. 이 시스템은 운전자의 개입 없이 저장소, 생산 구역 및 마운팅 라인 내의 지정된 스테이션 간에 자재를 운반합니다.
- Automated Guided Vehicle (AGV)
AGV와 AGVS – 이 두 용어의 차이점은 무엇인가
일반적으로 이 두 약어는 종종 동의어로 사용됩니다. 그러나 기술적으로 보면, 이 둘은 서로 다른 수준을 의미합니다:
AGVS(자동 안내 차량 시스템): 차량, 차량군 제어 및 인프라로 구성된 전체 시스템
AGV(자동 안내 차량): 개별 차량
따라서 AGV와 AGVS는 같은 것이 아닙니다. “AGV”라고 말하는 사람은 단일 차량을 의미하는 반면, “AGVS”라고 말하는 사람은 전체 설비를 의미합니다. 실제로 이 구분은 수행 데이터를 비교할 때 중요합니다. 시스템의 처리량은 단일 차량의 적재량과 비교할 수 없기 때문입니다.
자율주행 교통 시스템의 구성 요소
AGV 시스템은 단순히 차량들의 집합체 그 이상입니다. 이 시스템은 다음 네 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다:
차량(AGV): 특정 캐리어와 적재 하중에 맞게 설계된 차대, 팔레트 트럭, 지게차 또는 견인차 변형의 차량.
제어 시스템: 운송 명령을 관리하고, 이를 차량에 할당하며, 교차로 및 병목 지점의 통행을 조절하고, 가동률을 모니터링합니다.
통신: 차량과 제어 시스템 간의 데이터 연결 및 창고 관리 시스템과의 인터페이스.
주변 장치: 충전 스테이션, 환승 스테이션, 화재 방지 및 게이트 시스템, 적재물 핸들링용 첨부 파일.
AGV의 성능은 일반적으로 개별 차량이 아니라 제어 시스템과 레이아웃에 의해 결정됩니다. 병목 현상, 일방통행 경로, 전송 지점의 개수는 차량 속도보다 더 빨리 처리량을 제한하는 경우가 많습니다.
AGV에는 어떤 규범과 기준이 적용되나요?
독일어권 국가에서 VDI 2510 시리즈 지침은 자동 유도 차량(AGV)의 계획, 작동 및 인수에 관한 권위 있는 표준입니다. 모범 사례를 규정하는 네 가지 규정이 있습니다:
VDI 2510: 이 시리즈의 기초 문서로, 계획 및 인수에 대한 요구 사항과 매개변수를 정의합니다.
VDI 2510 제2부: 제조업체, 시스템 통합업체 및 작업자를 위한 AGV 및 이동형 로봇의 안전 요구 사항.
DIN EN ISO 3691-4: 자동 유도 산업용 트럭 및 관련 시스템에 대한 안전 요구 사항.
VDA 5050: 차량과 마스터 제어 시스템 간의 개방형, 제조사 독립적 인터페이스
특히 VDA 5050에 주목할 필요가 있습니다. 이 표준은 차량이 상위 제어 시스템과 어떻게 통신하는지를 설명합니다. 이 표준을 채택한 경우, 단일 차량 군 내에서 서로 다른 제조사의 차량을 운용할 수 있으며, 특정 공급자의 제어 시스템에 얽매이지 않습니다.
AGV와 AMR — 두 개념의 차이점
두 개념 모두 운전자가 없이 물품을 운송합니다. 차이점은 자율성의 정도에 있습니다:
특징 | 기존 AGV | AMR |
|---|---|---|
경로 안내 | 사전 정의된 경로 | 자유 주행, |
인프라 | 자기 트랙, 유도 루프 또는 반사경 사용 가능 | 별도의 구조적 인프라 요구 사항 없음 |
경로상의 장애물 | 차량이 정지하여 대기합니다 | 차량이 장애물을 우회하여 드라이브합니다 |
배치 변경 | 인프라 적용이 필요함 | 소프트웨어 적용 |
주요 강점 | 고정된 경로에서 높고 일관된 처리량 | 목적지 변경, 빈번한 레이아웃 변경 |
이 비교는 명확한 경계선이 아닌 스펙트럼의 양극단을 설명하는 것입니다. 많은 최신 자동 안내 차량(AGV) 역시 자유롭게 주행하며 장애물을 회피합니다. 따라서 산업 분야 협회와 지침에서는 두 개념을 모두 “모바일 로봇공학”이라는 포괄적인 용어로 묶는 경향이 점점 더 강해지고 있습니다.
관련 용어
자주 묻는 질문
자율주행 차량은 건물 내부에서 어떻게 주행할까요?
시스템 세대에 따라 자동 안내 차량(AGV)은 바닥에 설치된 자석 트랙이나 유도 루프, 벽과 선반에 부착된 반사 마커, QR 코드와 같은 광학 마커, 또는 별도의 표시 없이 건물의 외곽선을 따라 주행합니다. 어떤 방식을 선택하느냐에 따라 향후 레이아웃 변경과 관련된 구조 비용에 상당한 영향을 미칩니다.
자동 유도 차량(AGV)이 자율 주행 로봇(AMR)보다 더 나은 선택이 되는 경우는 언제인가요?
고정된 운송 경로에서 일관되게 높은 사이클 빈도와 최대 처리량이 요구 사항으로 제시되는 경우, 자동 유도 차량(AGV)이 자율 이동 로봇(AMR)보다 더 나은 선택입니다.
전통적인 레일 유도형 AGV는 특히 다음과 같은 조건에서 그 장점을 발휘합니다:
정적인 공정: 자재 흐름과 시설 레이아웃이 수년 동안 변하지 않습니다.
높은 사이클 빈도: 고정되고 정의된 지점 간 경로를 따라 이동하는 운송 물량의 크기가 큽니다.
분리된 이동 경로: 통행 지역은 보행자 통행 및 예측 불가능한 장애물이 거의 없는 상태입니다.
비용 효율성: 매우 단순한 운송 작업의 경우, AGV는 종종 아래로 조정된 자본 비용(CAPEX)과 예측 유지보수 비용을 제공합니다.
자동 유도 차량(AGV)은 일반적으로 어떤 용도로 사용되나요?
자동 이송차(AGV)는 일반적으로 생산 및 내부 물류 작업에서 고정된 지점 간에 이루어지는 고도로 표준화되고 반복적인 자재 운반에 사용됩니다.
AGV의 대표적인 애플리케이션은 다음과 같습니다:
마운팅 및 생산 라인 공급: 생산 라인과 작업대에 진공 부품 및 원자재를 사이클 타임에 맞춰 공급합니다.
보관 및 공장 내 운송: 시설 내 고정된 장거리 길이를 통해 입고 구역, 중간 저장소 지역 및 출하 구역을 연결합니다.
팔레트 운송: 중량 화물 캐리어 및 상품을 출하 구역으로 자동 핸들링합니다.
공정 통합: 물리적으로 분리된 개별 가공 스테이션 간에 작업물을 안정적으로 이송합니다.